传感器技术

PSENscan安全激光扫描仪

如何在区域配置之间切换?

目前最多可以将3路数字量输入用于切换。为防止出现触点间短路等情况,每次只能有1路输入的状态为1。因此,最多有3个可切换的配置。如果使用最大数量的区域配置,则不能使用复位/重启和警告输出。

后续版本将支持多达70个可切换配置。

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn

本文章对您是否有所帮助?