如何才能解决与PNOZmulti的USB连接掉线问题?

关于USB通信和PNOZmulti稳定性的问题已经被报道。这些问题可能是由于硬件和PNOZmulti Configurator之间的同步失败(与Windows操作系统提供的标准USB驱动程序的使用有关)导致的。

解决步骤:

  • 确保使用长度不超过3米的专用屏蔽USB电缆。电缆越短,抵御外部影响的能力越强。
  • 拔出 / 重新插入USB电缆
  • 重启PNOZmulti Configurator
  • 重启Windows操作系统

为解决该问题,建议使用PNOZmulti Configurator 8.1.1版本或更高版本!

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn

本文章对您是否有所帮助?