驱动技术

运动控制系统

如何对PMC运动控制系统进行编程?

我们的运动控制器可以在CoDeSys中进行编程,这是一种广泛使用且符合IEC 61131-3要求的标准化编程工具。

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn

本文章对您是否有所帮助?