小型控制器

小型控制器软件

在PNOZmulti Configurator中,可在输入上激活滤波时间 - 这个时间的作用是什么?

如果未激活滤波时间,在触点颤动的情况下,状态在输入上的单一切换操作期间会不断发生多次变化。状态多次变化会导致部分操作,因此,PNOZmulti系统检测到输入错误。

如果激活滤波时间且输入信号从低转换到高,则滤波时间开始。在此时间范围内,输入处的高电平信号不会在PNOZmulti项目中得到处理。因此,触点在此时间范围内会颤动,而不会产生状态变化。滤波时间结束后,再次检查输入状态。如果输入处仍存在高电平信号,此信号现在将在PNOZmulti项目中进行处理。此滤波时间可设置为最多3秒。

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn

本文章对您是否有所帮助?