芯片卡上的用户程序必须与PNOZmulti基础单元内存中的用户程序完全相同。PNOZmulti每次在启动时检查此情况。如果用户程序不同,PNOZmulti上的故障LED会点亮。若要从芯片卡复制用户程序,必须采取以下步骤。
PNOZ m0p / m1p / m2p / m3p:
- 关闭PNOZmulti电源电压。
- 将包含新用户程序的芯片卡插入设备。
- 在输出OA0和输入i19之间进行短接。
- 开启电源电压。
- DIAG-LED指示灯呈黄色闪烁。
- 切断电源。
- 移除输出OA0和输入i19之间的短接。
- 重新接通电源电压。
- PNOZmulti使用新程序启动
PNOZmulti mini和PNOZmulti 2:
- 关闭PNOZmulti电源电压。
- 将包含新用户程序的芯片卡插入设备。
- 开启电源电压。
- 如果显示器显示项目名称和“是否接受?”,按住旋转开关5秒然后放手。
- PNOZmulti使用新程序启动