传感器技术

非接触式磁性安全开关 PSENmag

为什么只有一些 PSENmag适用于串联,在单独连接方面它们与 PSENmag 有什么不同?

  • 用于单独连接的PSENmag有内部电阻器,可限制开关电流。因此触点使用寿命增加。如果用于单独连接的多个 PSENmag 安全开关串联,电阻将增加,而评估设备将不再启动。
  • 用于串联的 PSENmag 没有内部电阻器。在这些开关上,串联模块 PSEN ix1 负责电流限制。
中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn

本文章对您是否有所帮助?