PROFINET

PROFINET 是 Profibus 用户组织开发的用于自动化技术的工业以太网标准。PROFINET 基于以太网 TCP/IP,可通过以太网扩展 PROFIBUS 技术,适用于需要快速数据通信的应用。各个等级之间的区分为:非实时 (NRT)、实时 (RT) 和同步实时 (IRT)。PROFINET 根据 IEC 61158 和 IEC 61784 实现了标准化。

 

 

通过 PROFINET 实时通信

过程数据和报警的实时通信是 PROFINET -IO 中数据交换的基础。因而,总线循环时间只有区区几毫秒。同步实时功能还精确定义了总线循环的起点。该数据的最大差值为 1 毫秒。精确的循环同步通常用于运动控制应用。

 

通过媒体冗余协议 (MRP) 实现的系统冗余

由于将 MRP 集成到了 PROFINET 标准中,控制系统和终端设备可采用冗余设计。特别是对于需要设备或机器具备高可用性的应用。

 

 

下列产品组具有 PROFINET 接口:

更多信息:

中国区业务联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn

本文章对您是否有所帮助?