中国 | 中文

中国, 上海, 2017年11月15日

工博会PILZ展台之“最”:从产品看趋势

作为万众瞩目的中国工业自动化行业盛会,PILZ在上海虹桥国家会展中心呈现了怎样的精彩?小编为您梳理了几大“最”看点,让您足不出户,也能看遍PILZ工业安全的前沿科技与解决方案。

最“热”应用

本届工业自动化展中,首次引入的Universal Robots公司的协作型机器人UR3与PILZ的op4f系列最高安全级别的安全光幕的组合应用,无疑是本届工博会PILZ展台的最热门的焦点。

按照协作程度从低到高,ISO/TS 15066中的四类人机协作方式分别是:
    1)安全监控停止
    2)手持式引导
    3)速度和距离监控
    4)功率和力的限制

该应用通过PILZ的安全传感器与逻辑控制,在一个展台中实现了ISO/TS 15066中2、3、4类人机协作的平行体验。


最“全”方案

在解决方案展示区,PILZ以一台机械式压力机为基础,针对操作、维修、授权等任务进行风险评估后,全方位地提供了整套压机安全解决方案:
双手按钮对单次冲压的点动控制;
安全光幕保障上下料操作安全;
带锁定的联锁开关是维修人员的安全支柱;
模式选择开关提供了多种高安全等级的授权;
凸轮监控更是为压机量身定制特有的超程检测。

当然这一切都离不开安全控制系统的一颗大心脏。PILZ的安全逻辑控制系统PSS4000连结输入信号与执行机构,以其强大的扩展性能和高可靠性成为该压机安全方案的最优选择。


最“微”场景

轨道交通是PILZ近年来重点推广并高度关注的行业之一,并发布了一款可组合模块化 I/O 系统,同时兼具多功能性和可扩展性的控制解决方案。该控制解决方案亦符合铁路交通的CENELEC SIL 4的高要求。

在1500mm*900mm的迷你空间里,行人、小车、绿植、栏杆、轨道、电线等五脏俱全的道具组成一个微型场景。一辆电驱的小火车缓缓驶过平交道口,搭配信号灯变换、火车驶入驶出限位及栏杆控制,活灵活现的模拟了PILZ在轨道交通的安全造诣。


最“新”发布

自动化安全行业及标准每天都在发生着新的变化。从传感技术到运动控制,从逻辑可编程器到远程I/O系统,从信息化软件到协作机器人,都在诉说着行业的更新与迭代。

本次展会展出的新品当中,不仅提供了世界首款Type3型安全光幕PSENopt II,也展示了符合最新EN ISO 14119的PSENmlock最高等级安全门系统;同时配备EtherNet/IP接口的新型头模块的远程I/O系统PSSuniversal 2也如期而至。

可以预见,PILZ未来将继续为安全自动化行业提供更可靠的产品与解决方案,执着德国魅力品质,传承家族工匠精神。

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn