中国 | 中文

奥斯菲尔敦, 2014年4月4日

新型 Pilz PNOZ c2 安全继电器 — 超快的光束设备监控

Pilz 现可在 PNOZcompact 产品系列中提供 PNOZ c2 安全继电器 ,用于安全监控所有符合 EN 61496 的标准 4 类光束设备或带安全开关设备(OSSD 输出)的传感器。因为可将光束设备安装到距离危险运动更近的位置,不超过 12 毫秒的极短的反应时间提供了更大的灵活性。新型 PNOZ c2 可用于所有机械工程领域并满足高达性能等级 (PL) e 和安全完整性等级公开限定 (SIL CL) 3 的最高安全要求。此款安全继电器的优势在生产系列机器方面表现得尤为突出。

保证在整个生命周期中总反应时间最大为 12 毫秒,从而可将光束设备安装到距离危险源更近的位置。因此根据应用环境,可不必为了防止接触系统后部而采取防护。
在新型安全继电器的前端显示安全继电器的反应时间。因此节省了安装和维护,以及实际检测电子敏感保护设备(ESPE 检测)过程的时间。光束设备发射器和接收器通过 PNOZ c2 直接供电,使其能够更快地进行安装。
例如,结合 PSENopt 光束设备和 Pilz PSENcode 安全门开关,为电子敏感保护设备提供了一款安全、快速的解决方案。
新型 PNOZ c2 可为监控 4 类光束设备和带 OSSD 输出的传感器提供极高的安全标准,高达 EN ISO 13489-1 的 PL e 或 IEC 62061 的 SIL CL 3。

快速灵活的安装并可节省成本
两种启动选项(监控启动或自动启动),无需选择更多的跳线,简化了首选启动选项的连接。固定在设备上的弹簧式端子无需工具即可连接,有助于实现快速简单的安装。得益于简单的连接和灵活的维护,PNOZ c2 不仅可节省时间还可节省成本。

简化归档
PNOZ c2 包含显示连接示例的功能块图,无需独立归档即可进行连接。
新型安全继电器还有 QR 代码,可用于调用更多的产品信息。因此,您可随时获得最新的产品数据。


联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室
上海

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

;