中国 | 中文

奥斯菲尔敦, 2014年4月17日

可配置控制系统 PNOZmulti 2 的新模块– 实现最多两个轴的安全运动监控

Pilz 正在用新型安全运动监控模块扩展其可配置控制系统 PNOZmulti 2 系列产品。两款新型模块可安全监控驱动器的单轴或双轴;轻松实现安全功能的创建和监控。这些模块可用于任何工业,但在机床制造领域更能发挥特长。

Pilz 正在用新型安全运动监控模块扩展其可配置控制系统 PNOZmulti 2 系列产品。两款新型模块可安全监控驱动器的单轴或双轴;轻松实现安全功能的创建和监控。这些模块可用于任何工业,但在机床制造领域更能发挥特长。

为速度可调节的电气驱动系统轻松实施符合 EN 61800-5-2 的所有安全功能。因此,您可以优化设备和机器的利用率,实现高度的安全。还可通过通用接口 Mini I/O,使用驱动专用缆线连接各种常规增量式编码器。

强大的运动监控功能
功能包括“安全速度范围”、“安全速度监控”或“安全方向”。“安全操作停止”功能令可配置控制系统 PNOZmulti 2 中运动监控模块的功能更为全面。因此,安全驱动监控功能最终大幅提升了设备的利用率。

利用配置软件完成简单操作
通过 PNOZmulti Configurator 软件工具配置 PNOZmulti 2 的新型运动监控模块。借助该工具,用户无需依赖更高层次的控制系统,能够直观地创建和监控安全功能。使用 PNOZmulti Configurator 软件工具中已获认证的功能块,无需手动接线即可针对安全相关功能轻松地自定义安全程序。这可在规划阶段以及配置、诊断和维护期间节省时间与成本。

关于该产品的更多信息: https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00010000247108/PNOZmulti-2-E-A-Module

加工和包装配件展,杜塞尔多夫:Pilz 所在展厅:CS418。

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室
上海

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

;