中国 | 中文

奥斯菲尔敦, 2014年3月27日

Pilz增加了PSS 4000自动化系统中的编辑器工具 – 适用于安全和自动化功能的新型PAS LD编辑器

通过PAS LD(梯形图)编辑器,Pilz正在拓展PSS 4000自动化系统中的编程工具。它可用于创建安全相关的程序、自动化任务程序或二者的结合。在Pilz自动化系统中,新型编辑器可以与其他EN/IEC 61131-3 PLC编程语言自由组合,所以即使是复杂的自动化任务,也能够轻松、一致地进行处理。

除了现有的编辑器PAS STL(结构化文本)、PAS IL(指令表)和图形化程序编辑器PASmultiPAS LD之外,PSS 4000自动化系统中新增了一款PSSuniversal PLC控制系统编程编辑器 - PAS LD。作为一款LVL语言(有限可变语言)编辑器,PAS LD和其他PAS编辑器不仅可用于自动化任务,还可用于安全相关的任务,而且没有功能限制。因此,设备制造商可以使用其常用开发流程创建安全相关的应用程序。

PSS 4000可用的编辑器工具十分丰富,因此用户可以为其自动化任务自由选择编程工具。用户还可以使用全面的安全与自动化功能软件模块库,例如位置检测、控制和监控任务,以及急停等常用安全相关监控功能,用户可以轻松地将其添加到自己的软件模块和用户库中。

主要位置

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室
上海

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn