现代化生产和开发程序往往要求环境中的气载颗粒物浓度不超过限值。洁净室中的气载颗粒物浓度极低,当现有的空气颗粒物可能干扰工作或对工作产生不利影响时,始终需要使用洁净室。
2020年8月19日
使用Pilz服务型机器人模块在洁净室中工作!
对洁净室的要求是多样化的。半导体制造、医疗技术、光学和激光技术以及药物和食品的无菌生产都有这方面的要求。在洁净室分类中采用了各种标准。
服务型机器人模块:符合EN ISO 14644的洁净室认证
Pilz服务型机器人模块已通过EN ISO 14644认证。该标准特别指出,在半导体技术中应避免颗粒污染。另一方面,ISO标准规定了采样条件,如每个区域的最小采样位置数量。DIN EN ISO 14644-1定义了从ISO 1到ISO 9的新洁净室等级。最严格的要求适用于代表最高洁净等级的ISO 1。越接近ISO 9,要求越低。
在Colandis认证程序中,对Pilz的PRBT 6机械臂模块进行了ISO 3测试,发现结果良好。这意味着服务型机器人模块非常适合在该类别的洁净室中工作,如微电子生产中的晶片传送。
想了解有关服务型机器人模块和洁净室认证的更多信息吗?我们将乐意为您提供建议!
更多信息:
本文章对您是否有所帮助?