中国 | 中文

2014年7月4日

来自 Pilz 的安全以太网连接

使用新的“安全以太网连接”,将各种系统安全地连接至非安全相关以太网。

现在,可通过软件程序块轻松实现各种系统与非安全相关以太网的安全连接。因此,PSSuniversal PLC 控制系统、PSS 3000 以及 PNOZmulti 可配置控制系统(均具有以太网接口)可以安全互连。只需扩展其现有架构。


用户可获得的优势:

  • 各类设备通过“标准”以太网安全连接
     
  • 安全以太网连接可用作各种系统的软件模块 - 无需其他网关
     
  • 符合国际安全标准:EN/IEC 61508 至 SIL CL 3 和 EN ISO 13849 至 PL e
     
  • 每个安全以太网连接均可传输 48 位数据
     
  • 可通过以太网连接 (Modbus TCP) 用于 PSSuniversal PLC、PSS 3000 和 PNOZmulti 系统中所有设备类型


更多信息:

PSSuniversal PLC 控制系统

PNOZmulti 可配置控制系统

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn