中国 | 中文

2014年3月13日

凭借 LOTO 增强安全性

简化您的系统的危险能量控制和隔离工作。

上锁/挂牌 (LOTO) 程序正在快速发展为危险能量隔离和控制方法的“最佳实践”。上锁/挂牌的含义为锁定并挂牌标记处于隔离状态的机械。针对特定任务创建的机器隔离流程,以及机器操作人员的培训也构成 LOTO 系统的一部分。


将遥控能量隔离系统与上锁挂牌流程相结合

对于较大规模的生产工厂, 应用远程能量隔离系统有助于增强 LOTO 系统的安全性和简便性。这两种系统/体系的结合,使得您可以有效地远程监测和控制大量物理上隔离点。其所具备的优势包括,简化了操作流程以及采用单锁定装置控制多个设备时的单点上锁流程。


在管理能量隔离设备领域,现存在着一条统一标准

在 UL6420 发布之前,尚无管辖系统能量隔离设备(单一单元)的统一标准。UL6420 标准由美国国家标准协会 (ANSI) 核准通过。能量隔离系统终于有了可以严格遵从的标准。


允许专业的安全工程师设计和实施为您量身定制的能量隔离解决方案

Pilz 的机械安全专家可为您设计和实施能量隔离系统,助您确保自身的操作人员在安全条件下工作。在 Pilz,我们与客户紧密协作,深入理解他们的需求,为他们量身打造符合时效和成本效益的完美解决方案。


更多信息

系统实施

上锁/挂牌