中国 | 中文

2014年6月24日

EN ISO 14119 现已成为协调标准

用于设计和选择安全门系统的 EN ISO 14119 标准现可在整个欧洲范围内适用并具有约束力。

4 月,机械指令 2006/42/EC 的附录中加入了EN ISO 14119 机械安全标准。它现已成为一项协调的欧洲标准。在相关的《官方公报》中,EN ISO 14119 取代了 EN 1088。期间会有一个短暂的过渡期。最终,自 2015 年 5 月 1 日起仅 EN ISO 14119 适用。


EN ISO 14119 的新增内容有哪些?

此项新标准对四种类型的联锁装置进行了区分。考虑了新技术并列明其优缺点。同时,确定了可采取的措施,从而能以可预见的合理方式最大程度减少联锁装置的失效。


准备就绪:

确保您在设计安全门系统时遵循新的 EN ISO 14119 标准。这样,您将不会在过渡期的最后时刻面临任何挑战。

友情提示:Pilz 的所有安全开关和安全门系统均符合新标准提出的规范。


更多信息:

有了 Pilz 安全开关和安全门系统,您便得到了安全保障!
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn