在 47 年的成員身分之後,英國已脫離歐盟。英國於 2020 年 2 月 1 日脫離歐盟。過渡期直到 2020 年底。在 2020 年 12 月 31 日之後,有影響深遠的變更。在此可總覽有關機械安全的資訊系列內容。
英國脫歐 – 對機械安全的影響
CE 標章和 UKCA 標章繼續並行
2023 年 8 月 1 日,英國政府宣布應維持可能無限期進口具備 CE 標章的指定產品。
因此作為製造商,您仍然可以選擇:在英國政府清單上的產品(如機械設備和電子元件),可具備 CE 標章或 UKCA 標章進口到英國。
其他資訊:
確定您可以與 Pilz 一起將您的機器行銷往返英國
Pilz 使用標準化程序進行國際合規性。Pilz 專家始終與各國的 Pilz 子公司密切合作。除了對於 CE 或 UKCA 標章的服務之外,作為授權代表,Pilz 可以協助取得 CE 或 UKCA 標章。
在英國或北愛爾蘭,產品和機器的認證、CE 或 UKCA 標章、將工廠設備與機械投放到市場,以及所使用的機器元件必須與英國脫歐要求一致,我們的專家將在變更程序期間提供支援。我們很樂意為您提供有關如何使得過渡安全、平穩並符合成本效益的建議。
若您有任何疑問,我們會在這裡提供協助和建議!關於國際合規性的更多資訊
技術支援
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw
本文是否有幫助?