是否可以串接盡可能多的緊急停止按鈕,以便簡化電路(設計為類別 4)?

在類別 4  架構中,允許串接緊急停止按鈕,因為緊急停止只是次要安全防護裝置。

它假設在危險情況下,才會執行緊急停止操作 - 且也只會操作一個緊急停止按鈕開關。
作為依據工業安全法規進行風險評估的一部分,操作人員必須建立檢測安全功能的時間間隔,以及將採取的檢測格式。

在這種情況下的限制在哪裡?
限制在於所需性能等級。這是因為多個安全元件的串接會導致整體結果惡化。若您可以透過串聯連接緊急停止按鈕開關方式達成所需的PL,那麼其數目並不會不適當。

每個開關是否都被評為 EN ISO 13849 標準中的 SRP/CS?
在安全評估中,您可以串聯所有緊急停止開關,亦即您只需創建一個 SRP/CS。然而如上述,串聯連接可能會讓PL變糟,因此需要建立多個SRP/CS。

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw

本文是否有幫助?