Pilz 透過其整合式能源和環境管理程序,持續監控其能源效率和環保績效,找出可改善的面向並避免浪費。其目標是持續改善能源效率和環境保護。
Pilz的環境保護及能源效率措施

能源和環境管理
2016年3月起,Pilz 採用符合ISO 50001的能源管理系統,以及符合ISO 14001的環境管理系統。他們習慣以環保且節能的方式持續落實工作和生產的目標。
供應商
Pilz 的有害物質管理程序會密切關注供應商的情況。能源效率和環境保護相關問題,也是採購產品和服務時的考量因素。
不同領域的環境保護
原料:
Pilz 以 100% 回收紙包裝其產品。不僅節省原料並可將包膜廢料減至最少。
二氧化碳排放:
Pilz 的新大樓使用地熱能源,並啟用 Peter Pilz 技術中心的建築物核心技術,以減少二氧化碳排放。採用太陽能設備發電。
有害物質:
轉換為使用無鉛焊料,以持續改善污染。
廢棄物:
我們回收廢棄產品。
產品和系統
永續性是 Pilz 企業經營的重要理念。使用生態材料與節能技術開發環保產品,是我們的目標。對於新產品和後續技術發展,研發部門將能源效率設為一項具體要求。如此可以確保在產品生命週期早期,即全盤考量各方面的問題。這適用於所有控制系統、繼電器和感測器,以及與致動器技術相關的功能。
對永續性和環境保護的承諾

Pilz 是 VDMA 永續計劃中的藍色競爭力 (Blue Competence) 計劃成員。藍色競爭力為機械工程設計產業在永續發展領域方面建立網路連結,並集合VDMA的各項資源、專業知識及優點。憑藉我們的合作夥伴關係,我們承諾遵守機械工程設計的 12 項永續性原則(www.bluecompetence.net/about)。

自 2007 年以來,Pilz 由於在德國埃斯林根(Esslingen)鎮及地區的環保活動而持續獲得 ÖKOPROFIT 標章。