台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2019年2月14日

用於 PSSuniversal 2 的 IO-Link 技術 - 網路型生產的鏈接

Pilz 推出用於遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 和感應器/致動器間通訊的全新IO-Link 主站模組 PSS u2 ES 4IOL。IO-Link 技術根據 IEC 61131-9 全球標準化。本技術基於工業 4.0 的精神具備自動參數化及擴充裝置診斷的特色。

IO-Link 主站模組 PSS u2 ES 4IOL 可用相關的通訊模組整合到Profinet 及 Ethernet/IP網路。感應器或致動器等 IO-Link 裝置藉由主站模組的四組 IO-Link 連接埠連上遠端I/O 系統 PSSuniversal 2。每一模組藉由點對點通訊傳輸高達128位元處理資料。流程及裝置資料集中於主站模組。IO-Link 資料介面藉由詳細的裝置及配線診斷簡化所有維護作業。

高效率參數化
主站模組可用 Pilz 的軟體PASconfig 輕鬆配置。使用者可集中儲存裝置配置資料在主站模組PSS u2 ES 4IOL:當更換感應器時,資料會直接轉入新感應器,無須重新設定參數。此自動式參數化可節省操作人員的時間,同時減少錯誤並提高工廠可用性。IO-Link 模組可熱插拔更換,進一步縮短停機時間。

智慧型診斷
主站模組的LED螢幕可顯示IO-Link 模式、作業狀態、模組錯誤。透過 IO-Link 裝置通訊的擴充診斷還可進行開路檢測。IO-Link 主站模組 PSS u2 ES 4IOL 提供資訊給智慧型裝置,以便對網路型生產進行進一步處理,以及後續預防性維護解決方案的支援。

安全及自動化遠端I/O系統
遠端I/O系統 PSSuniversal 2 提供彈性、開放性和模組性,且為周邊擴充的低成本解決方案。安全 I/O 模組以相同方式可適用於各種不同安全通訊協定。其三段式系統結構代表 PSS u2 系統可容易安裝與維修。最佳化處理可減少錯誤並節省使用者時間。

Pilz 將在 9 館 17 號攤位參展。進一步資訊請點擊此處

新款 IO-Link 主站模組 PSS u2 ES 4IOL,賦予遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 以國際標準 IO 介面與感應器及致動器通訊的能力。
新款 IO-Link 主站模組 PSS u2 ES 4IOL,賦予遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 以國際標準 IO 介面與感應器及致動器通訊的能力。

新款 IO-Link 主站模組 PSS u2 ES 4IOL,賦予遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 以國際標準 IO 介面與感應器及致動器通訊的能力。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: