台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2019年2月14日

存取權限及操作模式選擇現已模組化 – 安全和資安組合

憑藉 PITmode 組合,Pilz 現在可提供模組化操作模式選擇及存取權限系統。模組化系統的特點,是在功能上安全的操作模式選擇,及在控制工廠與機械的存取權限方面,提供更大靈活性。透過此方式,PITmode 組合實現涵蓋安全和防護規範的有效操作模式選擇,及存取權限管理。

Pilz全新 PITmode 組合由採用 RFID 技術的讀取單元 PITreader 及整合式網頁伺服器和安全評估單元(SEU)組成。其模組化設計使 PITmode 組合能夠個別整合到現有控制台的設計中。可使用現有按鈕,從而為使用者提供更好的操作。PITmode 裝置用於處理工廠與機械設備的各種程序控制及操作模式。

有權限者才能存取!
授權使用者在編碼的 RFID 傳送器密鑰上接收適合其個別任務的機器啟用。您可以定義多達五種安全操作模式,例如自動模式、在限制條件下的手動干預或服務模式。密鑰插入控制台中,SEU 會偵測指定的操作模式,且 PITreader 確保功能上安全切換。因此可防止意外、誤用及操控。使用者可以從更高的機器可用性受益。

「資安防護升級」
RFID 密鑰會在 PITreader 中進行讀取和調校。為提高對操控的保護,可採用公司特定編程的 PITreader 進行編碼,即密鑰包括受密碼保護的簽名。任何沒有公司特定編碼的密鑰都將被拒絕存取。此外,RFID 密鑰和 PITreader 可用於實行群組式權限管理。在這種情況下,各種啟用會傳輸到擁有相同存取權限的整個群組而非個人。如此可為特別是擁有多處據點(包含國際據點)的公司簡化存取權限的指定和管理。減少管理工作,並節省時間。

開展進一步任務
除了存取權限和操作模式選擇之外,您可以使用 PITmode 組合版本實行多種功能。可能是取代控制台上的密鑰開關的簡單啟用,或是機器子功能的存取權限。最重要的是,可以在自由的使用者區域中創建具有各種群組和權限的複雜階層權限矩陣。這些功能隨附在 RFID 密鑰上,取代額外的機械鑰匙或存取卡。如此將讓使用者更容易處理。

靈活使用版本
除了模組化版本之外,提供兩個其他版本的 PITmode。PITmode 是小巧的全功能裝置,包含用於操作模式選擇的按鈕及SEU,可實現節省空間的安裝。讀取單元 PITreader 可用於控制存取權限,特別是可靈活作為獨立裝置,或搭配 Pilz 可程式小型控制器 PNOZmulti自動化系統 PSS 4000 等控制器。PITmode 和 PITmode 組合,提供最高至 PL d 的功能上安全的操作模式選擇及存取權限。

Pilz 將在 9 館 D 17 攤位參展。其他資訊請參見這裡

模組化操作模式選擇與存取權限系統 PITmode 將安全和資安結合於一個系統中。
模組化操作模式選擇與存取權限系統 PITmode 將安全和資安結合於一個系統中。

模組化操作模式選擇與存取權限系統 PITmode 將安全和資安結合於一個系統中。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: