台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2018年11月26日

Pilz的可程式小型安全控制系統 PNOZmulti 新增應用程式模擬功能 – 現在離線也可以模擬編程!

從軟體工具 PNOZmulti Configurator 的版本 10.9 開始,可以在不使用硬體的情況下,離線模擬可程式小型安全控制系統 PNOZmulti 專案。以此方式,Pilz可為您提供在早期階段偵測、分析和改正錯誤的簡易方法。

從 PNOZmulti Configurator 的軟體版本 10.9 開始,您可以在進行調試前,使用「模擬」功能測試為了安全監控工廠與機器所編程的程式。「模擬」功能可在專案規劃過程中提供可觀的節省可能。

從一開始即可安全管理
憑藉模擬,使用者可以在實際應用前確保其安全控制系統「編程無錯誤」,並驗證程式邏輯的正確功能。如此,Pilz支援應用程式模擬功能以可管理方式處理使用程序,儘管機器尺寸越來越大且自動化程度越來越高。
這對於配備複雜安全裝置且人機互動密切的機器特別有效益,其中操作者必須受到廣泛設計的全面性安全機制保護。

對於人員和機器的風險較小
在第一步驟中自動計算簡單邏輯元件、計數器、連續模式等操作模式。此外,透過強制輸出(指定信號狀態)使得未模擬的元件達到所需狀態時,可能進行整體應用的模擬。如此,您可以節省必須定義所有輸入的工作量。模擬功能可減少安裝成本,並支援您降低人員和機器的風險。
憑藉 Pilz的 PNOZmulti Configurator,使用者可以輕鬆進行規劃、編程、記錄或調試。簡單的診斷和圖像顯示選項可減少工廠與機器的停工時間。

有關應用軟體的更多資訊,請參見這裡

關於 Pilz的可程式小型安全控制系統 PNOZmulti,從版本 10.9 開始可取得全新應用程式模擬功能。使用者甚至可以在調試前測試所編程的程式,由此節省編程時間和成本。
關於 Pilz的可程式小型安全控制系統 PNOZmulti,從版本 10.9 開始可取得全新應用模擬功能。使用者甚至可以在調試前測試所編程的程式,由此節省編程時間和成本。

關於 Pilz的可程式小型安全控制系統 PNOZmulti,從版本 10.9 開始可取得全新應用模擬功能。使用者甚至可以在調試前測試所編程的程式,由此節省編程時間和成本。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: