台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2018年5月15日

為了拓產動作控制領域的產品範圍,Pilz皮爾磁推出內建控制、動作及CNC功能的新款操作者終端機PMI 6 - 實現「primo」驅動器的控制及視覺化!

Pilz皮爾磁動作控制(PMC)解決方案套件現在包括操作者終端機PMI 6 primo,內建PLC、動作及CNC功能。此裝置及其功能不僅可在廠內執行包括動作管理在內的自動化作業,還能提供視覺化或專案規劃能力。此設備能讓使用者依照需求採取彈性的應用配置。

全新操作者終端機PMI 6 primo的高性能確保高生產品質並提高工作週期效益。強大的處理器和記憶體設備造就一款適合自動化工作的高性能平台:大型記憶體也適合執行複雜應用。

更多模組化…
PMI 6 primo能控制整個機台或僅控制單一複雜區塊,亦即運用更高層級PLC控制器連接及控制。最多可彈性地連結40個軸,以組合成電子主軸。如此可確保齒輪比能無段切換,並可在動作或脈衝期間改變凸輪盤。因此,不但能免於磨損,更能讓機台加速裝機或作業期間再調整。

…以及更高彈性
PMI 6 primo也透過自動化和動作任務解決了CNC工作:只需使用操作者終端機內建的「飛鋸機」、「橫切機」或「凸輪盤功能」,即可利用控制系統輕鬆實現更多功能。另外也可以使用「流水線包裝」等的機台功能。應用領域可擴充為:除了典型機台自動化外,PMI 6 primo還保證讓包裝業的生產品質提升,以及強化取放應用機器人的製造品質

驅動控制總覽無遺
驅動專案可透過PMI 6 primo觸控螢幕呈現視覺化圖形畫面。有7吋、12吋及15吋可供選擇。所有版本皆配備易於使用的視覺化裝置,並與標準HMI軟體相容。使用者可享有高效率的配置。

助理功能提供所有專案的支援
PMI助理可供您用來安裝軟體套件。此功能可透過預先協調配置的HMI套件實現高效率專案規劃。PMI 6 primo搭載符合IEC 61131第3.5版的Soft PLC。因此具有物件導向程設的所有優點。使用者可受惠於快速試運轉。例如,「飛鋸機」等的標準功能已儲存為功能區塊。

Pilz皮爾磁的區域動作控制(PMC)已擴充納入操作者終端機PMI 6 primo並搭配PLC、動作及CNC功能。
Pilz皮爾磁的區域動作控制(PMC)已擴充納入操作者終端機PMI 6 primo並搭配PLC、動作及CNC功能。

Pilz皮爾磁的區域動作控制(PMC)已擴充納入操作者終端機PMI 6 primo並搭配PLC、動作及CNC功能。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: