新聞稿

Category
Pilz 推出工業資安諮詢服務,可協助公司確保工廠設備與機械安全。(照片:© Westend61/[westend61] 來自 Getty Images,© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2024年4月11日

Pilz 推出工業資安諮詢服務(ISCS)– 憑藉資安做好準備

憑藉工業資安諮詢服務(ISCS),Pilz 協助各公司在資安方面安全防護他們的工廠設備與機械。模組化服務套件的目的,是根據當前的法律要求以及即將發生的變化來檢測資安漏洞,並找出解決方案。因此,各公司可以保證其工廠設備與機械,以及最重要的員工受到保護。

新聞媒體訊息
Pilz 的全新操作元件 PIT oe ETH 具備可啟用乙太網路連接埠,就像防火牆一樣可保護網路連接同時避免內部和外部未經授權的存取。PIT oe ETH 可擴充 Pilz 控制與信號裝置的產品組合。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2024年3月21日

具備可啟用乙太網路連接埠的全新操作元件 PIT oe ETH 可用於資安 – 安全且靈活的操作

Pilz 將操作元件 PIT oe ETH 加入到控制與信號裝置的產品組合中。PIT oe ETH 具有可啟用乙太網路連接埠,因此可保護可自由存取的工業乙太網路介面避免不當存取。如此,精巧型操作元件可提供更高的資安。作為工業乙太網路介面,其作用就像防火牆一樣,不僅可保護網路連接避免外部未經授權的存取,而且可防止內部直接存取人機介面和控制資料。

新聞媒體訊息
Pilz 的安全雷達系統 PSENradar 現在適用於新應用:感測器 PSEN rd1.2 sensor F-FOV 和 PSEN rd1.2 sensor F-FOV LR 可擴展配置視野的選項;全新 PSEN rd1.x SD I/O FSoE 分析單元可支援 FSoE 連接。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2024年3月6日

PSENradar 具備擴展視野和 FSoE 連接

深入探索具備擴展視野和安全協定 Safety-over-EtherCAT FSoE 的安全雷達系統 PSENradar

新聞媒體訊息
在 2024 年漢諾威展上,Pilz 將支援永續製造產業的開發:參觀者可以得到關於其在安全、資安及自動化領域,提供與時俱進且通用解決方案的全方位產品組合的資訊。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2024年2月29日

Pilz 將在 2024 年漢諾威工業展的 9 館 D17 攤位參展 – Pilz 如何推動「轉型中的安全和資安」– 整體性支援!

自 2024 年 4 月 22 至 26 日,漢諾威展將著重於永續製造產業的開發。Pilz 將憑藉針對安全、資安及自動化領域的全方位產品組合支援這種轉變。展覽的一項重點是透過 Pilz 系統解決方案的安全連線能力,其中包含用於 IO-Link Safety 的 Master。在資安領域,該自動化公司將呈現其全新服務:工業資安諮詢服務(ISCS)著重於:生產受到可靠且永續保護。另一項新因素著重於將自動化和安全解決方案匯集在「多合一」套件中的應用場景 – 為了提高自動化與安全之間的一致性。在漢諾威,Pilz 將展示如何使用整體性自動化解決方案為產業提供支援。

新聞媒體訊息
在 LogiMAT 上,Pilz 正在展示針對行動平台安全自動化與安全操作的安全和工業資安解決方案。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2024年2月6日

Pilz 將參加 LogiMAT 2024(6 館 6B37 攤位)– 安全可靠的內部物流

在2024 年 3 月 19 至 21 日國際貿易展 LogiMAT上, Pilz 將展示內部物流的安全可靠解決方案。此外,在斯圖加特將展出安全自動化專家所提供的全方位服務產品組合。無人搬運車系統、輸送帶及倉庫應用的安全防護等多種物流應用,皆可使用 Pilz 的解決方案實行。

新聞媒體訊息
Pilz 提供業界信賴的安全解決方案,以實現鐵路基礎設施的現代化並提高載運容量和可靠度。因此,可滿足鐵路產業數位化的要求。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2023年12月14日

瑞典鐵路局 Trafikverket 仰賴 Pilz 針對其數位化專案的創新鐵路解決方案 – 用於瑞典鐵路網的安全控制技術

Pilz 贏得瑞典交通運輸管理局 Trafikverket 的招標。Pilz 取得橫跨全國鐵路網進行通訊基礎設施現代化的合約。基於 Pilz 鐵路控制器,資料傳輸將從類比的銅技術轉換成功能更強大、更可靠的光纖技術。

新聞媒體訊息
非專屬的標準化通訊系統 IO-Link 及其優點,現在可用於功能安全:Pilz 的 IO-Link Safety 套件現在使得功能安全能夠在現場層級整合。(照片:© Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2023年11月13日

Pilz 針對 IO-Link Safety 的整體性安全系統解決方案,包含主控裝置、現場裝置及配件 – 現場層級的安全連接性

完整的 IO-Link Safety 系統首次可用於現場層級的安全通訊:Pilz 的系統解決方案包含主控裝置,以及現場裝置和相容配件。在 Pilz 產品組合中,配備 IO-Link Safety 功能性的首批裝置包含安全光柵 PSENopt II advanced IOLS、控制單元 PITgatebox IOLS 及 IO-Link Safety Master PDP67 IOLS。安全自動化專家的完整套件,使得更容易將 IO-Link Safety 技術整合到工廠設備與機械中。

新聞媒體訊息
Pilz 的安全且可程式小型控制器 PNOZmulti 2 現在可提供搭配安全協定 Safety-over-EtherCAT FSoE 的開放式通訊系統 EtherCAT。這使得可同時傳輸控制與安全相關資訊,從而提高生產效率。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2023年11月9日

Pilz 的可程式小型控制器 PNOZmulti 2 具備 FSoE(= FailSafe over EtherCAT)連接 – 與靈活架構結合的安全資料傳輸

為了高效生產,應將安全概念無縫整合到機器概念中。因此,Pilz 的可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2 支援搭配安全協定 Safety-over-EtherCAT FSoE(= FailSafe over EtherCAT)的開放式通訊系統 EtherCAT。因此,PNOZmulti 2 能夠同時傳輸控制與安全相關資訊提高生產效率。所以,PNOZmulti 2 現在可在連接安全相關工廠設備結構時,提供靈活、經濟實惠的擴充選項。

新聞媒體訊息
為了有效的貨物流:包含可程式小型控制器 PNOZmulti 2、安全雷射掃描器 PSENscan 及工業防火牆 SecurityBridge 的安全解決方案,可保證自主移動行動平台在所有路線上的安全。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2023年10月12日

Pilz 針對自主移動機器人(AMR)的安全解決方案 – 安全自主導航

對於自由導航的行動平台,Pilz 現在可為製造商提供符合 ISO 3691-4 的全方位安全解決方案,以在生產與物流方面實現有效貨物流。其包含小型安全控制器 PNOZmulti 2,具備同步監控與啟用安全雷射掃描器 PSENscan 的新功能。作為安全解決方案中的第二元件,PSENscan 可確保生產區域監控。此外,工業防火牆 SecurityBridge 可提供保護,防止來自外部的未經授權存取。

新聞媒體訊息
Pilz 在安全鎖定裝置的產品組合新增兩款新感測器 – 適用於有限空間應用的 PSENmlock mini 以及具最佳化衛生設計的 PSENslock 2,以及採用不鏽鋼元件的新版本。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2023年10月4日

Pilz 的新安全鎖定裝置:PSENmlock mini 和 PSENslock 2 可提高產能 – 新的小型閘門防護裝置:堅固耐用

當保護防護裝置時,依應用而定有各種因素需要考慮。舉例來說,安全門的類型、各自安裝情況,以及如何使用。以此為前提,Pilz 在安全鎖定裝置的產品組合新增兩款新感測器 – 適用於有限空間應用的 PSENmlock mini 以及具最佳化衛生設計的 PSENslock 2,以及採用不鏽鋼元件的新版本。這兩款感測器可為包裝與製藥業以及食品與飲料業提供特別優勢。這兩款安全鎖定裝置的特色在於,可為使用者提供高層級的擅改保護,並可提高靈活性。這對產能具有正面影響。

新聞媒體訊息
Luis Armando Urzúa(左二)是 CMSE 資格認證(機械安全專家認證)的第 10,000 位畢業生。Ottoniel Chavez(Pilz 墨西哥子公司銷售工程師,最左)和 Eduardo Arquieta(Jabil 瓜達拉哈拉子公司營運總監,中)、Daniel Larios(自動化工程經理,右二)及 Ricardo Pérez Barba(瓜達拉哈拉子公司營運經理,最右)表示祝賀。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2023年9月28日

取得 CMSE 資格認證 – 國際上高需求的機械安全專家認證 – 10 年 – 10,000 位安全專家

憑藉 CMSE 資格認證(機械安全專家認證),Pilz 於 2013 年創建全新機械安全訓練計畫。十年之後,Pilz 現在引以為傲祝賀第 10,000 位畢業生成功完成 CMSE 測驗!

新聞媒體訊息
在2023 SPS 國際自動化工業展(11 月 14 至 16 日,紐倫堡)上,Pilz 將展示在新機械規章下,能確保機械設備安全可靠的技術和解決方案。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2023年9月14日

Pilz 參加 2023 年 SPS 國際自動化工業展 – 查看新機械規章 – 轉型中的安全和資安

在 SPS 國際自動化工業展(2023 年 11 月 14 至 16 日在紐倫堡)上,Pilz 將展示能確保機械設備安全可靠的技術和解決方案。至關重要的將是識別進入管理(I.A.M.)和應用程式防火牆 SecurityBridge。此外,將著重於安全門系統,以及採用 IO-Link Safety 和透過 EtherCAT 的 Safety(FSoE = 透過 EtherCAT 的 FailSafe)的連接性。在專家小組中,在展覽攤位現場,Pilz 的專家將解說安全和資安方面的新技術和規範發展,以及新機械規章的影響。

新聞媒體訊息
伴隨印刷版的《人與自動化》(Mensch und Automation),Pilz 也推出數位版本 – 影片、動畫、資訊圖表及互動式元件將使得安全自動化的內容更加清楚,並有助於更好理解。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2023年9月12日

《人與自動化》(Mensch und Automation):Pilz 推出數位雜誌 – 安全自動化的故事 – 現也已在線上!

有關安全自動化趨勢的使用者故事、影片訪談及背景資訊:憑藉《人與自動化》數位版(Mensch und Automation digital),自動化公司 Pilz 現在也在線上提供有關工廠與機械設備安全和資安的專業知識。該雜誌可在線上取得:www.pilz-magazine.com。這可補強 Pilz 客戶雜誌現有的印刷版。

新聞媒體訊息
Pilz 的全新軟體工具「安全距離計算器」,可簡單快速計算出常見安全光柵的安全距離。該工具也能建議 Pilz 安全光柵 PSENopt 或 PSENopt II 系列的適合產品類型。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2023年8月24日

免費工具可用於自動計算安全光柵 PSENopt 的安全距離 – 簡單安全即可判定安全距離

Pilz 基於瀏覽器的全新軟體工具「安全距離計算器」,讓使用者能夠簡單快速計算出常見安全光柵的安全距離。免費的數位計算工具使用所輸入的數值判定必要安全距離,並在每種情況下建議適當光柵。使用者可以在不同類型之間選擇:安全光柵 PSENopt 或 PSENopt II 的產品系列。搜尋適當光柵的時間顯著縮短,因此使用者可以節省時間。在經常需要重新計算安全距離的客製化機器建置等產業領域中,使用計算器算出距離非常具優勢。

新聞媒體訊息
無論您身在何處,皆可確保機械安全:憑藉「國際訓練行事曆」,Pilz 讓您能夠在世界各地輕鬆獲取最新機械安全知識。(照片:© istock.com/elenaleonova,© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2023年8月2日

Pilz 持續拓展其在世界各地的線上訓練課程:機械安全知識 – 從任何地點皆可同步

自動化專家 Pilz 持續拓展其在世界各地對於機械安全的數位訓練課程。憑藉新的「國際訓練行事曆」,Pilz 的標準化訓練課程現在可在線上同步參加。因此,訓練課程也可在 Pilz 沒有子公司的地區提供。結果,Pilz 讓客戶能夠更輕鬆獲取知識分享,並為其提供更大靈活性,可以在機械安全重要領域進行進階訓練。

新聞媒體訊息
透過簽署聯合架構供應協議,Pilz GmbH & Co. KG 管理合夥人 Susanne Kunschert 和 Pintsch GmbH 董事總經理 Tilo Brandis 表明他們致力於現代鐵路基礎設施的長期合作和技術創新。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2023年7月27日

Pilz 和 Pintsch 正透過架構供應協議深化開發合作夥伴關係 – 針對數位鐵路解決方案的長期合作

自動化公司 Pilz 和安全鐵路基礎設施專家 Pintsch 正在合作,開發用於鐵路數位化的創新控制與信號發送技術。藉由簽署架構供應協議,合作夥伴雙方的協同作業邁出了下一步。

新聞媒體訊息
Pilz 的全新折床模塊可大幅簡化對視覺防護系統PSENvip 2 的動態屏蔽程序進行編程。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2023年7月4日

視覺防護系統 PSENvip 2:用於折床上動態屏蔽的全新 Pilz 功能塊 – 更動態的彎曲

對於視覺防護系統PSENvip 2,為了安全防護折床,Pilz 現在可提供用於動態屏蔽的全新認證功能塊。這讓折床上的動態屏蔽程序能夠更加輕鬆配置與實行。因此PSENvip 2 可加速對此類沖壓機械進行試運轉,並使得成型技術領域的程序能夠更具生產力且安全。

新聞媒體訊息
憑藉多年經驗,在實行新機械法規將為機械設備製造商帶來的變更後的規範要求方面,安全自動化專家 Pilz 可提供支援。(照片:© iStock.com/nd3000、© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2023年6月29日

Pilz 可協助您實行變更後的要求 – 新機械法規已發布!

今天,於 2023 年 06 月 29 日,Machinery regulation (EU) 2023/1230(下方:機械法規)將發布在歐盟官方公報上。機器製造商和營運商有 42 個月的時間符合對工廠設備和機械的新要求。對於如何處理有關機器的重大修改,以及接受檢驗的機器,該法規提供更精確的規範。此外,也考慮到數位化和工業資安日益成長的重要性。憑藉全方位服務組合,Pilz 的專家可協助各公司成功實行新功能。

新聞媒體訊息
參加 Pilz 為期兩天的課程「CESA – 自動化資安專家認證」的學員,可以獲得在工業環境中實行技術與組織資安措施所需的專業標準知識。(照片:© PeopleImages/E+/Getty Images、© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2023年6月20日

憑藉新課程「CESA – 自動化資安專家認證」 – 認證資安技術訣竅,Pilz 可為資安專家提供資格認證

憑藉資格認證「CESA – 自動化資安專家認證」,自動化專家 Pilz 可提供為期兩天的專家課程,讓學員能夠掌握符合標準現狀的資安知識。因此,他們將有能力在工業自動化系統中採取有效的技術與組織資安措施。可以降低操縱或攻擊的風險,以便保證安全性和可用性。

新聞媒體訊息
在工業中,黃色是安全的顏色:自動化公司 Pilz 開發控制系統來保護人員、機器及環境。(照片:Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2023年5月25日

Pilz 成功的 2022 財政年度:營業額首次超過 4 億歐元 – 「既困難又積極的一年」

Pilz 企業集團迎來艱難但成功的 2022 財政年度:儘管 2022 年的環境條件困難,但這家自動化公司仍達成 4.033 億歐元的創紀錄營業額。交貨能力仍是決定性的問題。2023 年,該家族企業以座右銘「價值觀。創造。未來。」慶祝其 75 週年紀念日,並以快樂的「是的!」迎接未來。未來三年,Pilz 將在世界各地的生產與生產技術方面投資約 3800 萬歐元。

新聞媒體訊息
Susanne Kunschert 和 Thomas Pilz 是 Pilz GmbH & Co. KG 的管理合夥人(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2023年5月25日

Susanne Kunschert 和 Thomas Pilz:2022 會計年度與 2023 年預測

2022:對 Pilz 來說艱辛卻正面的一年 2022 是既艱辛又正面的一年!一方面,我們都知道戰爭和天災的消息。影響供應鏈中斷和元件短缺,使我們的員工與供應商和客戶進行許多艱難的對話。作為一家公司,這感覺就像永遠都做得不夠。

新聞媒體訊息
管理合夥人 Thomas Pilz(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2023年5月25日

Thomas Pilz:安全和資安用於數位自動化

資安:法律將適用於工業和工程 工業環境的安全標準和法律目前正面臨劇變。這是資安和人工智慧 (AI) 的問題所造成。就一般工業和機械工程而言,有三個新的或即將實施的相關資安法律要求:EU 指令 NIS 2、新的機械法規和網路韌性法案。如同上次年度新聞記者會,我將著重於資安問題,而今天要向各位說明這對整個業界的影響有多麼深遠。

新聞媒體訊息
管理合夥人 Susanne Kunschert(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2023年5月25日

Susanne Kunschert:適合各種產業的安全自動化

安全與工業資安 — 一站式服務 我們說過,資安領域將有大規模規範與法律變更,整個業界都會受影響。但與客戶及合作夥伴對談時,我們發現在處理資安問題時有許多不確定性。資安漏洞導致的風險眾所皆知,但企業中應該由誰負責與工業資安相關的問題?IT 專家還是安全人員?規範變革對雇主的影響有多大?如果不填補這些知識鴻溝,將無法充分解決資安問題。所以顯然是非常需要資訊和進一步的訓練,讓企業及其專業員工為資安挑戰做好準備。我們的客戶長期信任我們透過訓練和服務在全球分享的安全專業知識。透過實務經驗,例如依據 IEC 62443-4-1 標準(安全產品開發生命週期)開發產品,以及與國際標準委員會的多年合作,Pilz 在工業資安方面也擁有豐富的專業知識。

新聞媒體訊息
在 Thermprocess 國際熱熔製程技術展上,自動化公司 Pilz 將展示其燃爐管理系統,可用於控制與監控符合標準的燃爐。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2023年5月15日

Pilz 在 2023 年 Thermprocess 國際熱熔製程技術展上,09 館、B10 攤位 – 用於熔爐的安全燃爐管理系統 – 全方位安全滿足燃燒需求!

在 Thermprocess 國際熱熔製程技術展上,自動化公司 Pilz 將展示其燃爐管理系統,可用於控制與監控符合標準的燃爐。Pilz 用於工業燃爐管理領域的故障安全系統不僅可控制與監控熔爐,而且可控制與監控不同的燃爐類型。使用者會收到安全硬體與軟體,作為用於其熔爐的完整一站式套件。Pilz 的系統和軟體皆通過針對熱程序、蒸汽鍋爐設備、自動燃爐控制系統及燃爐的相關標準認證。

新聞媒體訊息
國際標準化組織(ISO)2023 年 4 月 27 日出版 ISO 13849-1 的新版本。自動化公司 Pilz 的標準專家建議機械工程領域的設計工程師和操作人員,儘早熟悉即將推出的新功能。(照片 © Pilz GmbH + Co. KG)

奧斯菲爾, 2023年4月27日

重要的功能安全標準重新草擬 – ISO 13849-1 的修訂版發佈

國際標準化組織(ISO)2023 年 4 月 27 日出版 ISO 13849-1 的新版本。該標準是機械安全相關控制系統設計的主要安全標準之一。修訂版規定了一系列準則,例如用於判定性能等級,因此可為實作提供更好的支援。並考慮到軟體和驗證的更大重要性。自動化公司 Pilz 的標準專家建議機械工程領域的設計工程師和操作人員,儘早熟悉即將推出的新功能。

新聞媒體訊息
Pilz 現在可為安全光柵 PSENopt II 提供新型屏蔽臂,這意味著屏蔽功能首次完全靈活。使用者可以靈活實行「其」需求,並配置最廣泛的防護區域。這可保證生產程序穩定而提高產能。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2023年4月20日

Pilz 安全光柵 PSENopt II 的可調整屏蔽臂 – 高度靈活的屏蔽功能可提高產能!

Pilz 現在可為安全光柵 PSENopt II 提供新型屏蔽臂,這意指屏蔽功能首次完全靈活。那是因為屏蔽臂的感測器可自由定位,並可透過自由調整個別定位 – 對於 L 型、T 型及 X 型屏蔽。由於避免了不必要的機器停工時間,這種最大靈活性可確保生產程序不中斷。例如,這可保證包裝以及物流產業的高產能。

新聞媒體訊息
自訂驗證:對機器製造商和營運商來說,Pilz 現在可提供範圍和深度各有不同的三種安全驗證層級。(照片:Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2023年4月13日

Pilz 可基於需求為客戶提供量身打造的驗證 – 三種安全驗證層級

在對工廠與機械設備進行安全驗證方面,自動化公司 Pilz 現在可依據需求提供量身打造的服務範圍。機器製造商和營運商現在可以在三種不同層級之間選擇,從而能夠選擇符合其確切需求的驗證範圍與深度。這保證專為個別要求所量身打造的有效服務 – 對工廠和機器進行符合標準的設計,以及最大安全性。

新聞媒體訊息
在「針對安全和資安的靈活自動化解決方案」的標語下,自動化公司 Pilz 將在 Interpack 2023(2023 年 5 月 4 日至 2023 年 5 月 10 日)上展示可提高包裝自動化領域產品安全的與時俱進技術。(照片 © Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2023年3月7日

Pilz 參加 Interpack 2023,在 18 館/B02 – 著重於安全和資安 – 提高包裝安全的自動化

在「針對安全和資安的靈活自動化解決方案」的標語下,自動化公司 Pilz 將在 Interpack 2023(2023 年 5 月 4 日至 2023 年 5 月 10 日)上展示可提高包裝自動化領域產品安全的與時俱進技術。攤位的重點將在於感測器技術、控制技術、及操作與監控解決方案,以及用於直接、間接及生產線末端包裝的產品,以及具備 SecurityBridge 工業防火牆的網路。專為包裝工業所量身打造的諮詢與服務組合,使得我們的展會表現更加完善。

新聞媒體訊息
在「針對安全和資安的靈活自動化解決方案」的標語下,自動化公司 Pilz 將在 Interpack 2023(2023 年 5 月 4 日至 2023 年 5 月 10 日)上展示可提高包裝自動化領域產品安全的與時俱進技術。(照片 © Pilz GmbH & Co. KG

奧斯菲爾, 2023年2月28日

Pilz 參展 2023 年漢諾威工業展(9 館 D17 攤位)– 著重於機械安全的服務和訓練 – 與 Pilz 一起「做出改變」

在引導主題「產業轉型 – 做出改變」下,2023 年 4 月 17 至 21 日的漢諾威工業展將再次著重於高科技且創新解決方案,以應對全球產業挑戰。在漢諾威,Pilz 將展示如何藉由可靠安全和資安為產業提供支援。該自動化公司將展示其控制系統,作為個別可調適程序和解決方案的關鍵。此外,該解決方案重點在於安全進入管理 I.A.M.(識別進入管理)以及無人搬運車系統(AGVS)的安全自動化。2023 年精彩報導:「安全與工業資安」專家小組作為 Pilz 攤位上的知識與相互交流平台。在整個工廠與機器生命週期中,與機械安全相關的問題至關重要。

新聞媒體訊息
憑藉支援 RFID 的卡片 PITreader card 和貼紙 PITreader sticker,Pilz 的存取權限系統 PITreader 卡片單元可提供新格式,讓您能夠實行有效且可靠的存取權限系統。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2023年2月21日

使用 Pilz 的存取權限系統 PITreader 卡片單元,現在將在 RFID 卡片或貼紙上分配權限 — 以適當格式進行身分驗證

Pilz 提供了新版本的電子存取權限系統,對於機械的存取可以靈活、安全地管理。使用 PITreader 卡片單元,操作人員現在可以卡或貼紙格式在 RFID 傳收器上分配權限。

新聞媒體訊息
Pilz 將在國際內部物流解決方案與製程管理展會 LogiMAT(4 月 25 至 27 日)上,展示其針對 AGVS 安全自動化與安全操作的安全和工業資安解決方案。其座右銘:「我們會讓您的 AGVS 安全!」(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2023年2月16日

Pilz 將參加 LogiMAT 2023(6 館、A21 攤位)– 針對 AGVS 的安全完整套件

在 4 月 25 至 27 日的國際內部物流展 LogiMAT 上,自動化公司 Pilz 將展示其針對無人搬運車系統(AGVS)安全自動化與操作的完整解決方案。除了包含安全雷射掃描器和控制技術以及工業防火牆的產品解決方案以外,也包含服務組合,直到符合 ISO 3691-4 的 CE 標章。斯圖加特的另一重點特色:參觀者可以瞭解具備明確定義權限的識別進入管理系統,如何有助於提高內部物流資安。

新聞媒體訊息
憑藉「機械安全評估」(MSE),Pilz 可為操作人員提供評估現有機器機械安全的新服務。(照片:© wera Rodsawang/Moment/Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2022年11月2日

評估機械安全的 Pilz 新服務套件 – 合規性一覽

憑藉「機械安全評估」(MSE),自動化專家 Pilz 可提供評估現有機器機械安全的新服務。透過管理面板,操作人員可以簡單快速總覽其機器的安全與合規性狀態。因此,Pilz 正在其服務套件中,為全方位風險評估或工廠評估提供有效新增。

新聞媒體訊息
Pilz 的維護安全防護「袋中鑰匙型」系統可提供安全與工業資安:只有授權人員才能執行維護作業,並在維護期間防止意外重新啟動。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2022年10月4日

Pilz 的維護安全防護「袋中鑰匙型」系統可防止重新啟動和非法竄改 – 安全可靠的工廠維護

Pilz 的全新維護安全防護「袋中鑰匙型」系統可保護操作人員,避免未經授權機器重新啟動,使維護作業能夠安全執行。數位維護安全防護是基於存取權限系統 PITreader,並保證安全與工業資安:只有授權人員才能在維護程序期間存取工廠或機器 – 排除非法竄改和誤用。

新聞媒體訊息
完整 Pilz 解決方案包含安全雷射掃描器 PSENscan(針對人員和 AGVS 的碰撞保護)、模組化安全繼電器 myPNOZ 及可程式小型控制器 PNOZmulti 2(作為評定單元),以及工業防火牆 SecurityBridge(非法竄改保護)。(照片:© Pilz GmbH & Co.KG)

奧斯菲爾, 2022年9月29日

為了全方位安全防護無人搬運車系統 – 行動安全 – 和資安,Pilz 已將包含安全和資安的解決方案套件整合在一起!

自動化專家 Pilz 可為製造商提供全新解決方案套件以安全防護無人搬運車系統(AGVS),包含安全和資安。憑藉包含針對人員和 AGVS 碰撞保護的安全區域監控,以及安全評定單元和非法竄改保護的完整解決方案,Pilz 可為行動應用提供一站式安全和資安 – 無論是用於軌道式或自由導航的 AGVS。

新聞媒體訊息
Pilz 安全可程式小型控制器 PNOZmulti 2 產品系列的全新獨立基礎主模組 PNOZ m C0,可確保小型機器的高產能和經濟性。(照片:© Pilz GmbH & Co.KG)

奧斯菲爾, 2022年9月22日

配備全新高性能獨立基礎主模組的安全可程式小型控制器 PNOZmulti 2 的系列 – 精巧且經濟實惠的基本功能!

在 Pilz 安全可程式小型控制器 PNOZmulti 2 的系列中,現在可提供全新獨立基礎主模組 PNOZ m C0。非常精巧的基礎主模組僅 22.5 mm 寬,可監控機器上多達四項安全功能。依應用而定,可用於實行高達最高類別 PL(性能等級)e 或 SIL CL 3 的安全要求。因此,全新基礎主模組可在較小型機器上實現高產能。因此,PNOZ m C0 是一種安全、高性能且高度經濟實惠的解決方案,適用於不同產業和應用的小型機器,例如包裝、機器人單元或食品與飲料等行業。

新聞媒體訊息
在展覽標語為「Be safe and secure」的SPS 國際自動化工業展(2022 年 11 月 8 日至 10 日於紐倫堡展出)上,Pilz 將著重於工廠與機械設備安全和工業資安的自動化解決方案。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2022年9月20日

Pilz 參加 2022 年 SPS 國際自動化工業展(9 館、攤位 370)– 針對安全和資安的完整自動化解決方案 –「確保安全」– 進一步採取自動化!

在展覽標語為「Be safe and secure」的SPS 國際自動化工業展(2022 年 11 月 8 日至 10 日於紐倫堡展出)上,Pilz 將著重於工廠與機械設備安全和工業資安的自動化解決方案。內容方面的重點:對行動機械設備及其危險區塊進行進入管理和安全防護的解決方案。

新聞媒體訊息
在 InnoTrans 2022 上, Pilz 將展示針對數位鐵路基礎設施的安全自動化解決方案。(照片:© Paul-Friedrich Thiel/EyeEm/Getty Images、© iStock.com/PPAMPicture、© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2022年8月11日

InnoTrans 2022:Pilz 將展示針對鐵路運輸未來的自動化解決方案 – 簡單安全的數位化

針對安全鐵路基礎設施的數位自動化解決方案是 Pilz 在 InnoTrans 2002(2022 年 9 月 20 日至 23 日在柏林)上的重點。一項創新是 EULYNX 轉接器,其讓跨製造商 EULYNX 標準能夠用於現有聯鎖。此外,Pilz將展示其機械安全服務範圍,可支援鐵路領域的營運商和製造商安全防護其業務場所。

新聞媒體訊息
藉由建立鐵路業務部門,Pilz正在擴展其鐵路活動。Sebastian Lüke(左)是鐵路業務部門的負責人。Michael Fohrer(右)正在支援業務部門。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2022年8月4日

Pilz 成立鐵路業務部門 –「安全數位基礎設施的首選」

Pilz 正在擴展其對於鐵路的產品,並藉由建立鐵路業務部門推進全球鐵路市場。憑藉針對安全數位基礎設施的解決方案,Pilz 的目的是要在塑造鐵路運輸的未來方面協助發揮積極作用。

新聞媒體訊息
Pilz模組化安全繼電器 myPNOZ已獲得 TÜV SÜD 所頒發 UKCA(英國合規性評估)認證。此認證確認新型客製模組化安全繼電器在 2023 年 1 月之後,仍符合英國標準,因此已準備好使用。(照片 © Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2022年6月28日

Pilz 安全繼電器 myPNOZ 獲得英國 TÜV Süd 認證 UKCA(英國合規性評估)– 經認證可在英國使用

Pilz模組化安全繼電器 myPNOZ已獲得 TÜV SÜD 所頒發 UKCA(英國合規性評估)認證。此認證確認新型客製模組化安全繼電器在 2023 年 1 月之後,仍符合英國標準,因此已準備好使用。由於英國脫歐,在歐盟所使用的CE 標章,在英國(UK)由將UKCA 認證取代。

新聞媒體訊息
6 月 23 日,企業家 Renate Pilz 獲得今年的 Rudolf Diesel 獎章。Pilz GmbH & Co. KG 的前管理合夥人贏得「最成功創新成就」類別的獎項。(照片:© Deutsches Institut für Erfindungswesen e.V.)

奧斯菲爾, 2022年6月24日

榮獲「最成功創新成就」的企業家 – Renate Pilz 獲得 Rudolf Diesel 獎章

6 月 23 日,企業家 Renate Pilz 獲得今年的 Rudolf Diesel 獎章。來自奧斯菲爾的Pilz 前管理合夥人贏得「最成功創新成就」類別的獎項。該獎章是由奧格斯堡的 Rudolf Diesel 董事會頒發。自 1953 年以來,德國發明研究所(DIE)已將 Rudolf Diesel 獎章頒發給已在公司設定內同時展示其創造力以及成功將其構想落實的能力的商業人士與公司。

新聞媒體訊息
每年的紅點設計獎(Red Dot Award):產品設計追求卓越設計成就和產品創新。今年的得主:Pilz 的創新可自訂安全繼電器 myPNOZ。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2022年6月22日

Pilz 的新型模組化安全繼電器 myPNOZ 榮獲國際紅點設計獎 – 卓越設計!

採用自動化專家 Pilz 的新型安全繼電器 myPNOZ,創新能力與「良好」設計相輔相成。這一點獲得紅點評審團確認,授予「工業設備、機械設備及自動化」類別的紅點設計獎。國際評審團只會將此品質標章授予呈現出卓越設計的產品。最重要的是,為市場提供量身打造安全的第一部模組化安全繼電器 myPNOZ 的實用靈活性,足以說明評審團。

新聞媒體訊息
PIlz集團創下三億四千八百四十萬歐元的營業額新記錄。此外,家族經營的安全自動化業務創新所需的巨大動力都來自其員工。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2022年5月19日

2021 財政年度:Pilz集團創下歷史性的營業額新高記錄, 通過了危機的考驗,變得更強大,並相信已經為未來發展做好了準備:踏上成長道路的Pilz公司

對Pilz集團而言,2021年會計年度是創紀錄的一年。我們的安全自動化專家創下三億四千八百萬歐元營業額的記錄,比前一年增加約22%。在全球金融危機、網路攻擊與新冠疫情之後,即使供應瓶頸仍未改善,這個家族企業已經超越2018年疫情危機前的營業額水準,再度恢復成長的趨勢。本公司雖然預期2022年將是充滿挑戰性的一年,卻仍對未來充滿信心。

新聞媒體訊息
管理合夥人Susanne Kunschert (照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2022年5月19日

Susanne Kunschert:2021年會計年度與2022年展望

最近幾年對所有人都是很艱難的,Pilz公司在全球的員工每天都面對新的挑戰。以2021的成果來評斷,過去的努力是值得的。本公司全球員工勤奮不懈、靈活因應各種變化,使得公司能在既定的道路上繼續前進。為此,我們兄妹二人非常感激員工的配合。我們抱持一貫的樂觀心態,因為我們確信,挺過這段時間以後,我們會變得更強大。

新聞媒體訊息
管理合夥人Susanne Kunschert (照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2022年5月19日

Susanne Kunschert:Pilz公司的自動化解決方案:安全與安全保障

歐洲必須在未來10到15年內完成整個鐵路網路系統的數位化,且要保障、改善並為鐵路營運帶來革命性的改變。這是為鐵路運輸達成更高承載量、更準時、更好的能源效率以及綠色移動等目標的唯一途徑。把現代化、安全以及對環境友善的科技運用在鐵路運輸上是未來的趨勢,Pilz因此調整營運方向。

新聞媒體訊息
管理合夥人Thomas Pilz (照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2022年5月19日

Thomas Pilz:數位自動化安全的精神

從工業革命開始到上個世紀初,說到機器,人們只關注他的生產力。很不幸的,由於人力成本低廉,根本沒有投資於保護措施的誘因。人類對機械安全開始重視的歷史還不到40年。1986時,「機械指令」有了改變;從那時起,機械安全在歐洲成了強制性的規定。

新聞媒體訊息
Pilz 可為間接包裝領域提供安全硬紙板進料:通過 TÜV-SÜD 認證的解決方案套件包含小型安全控制器 PNOZmulti 2 和模組化安全繼電器 myPNOZ。每個進料裝置新增兩個特殊光學感測器。(照片 © Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2022年4月28日

Pilz 可提供用於安全監控包裝領域硬紙板進料的通過 TÜV-SÜD 認證解決方案 – 有效安全防護硬紙板進料

採用可安全監控包裝機器上硬紙板進料的通過 TÜV-SÜD 認證安全解決方案,該程序的此步驟現在可設計為安全且有效率。該解決方案套件提供兩種安全控制器可供選擇 – 用於透過軟體工具所配置的應用的小型控制器 PNOZmulti 2,以及用於客製化解決方案的安全繼電器 myPNOZ。每個進料裝置新增兩個光學感測器。該解決方案符合性能等級(PL)d 和 EN ISO 13849-1 的類別(Cat.)3 或 IEC 62061 的 SIL 2,並確保使得機器停工時間減至最少並提高產能 – 為了提高間接包裝領域的效率。

新聞媒體訊息
作為安全自動化解決方案的製造商,Pilz 早在產品開發階段就已同時考慮安全與工業資安層面。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2022年4月27日

TÜV Süd 認證 Pilz 產品開發符合 IEC 62443-4-1 – Pilz 的開發安全可靠

TÜV Süd 認證自動化公司 Pilz 的開發程序符合國際資安標準 IEC 62443-4-1。因此,Pilz 的開發顯然很安全:從產品的設計階段開始,就系統化考慮資安特性;識別風險,並在理想情況下,已在產品內修正。對現有功能安全管理認證的這種新增,可保證 Pilz 客戶從現在開始雙重安全。

新聞媒體訊息
在 2022 年漢諾威工業展(2022 年 5 月 30 日至 6 月 2 日)上,Pilz將展示安全和資安的完整自動化解決方案,讓自動化個別且靈活實行。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2022年4月12日

Pilz 在 2022 年漢諾威工業展上(9 館 D17 攤位)– 與 Pilz 一起「改造自動化」!

在 2022 年漢諾威工業展(2022 年 5 月 30 日至 6 月 2 日)上,Pilz將展示安全和資安的完整自動化解決方案,讓自動化個別且靈活實行。展覽參觀者可以在 Pilz 攤位上得到客製化解決方案的資訊。重點:效率。

新聞媒體訊息
立即註冊「Pilz Automation Days」!Pilz 將提供關於安全、資安及自動化趨勢的資訊,並能預約與 Pilz 專家進行國際交流。(照片:© Pilz GmbH & Co.KG)

奧斯菲爾, 2022年4月7日

來自 Pilz 的數位活動涵蓋最新安全自動化方面的趨勢– 「Pilz Automation Days」皆是關於安全自動化

Pilz將於 2022 年 5 月 17 日至 19 日舉辦數位活動「Pilz Automation Days」,參加者可瞭解關於「安全、資安及自動化」主題的資訊。「Pilz Automation Days」關注國際市場,並提供可與 Pilz 專家進行全方位交流的平台。

新聞媒體訊息
遠端 I/O 模組 PDP67 PN 是用於直接在現場監控安全與非安全相關感測器和致動器的經濟快速且靈活解決方案。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2022年4月5日

全新遠端 I/O 模組 PDP67 PN 可節省控制機櫃和倉庫的空間 – 靈活分散式自動化 – 包含安全性

憑藉全新遠端 I/O 模組 PDP67 PN,Pilz 正在擴展其針對分散式應用以及直接在現場的應用的產品組合。由於防護等級 IP67 的堅固耐用設計,可將模組直接安裝在機器上。Profinet/Profisafe 介面以及可配置為輸入或輸出的通用連接,使得 PDP67 PN 特別靈活。由於只需要一種裝置類型,使用者可以節省庫存空間和成本。

新聞媒體訊息
與 Pilz 一起成為功能安全專家:全新 CEFS 資格 – 功能安全專家認證。(照片:© Maskot/Maskot/Getty Images,© iStock.com/zanskar,©Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2022年3月31日

Pilz 的全新 CEFS 資格認證 – 功能安全專家認證 – 符合功能安全

Pilz 進一步擴充其全球專家層級訓練課程:訓練參加者現在也可以將其功能安全知識提升至專家層級。CEFS – 功能安全專家認證 – 由 TÜV Nord 所認證的資格不僅僅傳達理論知識,例如 EN ISO 13849 和 EN IEC 62061 的規範性規範。獲得資格認證後,參加者能夠自行構建和評估複雜安全系統 – 從設計和驗證直到實作。

新聞媒體訊息
20 年來,德國主要品牌皆已被選為「世紀品牌」。(照片:© Pilz GmbH & Co.KG)

奧斯菲爾, 2022年2月24日

DIE ZEIT Publishing Group 表彰德國控制技術領域安全自動化品牌 – Pilz 是「世紀品牌」

DIE ZEIT Publishing Group 已出版著名「世紀品牌」百科全書的新版本。Pilz 屬於產品類別「控制技術」中的此作業,因此可視為德國領導品牌之一。與 Florian Langenscheidt 博士合作的評審團,認可 Pilz 是安全自動化領域的技術領導者。參考作品「世紀品牌」僅包含由獨立評審團基於其評定所選擇的公司。

新聞媒體訊息
此外在 2022 年,Pilz 學院的訓練課程組合將提供有關機械安全、工廠運作與維護、生產及自動化的專業知識。(照片:© PeopleImages/E+/Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2022年2月23日

Pilz 學院 2022 年全新訓練計畫-符合安全和自動化!

Pilz 學院的 2022 年訓練課程掌握最新情況,而不僅僅只是數位格式。主題和內容也是最新技術,從而提供有關機械安全、工廠運作與維護、生產及自動化的專業知識。

新聞媒體訊息
「探索 Pilz!安全、資訊安全、自動化。」Pilz 讓您能夠在其數位展示間中虛擬體驗安全自動化的世界。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2021年11月23日

Pilz 的數位展示間:現在您可以虛擬體驗安全自動化 – 探索 Pilz!

憑藉其數位展示間,Pilz 正在開發虛擬進入安全自動化的世界。全面 360° 檢視 Pilz 新產品、個別自動化解決方案、令人興奮的重點領域,以及最新專業知識和機械安全服務等 –全都在 Pilz 的數位世界等您體驗:「探索 Pilz!安全、資訊安全、自動化。」

新聞媒體訊息
Pilz 的安全可程式小型控制器 PNOZmulti 2 現在可提供版本 11.0 的對應軟體工具 PNOZmulti Configurator – 配備全新軟體架構和全新模組化可擴充基礎主模組 PNOZ m B0.1(照片:© Pilz GmbH & Co.KG)

奧斯菲爾, 2021年11月16日

可程式小型控制器 PNOZmulti 2 配備全新突破性軟體版本 11.0 和全新基礎主模組 – 可為量身打造應用提供動力且無需授權費用!

Pilz 的安全可程式小型控制器 PNOZmulti 2 現在可提供版本 11.0 的對應軟體工具 PNOZmulti Configurator – 配備全新軟體架構可實現更高的性能,且「基本」版本無需授權費用。 自此版本起,使用者也可以仰賴針對中小型應用的全新模組化並可擴充的精巧型基礎主模組 PNOZ m B0.1。 由於可自由設定的輸入和輸出,因此模組化可調適並因此經濟實惠的全新基礎主模組可提供最大靈活性。

新聞媒體訊息
出自 Pilz 可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2 可控制和監控熔爐的基礎主模組和模組,現在已獲得全球測試機構優力國際安全認證實驗室(UL)認證。由於允許燒製工廠設備的更快速調試,現場使用者可受益。(照片:© Pilz GmbH & Co.KG)

奧斯菲爾, 2021年11月11日

Pilz 用於熔爐的可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2已獲得美國和加拿大的 UL 認證 – 燃爐現在也可在北美使用!

Pilz 用於燃爐管理的小型安全控制器 PNOZmulti 2 已獲得優力國際安全認證實驗室(UL)認證。全球測試機構 UL 的總部位於美國諾斯布魯克。認證可確認小型控制器的基礎主模組和模組,皆符合美國和加拿大針對熔爐的國家安全標準。由於允許燒製工廠設備的更快速調試,現場使用者可受益。

新聞媒體訊息
現代化數位鐵路自動化可改善鐵路運輸的可靠性。Pilz 提供業界信賴的開放式自動化技術,可將鐵路基礎設施現代化並擴充。(照片:© SBB Cargo AG)

奧斯菲爾, 2021年10月14日

採用 Pilz 控制技術的「智慧貨運列車」計畫 – 用於自動化煞車測試的完整解決方案

更快速、更安全、更經濟實惠:瑞士鐵路公司 SBB Cargo 和奧地利鐵路系統專家 PJM 正在合作開發「智慧貨運列車」。SBB Cargo 和 PJM 仰賴 Pilz 的自動化系統 PSS 4000進行在該計畫範圍內檢查的自動化煞車測試。

新聞媒體訊息
採用 Pilz 專為無人搬運車系統量身打造的此服務套件,使用者可以獲得對其應用的安全和產能所需,包含國際合規性服務、訓練及相容元件。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2021年10月7日

用於無人搬運車操作人員的完整服務套件 – 在安全路線上

憑藉其服務套件,Pilz 可為無人搬運車(AGV)的安全應用建置提供建議和支援。Pilz 的產品從設計階段的安全概念開發開始,一直到調試,包含教育訓練。因此,可符合標準 ISO 3691-4 的要求,並也可保證操作方面的產能。

新聞媒體訊息
Pilz 全新安全卡 PMCprotego S3 可擴充驅動整合安全運動解決方案,依據 EN 61800-5-2 新增更多安全運動監控功能。憑藉這些功能,現在可以事先透過工程設計工具 PASmotion,靈活且個別配置特定應用的錯誤反應。這可減少機器停工時間。(照片:© Pilz GmbH & Co.KG)

奧斯菲爾, 2021年10月5日

全新安全卡 PMCprotego S3 可擴充 Pilz 的驅動整合安全運動解決方案 PMCprotego DS,每次都是最安全的驅動反饋!

全新安全卡 PMCprotego S3 可擴充驅動整合安全運動解決方案 PMCprotego DS,依據 EN 61800-5-2 新增更多安全運動監控功能。憑藉這些功能,現在可以事先透過工程設計工具 PASmotion,靈活且個別配置特定應用的錯誤反應。這可減少機器停工時間,因此儘管安全要求多樣化,但工廠設備可維持最大產能。這可保證工廠設備可用性高。

新聞媒體訊息
安全雷達系統 PSENradar 現在包含全新雷達感測器 PSEN rd1.2,可用於高達 Cat. 3/PL d 的安全保護區域監控。因此,PSEN rd1.2 現在也可安全保護機器人應用。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2021年9月23日

Pilz 提供可用於安全保護區域監控的全新雷達感測器和分析單元 – 包含針對機器人技術的安全保護區域監控!

為了即使在嚴苛情況下也能進行安全保護區域監控,Pilz 產品組合現在包含用於安全雷達系統 PSENradar 的另一感測器:全新雷達感測器 PSEN rd1.2 可用於 Cat.3 / PL d,因此也可安全保護機器人應用。搭配同樣全新的分析單元 PSEN rd1.x I/O PN,現在可更輕鬆將安全雷達系統併入到現有應用中,從而最佳化調試。安全雷達系統可用於光電感測器到達其極限的任何地方。PSENradar搭配可程式小型控制器 PNOZmulti 2特別適用在嚴苛的情況下,例如在木工、礦物與鋼鐵加工或重工業,以及運輸和物流領域,它是保護區域監控的安全、完整的解決方案 – 包含合規性評估。

新聞媒體訊息
由於 Modbus TCP 介面,因此網頁式圖像顯示軟體 PASvisu 可與市場上幾乎所有常見控制系統一起使用。(照片:© iStock.com/shapecharge、ssguy/Shutterstock、© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2021年8月26日

網頁式圖像顯示軟體 PASvisu 現在配備 Modbus/TCP 介面和安全用戶端 – 對所有圖像顯示任務開放,但很安全

得到對工廠的快速全方位總覽:這就是 Pilz 網頁式圖像顯示軟體 PASvisu 的用途。PASvisu 的新版本現在也支援 Modbus/TCP 協定。該協定使得所有控制器以及其他工業元件能夠快速連接。該更新也包含安全用戶端/伺服器連接,從而使得來自 PASvisu 伺服器的資料能夠安全傳輸到使用者的圖像顯示系統。

新聞媒體訊息
現在,Pilz 安全插銷 PSENbolt 的新版本可與配備護罩鎖定的機械安全門系統 PSENmech 組合使用:使用者可以在標準版本與配備鑰匙的版本之間選擇。(照片:© Pilz GmbH & Co.KG)

奧斯菲爾, 2021年8月19日

Pilz:安全插銷 PSENbolt 的新版本搭配配備護罩鎖定的機械安全門系統 PSENmech – 阻止入侵

現在,Pilz 安全插銷 PSENbolt 的新版本可與配備護罩鎖定的機械安全門系統 PSENmech 組合使用:使用者可以在標準版本與配備鑰匙的版本之間選擇。安全完整的解決方案包含機械插銷、把手及全新靈活可組合的安全開關。如此,其代表用於個人與程序保護的更靈活符合成本效益的安全門解決方案。

新聞媒體訊息
用於 Pilz 可程式小型控制器 PNOZmulti 2 的全新運動監控模組 PNOZ m EF 1MM2DO,使用可串接及延遲停機功能保護驅動領域的固定資產、機器及工作人員。(照片:Pilz GmbH & Co.KG)

奧斯菲爾, 2021年7月22日

可程式小型控制器 PNOZmulti 2 配備用於驅動監控的全新擴充模組 – 可安全且有效監控各軸

現在,可程式小型控制器 PNOZmulti 2 的全新運動監控模組 PNOZ m EF 1MM2DO 也在安全運動監控領域提供可串接及延遲停機功能。藉由監控一個軸上的多達八項安全功能,全新運動監控模組可提供有效驅動應用,同時保護固定資產和機器。

新聞媒體訊息
現在,用於生產區域監控的安全雷射掃描器 PSENscan 提供多達 70 種可切換配置,以及可同時進行監控的三個獨立安全區域。因此,現在能夠更加有效率進行區域監控。(照片:Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2021年6月30日

Pilz 安全雷射掃描器 PSENscan 具備多達三個獨立安全區域以及多達 70 種可切換配置 – 可對行動與靜態應用進行更靈活且有效率的監控!

安全雷射掃描器 PSENscan 現在可使用附加數位輸入與輸出:由於全新 17-pin 和主要編碼器類型,可實行多達 70 種可切換配置,並可同時監控多達三個獨立安全區域。因此,可更有效監控靜態區域,例如也使用全新部分動態屏蔽功能。內部物流部門的新功能(例如編碼器評測、待機模式及更精確的導航),也提供對行動應用更有效的監控。

新聞媒體訊息
作為 2021 年德國創新獎的「得主」,創新的安全繼電器 myPNOZ 是產業數位化方面的里程碑:讓 Pilz 能夠提供安全解決方案,並可依據「客戶的」需求客製化生產。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2021年5月19日

德國創新獎(GIA)認證世界首款客製化生產的安全繼電器(myPNOZ)的創新等級:電子技術「得主」!

總部位於巴登符騰堡邦的自動化公司 Pilz 憑藉其創新可客製化的安全繼電器 myPNOZ,成為「電子技術」類別得主。這是第一次,客戶可以工業 4.0 的精神,使用 Creator就能簡單「在線上創建」其自有的個人安全繼電器。德國創新獎旨在表彰在所有產業領域中與以往的解決方案相比,以使用者為中心以及附加價值而著稱的產品和解決方案。

新聞媒體訊息
針對工業自動化網路的全方位保護:現在,Pilz 的 SecurityBridge 防火牆也可確保監控 Pilz以外的其他網路用戶之間的資料通訊。(照片:Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2021年5月11日

現在,Pilz 的 SecurityBridge 防火牆也可保護包含第三方供應商裝置的自動化網路 – 適用於防止入侵通訊

現在,Pilz 的 SecurityBridge 防火牆也可確保監控 Pilz 以外的其他網路用戶之間的資料通訊。因此,將其併入到現有工業自動化網路中有更大靈活性。由於身分驗證和權限管理,SecurityBridge 可有效提供保護防止潛在資料入侵。所以,Pilz 的開放式防火牆可提高工廠設備效率。

新聞媒體訊息
自動化公司 Pilz 對未來充滿信心和動力,因此持續對訓練和教育進行投資。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2021年5月4日

2020 財政年度:自動化專家 Pilz 看到營業額下降 – 對前景充滿信心 –「一起應對危機」

Pilz 集團在 2020 財政年度的全球危機和動盪下,該公司的營業額為 2.862 億歐元,與前一年相比下降了 11.3%。出口佔比和研發比率提高。該公司對於未來充滿信心和動力。

新聞媒體訊息
由於創新的安全繼電器 myPNOZ,Pilz 立下相關產業數位化的里程碑:讓 Pilz 能提供安全解決方案並可供客戶依「他們的」需求採用。該產品現在已獲得 Hermes 工業技術創新獎(Hermes Award)提名。(照片:Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2021年4月12日

世界上首款客製化生產的安全繼電器獲得讚譽 – Pilz 的 myPNOZ 獲得 Hermes 工業技術創新獎提名

總部位於巴登符騰堡邦的自動化公司 Pilz,獲得今年 Hermes 工業技術創新獎提名。相當於工業界奧斯卡,該獎項如今作為漢諾威工業展 2021 年線上展覽的一部分進行頒發。Pilz 是獲得此獎項提名的三家公司之一。Phoenix Contact 與 Pilz 一起獲得提名,還有今年的得主 Bosch-Rexroth。Pilz 以其新型個人化安全繼電器 myPNOZ 獲得讚譽。使用者可以按照工業 4.0 的精神,簡單「在線上創建」其自有專屬的 myPNOZ 產品。

新聞媒體訊息
採用 30 公尺繩長,Pilz 的拉繩開關 PSENrope mini 可為延伸的輸送帶應用,例如包裝工業中的應用,提供可靠且符合成本效益的 E-STOP 緊急停止。(照片:Pilz GmbH & Co.KG)

奧斯菲爾, 2021年4月8日

Pilz 對其位置和近接開關的系列新增全新精巧型拉繩開關 PSENrope mini – 針對組裝生產線的安全停止!

為了可靠安全防護輸送帶系統和機械並符合成本效益,Pilz 對其位置和近接開關的系列新增全新精巧型拉繩開關 PSENrope mini。拉繩開關 PSENrope節省空間且符合成本效益的版本,使得功能程序能夠手動關閉,並由此可為緊急停止功能提供經濟實惠解決方案。

新聞媒體訊息
在今年的線上漢諾威工業展上, Pilz 將展示漢諾威工業展的「工業轉型」主題如何已在現今產業中實行,包含安全性。

奧斯菲爾, 2021年4月7日

作為線上漢諾威工業展 2021 的參展商,Pilz 在感測器技術、小型控制器及工業資安領域進行創新 – 著重於個別化、數位化及安全性

在世界最大型工業展覽上, Pilz 將在線上展覽上展示「工業轉型」主題如何已在現今產業中實行,包含安全性。該公司將著重於個別化和數位化。這些反映在新產品中:除了模組化安全系統以及小型控制器 PNOZmulti 2 和工業資安領域以外,Pilz 也關注其最新創新:二月所發表的安全繼電器 myPNOZ。關於此產品亮點,Pilz 專家將即時回答線上訪客的問題。

新聞媒體訊息
Pilz 的視覺防護系統 PSENvip 2 現在可提供用於彎角測量的全新模組,該模組將可用的影像資料轉送到沖床控制器。(照片:Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2021年4月6日

Pilz 的視覺防護系統 PSENvip 2 上用於彎角測量的全新模組 – 可提高折彎程序效率!

Pilz 的視覺防護系統 PSENvip 2 現在可提供用於彎角測量的全新模組,該模組將可用的影像資料轉送到沖床控制器。因此,操作人員可以在折彎時直接在使用者介面(HMI)上看到彎角數值,從而無需昂貴角度測量系統及複雜手動測量。所以,對系統的初始與後續調整所需的時間和成本可減至最少。採用 PSENvip 2 可有效且安全實行折彎程序,由此保證折床的高可用性。

新聞媒體訊息
憑藉其全新 Pilz Care 支援計畫,Pilz 提供可依據客戶需求量身打造模組。

奧斯菲爾, 2021年3月30日

採用 Pilz Care 的個別產品支援 – 客製化支援

依據客戶需求提供服務:憑藉全新 Pilz Care 計畫,Pilz 在世界各地為其產品提供可個別預訂的支援模組,從而保證最大機器可用性。

新聞媒體訊息
現在,Pilz 的 PSENopt II 安全光柵系列可提供重新啟動聯鎖。這可防止機器意外重新啟動。(照片:Pilz GmbH & Co.KG)

奧斯菲爾, 2021年3月25日

Pilz 的 PSENopt 安全光柵產品組合可防止意外重新啟動 – 有效且安全管理上鎖裝置

配備 PSENopt II 上鎖裝置,現在 Pilz 的 PSENopt II 安全光柵系列可提供重新啟動聯鎖。這在例如危險區域內進行維護作業期間,可防止機器意外重新啟動。無需附加安全感測器,立即使得對危險點的目視檢驗變得多餘。因此,PSENopt II 上鎖裝置不僅安全而且經濟實惠、易於使用的解決方案,可防止意外重新啟動。

新聞媒體訊息
憑藉其全新驅動控制器 PMC SC6 和 PMC SI6,Pilz 可為單軸或多軸應用提供節省空間的可擴充系統。(照片:Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2021年3月23日

適用於單軸與多軸應用的全新 Pilz 驅動器解決方案 – 靈活、可組合的驅動器控制器

憑藉全新驅動控制器 PMC SC6 和 PMC SI6,Pilz 正在擴展其伺服放大器的產品組合,以包含用於單軸與多軸兩種應用的節省空間的可擴充系統。兩者皆可靈活進行組合,並快速進行調試。驅動控制器 PMC SC6 和 PMC SI6 可提供高精確度,特別適用於金屬加工、包裝或木工產業中的單軸或多軸應用。

新聞媒體訊息
安全、完整的安全門解決方案:憑藉 PSENmlock 以及配備整合式逃脫釋放裝置的 PSENmlock 把手模組,還有 Pilz 模組化安全門系統的最新產品,人員和工廠都能得到安全保護。(照片:Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2021年3月18日

PSENmlock 把手模組擴展 Pilz 模組化安全門系統 – 確保門的安全

Pilz 模組化安全門系統現在包括 PSENmlock 把手模組。作為全方位解決方案,安全門模組具有整合式致動器以及整合式逃脫釋放裝置。搭配用於安全聯鎖及安全防護鎖定的安全門感測器 PSENmlock,把手模組代表用於無障礙門的安全可個別調適解決方案。

新聞媒體訊息
軟體工具 PNOZmulti Configurator 自版本 10.13 起,有可用於可程式小型控制器的附加元件和擴充模組。(照片:Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2021年3月16日

小型控制器 PNOZmulti 2:軟體工具 PNOZmulti Configurator 中的擴充功能 – 用於高效率自動化的全新模塊

用於可程式小型控制器 PNOZmulti 2 的 PNOZmulti Configurator 軟體工具自軟體版本 10.13 起,提供用於簡單配置安全使用者程式的全新功能塊。該套裝軟體包含用於安全光柵應用的全新 L-muting 模塊、用於安全門解決方案並用於監控類比函數的全新邏輯功能塊,以及用於更全方位編碼或解碼的模塊。

新聞媒體訊息
由於創新的安全繼電器 myPNOZ,Pilz 立下相關產業數位化的里程碑:讓 Pilz  能提供安全解決方案並可供客戶依「他們的」特定批次大小需求採用。(照片:Pilz GmbH & Co. KG/© iStock.com/Suradech14)

奧斯菲爾, 2021年1月14日

自動化元件的數位企業模型就如同通往工業 4.0 的另一項里程碑

工業 4.0 包含遠超過單純的現有流程最佳化:針對其最新模組化安全繼電器 myPNOZ,Pilz 創立一套從訂購到試運轉的通用數位概念。有關產業的數位化里程碑:透過 myPNOZ Pilz 可依據客戶指定個別批次需求提供安全解決方案。

新聞媒體訊息
使用者可透過線上工具 myPNOZ Creator,組裝「自己的」安全繼電器 myPNOZ。(照片:Pilz GmbH & Co. KG/ © iStock.com/industryview)

奧斯菲爾, 2021年1月14日

模組化安全繼電器 myPNOZ 是全球首款客製化生產的 安全繼電器-自動化領域的「My Safety」

透過這套線上工具 myPNOZ Creator,使用者可組裝「自己的」myPNOZ:在交貨時即已預先組裝、設置及測試完成,屬於一套完全客製化系統,可以立即安裝。無須任何編程知識就能使用 myPNOZ Creator,因為透過選取的模組並依插入順序在myPNOZ 上定義了安全功能的邏輯連結,。Pilz 已開發出一套,從選擇到訂購過程中適用其全新模組化安全繼電器 myPNOZ 的數位、通用概念:透過 myPNOZ ,Pilz 可提供依客戶特定要求而建構的安全解決方案。

新聞媒體訊息
新型控制單元PITgatebox不僅為使用者提供簡易的操作方式,也為安全門應用提供高靈活度。具備完整存取權限系統的型號可提供額外優點。(照片:Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2021年1月13日

Pilz在SPS Connect 2020 – 新型控制單元PITgatebox在操作安全門時具有更大的彈性 - 安全、可靠的操作

在其「操作與監控」產品領域中,Pilz推出十一種新型控制單元PITgatebox,並可用於簡易操作安全門開關和系統。具整合式讀取器單元PITreader的型號也藉由實現對存取權限的直觀控制,將安全與工業資安結合在一起。

新聞媒體訊息
Pilz 具備防護鎖定的全新安全門系統 PSENmech 可為安全監控移動式護罩提供經濟實惠的基本解決方案。(照片:Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2020年11月10日

Pilz 在 2020 年線上國際自動化工業展(SPS Connect)上 – 用於個人與程序保護且具備防護鎖定的全新安全門系統 PSENmech。

現在可訂購具備防護鎖定的全新安全門系統 PSENmech。憑藉此系統,Pilz 可為安全監控移動式護罩提供經濟實惠的基本解決方案。

新聞媒體訊息
好的類比替代方案:「Be safe and secure with Pilz」,Pilz 將於2020 年 11 月 24 至 26 日透過國際自動化工業展(SPS – Smart Production Solutions)的虛擬平台,展示用於智慧與數位自動化的安全自動化解決方案。(照片:Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2020年10月20日

Pilz 在 2020 年線上國際自動化工業展(SPS Connect)上 – 著重於用於全方位進出控制的安全自動化解決方案 – 提高自動化產能!

「Be safe and secure with Pilz」,Pilz 將於2020 年 11 月 24 至 26 日透過國際自動化工業展(SPS – Smart Production Solutions)的虛擬平台,展示用於智慧與數位自動化的安全自動化解決方案。這些解決方案同等考量機械安全及工業資訊安全。關注的主要領域在於全方位進出控制,同時維護產能。

新聞媒體訊息
人機介面PMIvisu v807 和 v812 即使在產生髒汙和灰塵的區域,也可為工廠與機械提供功能強大的圖像顯示與診斷。(照片:Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2020年10月7日

Pilz 全新人機介面PMIvisu v807 和 v812 結合耐用性和效能 – 輕鬆就能掌握一切

憑藉人機介面PMIvisu v807 和 v812,Pilz 以用於自動化製程的專業圖像顯示和診斷的兩款非常堅固耐用且功能強大的裝置,完善其人機介面的產品組合。採用 PMIvisu v8,使用者可以簡單快速實行直覺化操作概念。

新聞媒體訊息
Pilz小型安全控制器PNOZmulti 2的全新基礎主模組PNOZ m B1燃爐版本不僅可用於控制與監控燃爐本身,而且可安全管理整個爐子。(照片:Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2020年7月15日

用於燃爐管理應用Pilz的小型安全控制器PNOZmulti 2

不僅能安全管理燃爐的控制與監控,還能安全管理整個爐子:Pilz小型安全控制器PNOZmulti 2的全新基礎主模組PNOZ m B1燃爐版本自軟體工具PNOZmulti Configurator 10.12版起,支援同步監控與安全控制。

新聞媒體訊息
Pilz 的自動化解決方案可保護工廠與機械設備:確保只有授權人員能夠存取並可防止外部入侵。(照片:Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2020年5月28日

Pilz 面對困難的 2019 財政年度 – 「既靈活又穩定度過危機」

Pilz回顧困難的 2019 財政年度:在全球經濟疲軟及秋季網路攻擊的影響下,該公司 2019 年的營業額為 3.225 億歐元,與上一年相比下降了 6.5%。儘管如此,該公司一直維持員工人數不變。

新聞媒體訊息
由於開源架構 ROS 的全新機器人作業系統(ROS)套件,Pilz 安全雷射掃描器 PSENscan 現在也可用於無人搬運車(AGV)的動態導航。(照片:Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2020年5月19日

Pilz 安全雷射掃描器 PSENscan 現在具備可在生產物流中進行動態導航的 ROS 套件 – 簡單且更動態的導航!

現在,Pilz 安全雷射掃描器 PSENscan 不僅可對靜態或移動式危險區塊進行安全高效監控,並且為生產物流部門提供全新可能性。可從開源架構 ROS 取得機器人作業系統(ROS)套件,意指安全雷射掃描器也可用於無人搬運車(AGV)的動態導航 – 例如使用同步定位與測繪地圖(SLAM)。使用者可在生產環境中享有更動態且更安全的行動應用建置所帶來的優勢。

新聞媒體訊息
Pilz 新款 PSENcode 薄型致動器的獨特之處在於僅 3,8 mm 的超低高度,可使安全開關 PSENcode 完善,從而實現更靈活的應用。(照片:Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2020年4月21日

全新致動器開創安全的新領域!

由於採用 RFID 傳送器技術,Pilz 編碼型安全開關 PSENcode 能將最大的防止不當操縱能力與最小的安裝空間要求結合在一起。一項新功能是針對空間有限應用的進階解決方案,其中安裝高度為關鍵因素:PSENcode 薄型致動器僅 3,8 mm 高,是目前世界上最薄型的致動器。

新聞媒體訊息
蒞臨國際包裝機械暨材料展 (Interpack) 的參觀者可以在 Pilz 攤位上現場體驗 Pilz安全門模型,了解包裝產業的模組化安全門系統的應用。 (照片:Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2020年3月12日

Pilz 將參加 2020 年在杜塞道夫舉行的「國際包裝機械暨材料展 (Interpack)」,18 館的攤位 18B02 – 安全可靠的包裝!

在今年的「國際包裝機械暨材料展 (Interpack 2020)」上, Pilz 將著重於包裝機械設備的靈活系統解決方案。 在包裝方面,主要重點從機械設備安全擴展到工業資安。 自動化專家的主題為安全存取控制領域。

新聞媒體訊息
準備好迎接鐵路系統 4.0:在鐵路系統展覽上, Pilz 將展示其對列車和鐵路上進行數位化的全方位解決方案。(照片:Pilz GmbH & Co. KG / © iStock.com/querbeet)

奧斯菲爾, 2020年3月3日

Pilz 在鐵路系統展覽攤位 69 – 準備好迎接數位化未來!

在鐵路系統展覽上,即國際鐵路會議與展覽(西班牙馬德里,2020 年 3 月 31 日至 4 月 2 日),Pilz 將展示業界信賴的自動化解決方案進行軌道相關安全控制任務的方式。在會議上,Pilz 專家將就以下主題發表演講:「從工業 4.0 到鐵路系統 4.0」。

新聞媒體訊息
Pilz 安全可程式小型控制器 PNOZmulti 2 的新功能,不僅可應對機械設備安全任務(安全性),而且可處理存取控制任務(工業資安)。(照片:Pilz GmbH & Co. KG)

奧斯菲爾, 2020年2月25日

具備安全與工業資安新功能的可程式小型控制器 PNOZmulti 2/Pilz 在漢諾威工業展 2020(9 館攤位 D17)展出 – 系統安全且穩定!

選擇操作模式及管理存取權限時,安全可程式小型控制器 PNOZmulti 2 可應對與工業資安和機械設備安全相關的任務:作為系統解決方案,PNOZmulti 2 搭配來自操作模式選擇和存取權限系統 PITmode 的讀取單元 PITreader 運作,可實現全方位存取控制及功能上安全的操作模式選擇。可從對應軟體工具 PNOZmulti Configurator 的 10.12 版取得。

新聞媒體訊息
由來自奧斯菲爾的自動化專家Pilz籌劃的「安全自動化」研討會系列著重於 CE 標章,使用「安全門」作為實用範例。(照片:Pilz)

奧斯菲爾, 2020年1月29日

Pilz「巡迴自動化」活動系列以「CE 標章的安全實行」展開 – 2020 年巡迴!– 與Pilz一起「安全自動化」

Pilz「巡迴自動化」活動系列將自 2020 年 3 月起展開,同時舉辦「安全自動化」研討會系列。這是由來自奧斯菲爾的Pilz籌劃的一系列實用活動。研討會系列將在德國各地免費舉辦,並著重於 CE 標章程序中的硬體與軟體工程設計,以及對機械設備安全的全面驗證和文件記錄。

新聞媒體訊息
企業家品格特別獎:Renate Pilz 榮獲巴登符騰堡邦經濟部 Hoffmeister-Kraut 頒發聯邦功績十字獎章(Federal Cross of Merit)。(照片:Pilz)

奧斯菲爾, 2020年1月24日

頒發給來自埃斯林根的 Renate Pilz 的聯邦功績十字獎章

Renate Pilz 由於傑出的企業家與社會責任感而獲頒聯邦功績十字獎章。經濟部部長 Hoffmeister-Kraut 表示:「相當特別的巴登符騰堡邦風格的企業家品格,而且是創新和數位化的先驅」。

新聞媒體訊息
Pilz 是自動化解決方案供應商:例如在服務機器人領域,該公司正在開發控制機器人的軟體。

奧斯菲爾, 2019年5月23日

Pilz 2018 年的營業額穩健提高,且員工人數增加 – 「在困難的環境中成長」

儘管經濟衰退,但 Pilz 公司集團仍在成長:在去年 2018 財政年度,該自動化公司的營業額為 3.45 億歐元(+2.1%)。員工人數首次超過 2,500 人。

新聞媒體訊息
世界首創的安全雷達系統解決方案擴展了 Pilz 安全感測器PSEN的技術範圍。

奧斯菲爾, 2019年5月23日

Pilz 產品組合全新推出世界首創的安全雷達系統解決方案 – 即使在最嚴苛的環境中也能確保安全!

Pilz 產品組合的新成員是世界首創利用雷達技術進行保護區域監控的安全完整解決方案。包含 Inxpect S.p.A. 的安全雷達系統「LBK 系統」及可程式小型控制器 PNOZmulti 2。即使在嚴苛的環境中,例如在木工環境灰塵等極端生產環境中或具有複雜工廠結構,此完整解決方案仍可提供安全經濟的監控。儘管是最嚴苛的環境,安全雷達系統解決方案仍具備提高工廠或機器產能的優點。

新聞媒體訊息
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

公司及技術新聞

電話號碼: +49 711 3409 - 158
電子郵件: publicrelations@pilz.com