台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2017年11月2日

可配置的安全小型控制器 PNOZmulti 2 現在可透過 SafetyNET p 通訊 - 並能在系統中安全連線

可配置的小型控制器 Pilz PNOZmulti 2 允許透過立即生效的安全即時乙太網路連結 SafetyNET p。透過擴充模組 PNOZ m EF SafetyNET 可連結多達 16 個基礎單元。因此可在小型控制器之間進行安全連線和資料傳輸。使用軟體工具 PNOZmulti 網路編輯器進行網路配置。因此可輕鬆完成專案配置。此外,PNOZmulti 和 PNOZmulti Mini 系統也可使用多重連結模組整合到網路中。

可使用多達 16 個採線性拓撲的 PNOZmulti 2 系統。淺顯易懂的資料結構介面,以128位元處理輸入資料,以32位元處理輸出資料,賦予資料連結專屬快速特徵。透過 RTFL 介面交換 32 位元資料。此特色可縮短應用週期,並精簡、確保模組化設備的連網安全。

適用所有系統和尺寸的模組
對於小型控制器 PNOZmulti 2 的基礎單元 PNOZ m B0 或PNOZ m B1 而言,每個基礎單元只能使用一個安全擴充模組 PNOZ m EF SafetyNET 進行通訊。基礎單元可自由組合。
因此使用者只需要更少的介面模組就能維持結構。最後還能快速且輕易的執行大型設備。
由於配備多重連結擴充模組,因此除小型控制器 PNOZmulti 2 的基礎單元連線以外,也可在網路中整合基礎單元 PNOZmulti 和 PNOZmulti Mini。所以現有設備部分可快速擴充並加入 SafetyNET 網路。

專案通訊受控
在 PNOZmulti 配置器中直接啟動軟體工具 PNOZmulti 網路編輯器後,所有資料皆能輕鬆連網:可用於配置 SafetyNET p 網路並連結專案。在上傳至 PNOZmulti 系統後,即可開始使用 SafetyNET p 網路並以高達 PL e / SIL CL 3 的安全等級來保護設備和機械。

如需產品詳細資訊,可至 PNOZmulti 2 通訊模組下的電子商店尋找

Pilz 皮爾磁將在 9 館的 370 號攤位參展。如需更多資訊,請造訪:www.pilz.com/sps-ipc-drives

可配置的小型控制器 PNOZmulti 2 現已配備擴充模組 PNOZ m EF SafetyNET,並可透過 SafetyNET p 進行安全資料通訊。
可配置的小型控制器 PNOZmulti 2 現已配備擴充模組 PNOZ m EF SafetyNET,並可透過 SafetyNET p 進行安全資料通訊。

可配置的小型控制器 PNOZmulti 2 現已配備擴充模組 PNOZ m EF SafetyNET,並可透過 SafetyNET p 進行安全資料通訊。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: