台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2017年4月10日

全新力道及壓力測量系統 PROBms:確保人機協作 (HRC) 符合標準規範的安全性 - HRC 租貸模式保證安心!

Pilz 皮爾磁全新推出的租貸模式力道及壓力測量系統 PROBms,不但能助您符合 ISO/TS 15066 規範,更提供全方位人機協作 (HRC) 驗證套件方案。使用 PROBms 即可精確地測量機器人動作的力道或壓力極限值,確認是否符合 ISO/TS 規範,即可順利完成驗證。完整套件方案更涵蓋使用者軟體及產品訓練。租貸方式能確保使用者使用最新版本的測量系統。HRC 應用可透過 PROBms 同時確保生產力和安全性獲得提升。

PROBms 適用於人員和機器人共用空間並符合 ISO/TS 15066 規範的 HRC 應用,包括汽車及電子業的挑揀應用等。

買不如租,安全多更多
Pilz 皮爾磁供應的力道及壓力測量系統 PROBms 提供全球租貸。租貸涵蓋維護、校準及定期更新,使用者的測量系統隨時保持在最新功能狀態。HRC 製程更換需要重新測量時,可以獨立進行測量。如此可提升機器人應用的可用性以及生產力。

確保 HRC 安全的全方位安心套件
除了實體測量裝置 PROBmdf 外,力道及壓力測量系統 PROBms 另有必要的壓力指示膜、掃描器、九條可用來重建各種本體部位的力常數彈簧,以及用來操作測量裝置和記錄測量結果的軟體。套件隨附 1 天產品訓練課程和完整售後方案,包括維護、校準及定期軟體更新。

符合「防衝突」標準的 PROBms
技術規格 ISO/TS 15066 針對 HRC 規範機器人動作的力道及壓力測量。
TS 針對本體在人類與機器發生「衝突」時規範極限值。若應用在人類與機器人接觸期間維持在極限值範圍內,即符合標準。這款全新的力道及壓力測量系統是第一款可精確記錄極限值的系統,適用於工業用途,並可在架構 HRC 應用時發揮作用。如此便可大幅提升 HRC 應用操作人員的人身安全。
Pilz 皮爾磁將在 9 館的攤位 D17 參展。更多關於 Pilz 皮爾磁的展出資訊:www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

Pilz 皮爾磁新推出的力道及壓力測量系統 PROBms 符合 HRC 適用標準的安全規範合規性,本例為符合 ISO/TS 15066 規範。
Pilz 皮爾磁新推出的力道及壓力測量系統 PROBms 符合 HRC 適用標準的安全規範合規性,本例為符合 ISO/TS 15066 規範。

Pilz 皮爾磁新推出的力道及壓力測量系統 PROBms 符合 HRC 適用標準的安全規範合規性,本例為符合 ISO/TS 15066 規範。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: