台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2017年3月29日

Pilz皮爾磁首次營業額突破3億歐元,並在其總部投入鉅額研發成本 -「我們正在帶動改變」

Pilz GmbH & Co. KG在上個會計年度持續成長:來自德國奧斯菲爾的Pilz皮爾磁,營業額首度突破3億6百萬歐元,其40個子公司的員工也增加到約2,200名。Pilz皮爾磁目前在奧斯菲爾的總部投資約七百萬歐元,以致力拓展研發。Renate Pilz董事長將會在2017年底卸下職位,將家族企業的管理權完全交棒給她的女兒Susanne Kunschert和兒子Thomas Pilz。

「工業正在轉型,商業的網路化和數位化,不只改變生產,也改變我們協同作業的方式,我們扮演改革的重要角色」Pilz GmbH & Co. KG的董事長Renate Pilz表示,一面審視著2016年的財報。

Pilz皮爾磁在2016年,首次營業額突破3億歐元:較前一年度增加6.2%、達到3億6百萬歐元。截至2016年底,公司在全球40個國家的子公司共有2,172名員工 (增加6.9%)。2016年底,在奧斯菲爾的總部共有1,025名員工,包括38位實習生。而2017年,Pilz皮爾磁將在集團內創造更多工作機會,尤其是在客戶支援和開發的領域。

研發上的投資
此外,公司投入2016年營業額的19.8%為基礎的研發配額,展現出Pilz皮爾磁目標成為自動化技術領域中最創新公司的企圖心。Pilz皮爾磁已在奧斯菲爾的總部
投入七百萬歐元的研發成本:在新的Peter Pilz生產和物流中心開始生產後,公司也將把原本的生產區域轉型成最新科技的研發中心。一旦完工,預計進駐330位工程師到這片佔地7,300平方公尺的區域,開發各種未來自動化的新技術和產品。

致力於客戶導向
Pilz皮爾磁在2016出口市佔率增加0.3個百分點,達到71.2%。全球知名的「安全大使」致力於發展全球市場,並對其銷售和服務網路拓展進行投資:隨著2016年Pilz皮爾磁東南亞子公司正式開幕,Pilz皮爾磁的子公司數目也增加到40個。同時,Pilz皮爾磁也在現有子公司設置更多新地點,以提供更完善的客戶服務。「數位商業流程不能取代客戶接觸」。這是董事長的看法。

2016年,Pilz皮爾磁在歐洲的營業額占了約75%,在亞洲約15%,美洲則約10%。在所有子公司中,以亞洲區的成長最強勁,另外印度、巴西和南歐的子公司也有亮眼的表現。

未來的機器人市場
Pilz皮爾磁是以安全為核心能力,並致力於提供各種自動化解決方案的企業。安全控制技術將逐漸成為最重要的盈收項目。然而在感測器和驅動技術領域,也有明顯的成長。

目前,控制和驅動技術產品領域仍是Pilz皮爾磁最大的盈收來源 (66%),但感測器技術和服務領域也達到雙位數 (分別是15%和13%),對營業額也有相當的貢獻。包括諮詢、工程設計與訓練的服務,多年下來,已成為Pilz皮爾磁一個穩定成長的驅動力。這對安全機器人領域的開發尤其重要:在工業環境中使用機器人,讓人和機器密切連結在一起。在過去幾年,Pilz皮爾磁建立起安全專家的地位,以建置人機協同作業等服務,來為德國領導汽車製造商提供支援。

Pilz皮爾磁積極成就卓越的世代改變
Renate Pilz董事長將會在2017年底卸下職位,並將Pilz皮爾磁交棒給她的女兒Susanne Kunschert和兒子Thomas Pilz。到2017年底之前,Renate Pilz還是負責「市場」業務單位,2018年起,此重責大任將交給她的女兒Susanne Kunschert。

「我的兒女將會接掌公司未來的營運:奠基於我們的企業價值觀和策略,他們將會繼續領導公司,穩健可靠地邁向成功」Renate Pilz說道。

「我們正在帶動改變」:安全機器人是Pilz皮爾磁的未來市場重點之一

「我們正在帶動改變」:安全機器人是Pilz皮爾磁的未來市場重點之一

Renate Pilz董事長將會在2017年底卸下職位,將家族企業的管理權完全交棒給她的女兒Susanne Kunschert和兒子Thomas Pilz

Renate Pilz董事長將會在2017年底卸下職位,將家族企業的管理權完全交棒給她的女兒Susanne Kunschert和兒子Thomas Pilz

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: