台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2017年3月16日

Pilz皮爾磁將在杜塞道夫舉辦的2017年國際包裝機械暨材料展之特殊元件區,於18館的攤位B16展出─智慧安全的包裝!

自動化公司Pilz皮爾磁將於今年的「國際包裝機械暨材料展之特殊元件區」中,將展出重點放在適合包裝機器的解決方案。攤位焦點是以智慧工廠為主的解決方案。此外,將於杜塞道夫展出的新產品:以電子式E-STOP按鈕開關PITestop active,能夠提供Industrie 4.0的安全與生產力,特別是包裝行業。

無論您的需求是基本功能的機器,或相互連結的工廠和機械設備:Pilz皮爾磁皆能為包裝機器的製造商和操作人員提供完整的安全自動化解決方案。包括現場感測器、控制及驅動技術,以及圖像顯示的通用解決方案。

Industrie 4.0規格的包裝
模組化工廠建置是提高生產靈活性的關鍵:針對組件的部分,Pilz皮爾磁使用智慧工廠作為範例,展示如何以彈性、高成本效率的方式來製造個人化產品。此範例是由網路中的三個模組所構成,這些模組可以在智慧生產線製造個人化產品。
智慧工廠的全新功能,是以電子式E-STOP按鈕開關PITestop active。此按鈕開關會以發光的方式表示其狀態是否為啟用中。您可以視需要用來安全啟動或停用機器和工廠設備區域,同時符合ISO 13850標準。對於工廠設備區域有移動部件的工廠和機械設備而言,PITestop active非常實用。此按鈕開關實現靈活的安全概念,例如包裝業的主要需求。以電子式E-STOP按鈕開關,即使用於包裝機器,亦可提供更高的靈活度與模組化能力。
有了PITestop active,便不再需要為了保留緊急停止功能而對整座工廠持續供電,讓使用者降低成本。

Pilz皮爾磁將在18館的攤位B16參展。更多關於Pilz皮爾磁的展出資訊: www.pilz.com/interpack

 

「We automate. Safely. 讓自動化安全吧!」,Pilz皮爾磁將於2017年4月24至28日舉辦的漢諾威工業展中,展示完整自動化解決方案、產品創新特色與服務項目。
Pilz皮爾磁今年的重點元件著重於智慧工廠包裝解決方案

Pilz皮爾磁今年的重點元件著重於智慧工廠包裝解決方案

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: