台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 1970年1月1日

新一代:遠端I/O系統PSSuniversal 2-將安全性與自動化提升至週邊設備

Pilz皮爾磁發表新一代搭載分散I/O系統PSSuniversal 2的現場層級裝置。其中包含PROFINET通訊模組和一系列I/O模組。PSSuniversal 2針對安全性與自動化,將彈性、開放性與細微性結合在同一系統中。自動化和安全功能與技術及機械改良相結合,從規劃階段就幫使用者節省時間與成本。

容易安裝與維修

全新三件式系統設計大幅減少維修與維護相關作業:可於遠端I/O系統中,精確進行診斷。如此可快速定出錯誤位置,並予以修復。模組可熱插拔。因此,主要模組不需重新配置即可更換。其他優點:不需要完全拆開系統才能更換背板。

全新配置工具有助快速建構系統

使用者可透過「拖/放」的方式在螢幕上快速且輕鬆地建構系統架構:這一切都拜Pilz皮爾磁全新配置工具PASconfig所賜。邏輯性的架構讓使用者可依照指示進行安裝。這種人性化的操作方式有助於避免錯誤,並且節省使用者時間。因此系統可快速地進入運作狀態。

單一基礎結構提供安全與自動化功能

PSSuniversal 2可處理安全與非安全相關控制訊號。安全與自動化功能實際上結合在一起,但邏輯上是分離的,因此運作上不會產生需要回饋的問題。主要模組會以其基本功能與PROFINET/PROFIsafe通訊。在下一層級,系統新增一個搭載Ethernet IP / CIP安全介面的通訊模組與其他I/O模組。

遠端I/O系統PSSuniversal 2是客製化的控制週邊解決方案。使用者可透過常用的工業用通訊協定,將遠端I/O連接至上層控制系統。當廠房遍布在各個地區時,遠端系統可提供各種優勢。例如,使用者能夠擁有一個模組架構符合自動化產業最高需求,一個高效、開放且可擴展的系統。

Pilz皮爾磁位於紐倫堡國際自動化工業展的9館、攤位370。更多資訊,請造訪:www.pilz.de/sps-ipc-drives.

新一代PSSuniversal 2,延續Pilz皮爾磁通用遠端I/O系統和控制系統功能。
新一代PSSuniversal 2,延續Pilz皮爾磁泛用型遠端I/O系統和控制系統功能。

新一代PSSuniversal 2,延續Pilz皮爾磁泛用型遠端I/O系統和控制系統功能。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: