台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 1970年1月1日

適用於安全與自動化的可程式控制系統PNOZmulti 2,更多連線選擇─更多、更快、更高的彈性

可程式控制系統PNOZmulti 2的基礎主模組已擴充下列模組:多達12個安全擴充模組,可以在右側進行連接;另外也提供內含14個電晶體輸出的全新輸出模組,適用於標準應用。使用PNOZmulti 2能靈活執行更大型的專案;也可以同時管理多個專案。

擴充模組可讓您的應用更精確、簡單明瞭的控制結構。您可以根據應用選擇輸入和輸出模組的數量及運動監控模組,而基礎主模組PNOZ m B1無需輸入和輸出模組的這種做法可讓您能更精細設計調整。使用者只需支付有使用到的功能,因此可以節省成本。此外,軟體工具PNOZmulti Configurator可協助您配置硬體,並於設定參數時使用線上輔助說明。這種方法不僅省時也省成本。

模組亦適用於自動化功能
提供符合自動化應用的標準輸出模組。此模組的14個電晶體輸出可以管理訊號燈或聲音訊號等功能,亦可將安全控制系統的訊號傳輸至操作控制系統。例如,這種訊號包含發送緊急停止按鈕開關或安全門狀態的訊號。

即時關注狀況
新增Modbus/TCP的連線功能。透過基礎主模組PNOZ m B1直接連線,使用者可以減少硬體,並提高通訊速度。基礎主模組PNOZ m B1亦提供容易使用的診斷功能:使用者可以透過發光顯示器與明確的診斷文字進行診斷,這項功能可以透過Pilz皮爾磁的PVIS診斷解決方案啟動。顯示器亦可顯示客戶對應的語言文字。透過最佳化調整的診斷縮短故障停機時間,能確保工廠高度可用性。

轉換易如反掌
軟體工具PNOZmulti Configurator中的基礎主模組PNOZ m B1可提供多達1,054條邏輯連線(連接線路)。讓使用者能利用這種方法安全設定大型專案,將多個專案同時儲存至USB隨身碟,透過專案人員管理。
使用者也可以透過軟體工具中的移轉工具傳輸現有的專案:移轉工具可從現有專案中轉換硬體(要從PNOZmulti及/或PNOZmulti Mini轉換至PNOZmulti 2專案的硬體)時提供支援。在PNOZmulti Configurator中完成安裝之後,「最新訊息」會提供一段關於移轉工具的影片。讓您輕鬆將所有的專案內容程式化,且可以節省時間與成本。
PNOZmulti Configurator提供給基礎主模組PNOZ m B1的另一個新功能,為適用於壓力感測踏墊的功能模塊。此模塊可用來安全監控所有常見的壓力感測踏墊。

所有機器類型的全球安全標準
可程式控制系統PNOZmulti 2為開放式控制系統,因此可以跨產業靈活運用,獨立於更高等級的操作或工廠控制系統。這種做法可以獲得最高的安全性:依應用方式最高可達PL e及SIL CL 3。PNOZmulti 2也通過全球認證,不受機器類型、工廠類型、國家或產業的限制,因此可程式控制系統可用於國際規模的安全性與自動化功能。這對希望將產品出口到其他國家的機器製造商而言是項利多。

您可以在國際自動化工業展(SPS IPC Drives)的9號館、攤位370找到Pilz皮爾磁。

您可以在以下網站取得更多關於PNOZmulti 2的資訊:https://www.pilz.com/en-INT/eshop/00101002047106/PNOZmulti-2-controllers

可程式控制系統PNOZmulti 2的極致設計:–自動化應用可以使用多達12個安全擴充模組,以及全新的標準輸出模組。
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: