台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2016年9月27日

Pilz皮爾磁在2016年國際自動化工業展(SPS IPC Drives):著重於安全機器人和智慧工廠 - 自動化的安全解答

如何建置安全的人機協同作業 (HRC)?設計工程師和使用者如何維持全局,尤其是對模組化和分散式的工廠和機械設備?蒞臨Pilz皮爾磁2016年國際自動化工業展(SPS IPC Drives)攤位的參觀者,將可得到解答。Pilz皮爾磁將會在紐倫堡的智慧工廠中,展示適用於安全機器人和自動化的新產品和服務。

模組化工廠設計是符合Industrie 4.0的彈性、生產連結的關鍵。Pilz皮爾磁將在德國紐倫堡國際自動化工業展(SPS IPC Drives),展示自動化解決方案的智慧工廠,並示範如何以快速、彈性而低成本的方式製造客製化產品。

Industrie 4.0:安全且簡單的自動化模組化工廠
模組化生產線能展示分散式自動化系統如何與感測器及致動器技術通訊。相容於Industrie 4.0的自動化系統PSS 4000,能協調所有安全和自動化的連網組件程序—從工程設計到圖像顯示。

1:0到Pilz皮爾磁運動控制器:來到紐倫堡會場的參觀者,可以和Pilz皮爾磁全自動化的桌上型機器人足球隊進行挑戰賽。與感測器、控制和驅動技術之間有高效的互動能力,能達成完美的移動。
人與機器人攜手合作 –不需要安全圍欄

請蒞臨Pilz皮爾磁攤位,探究人和機器人如何在不使用防護下安全地共同作業。我們將展示標準的工業化機器人應用,Pilz皮爾磁產品提供此應用,依據符合動力和扭限制原則的安全防護,因此能在人和機器之間達成真正的協同作業。展覽中的應用皆已由Pilz皮爾磁進行CE認證。展覽會場的專家將會說明重點步驟。新的碰撞測量裝置PROBmdf扮演重要的角色。萬一人體與機器人發生碰撞時,它能測量施加在人體上的力量。碰撞測量是Pilz皮爾磁服務的其中一部份,其依據新的HRC標準:ISO/TS 15066進行驗證。

符合ISO 50001標準的新能源管理服務
除了人機協同作業(HRC)外,本次展覽也聚焦在能源管理上:Pilz皮爾磁能在引進系統化能源管理系統、到完成ISO 50001標準認證的過程中,提供有力的支援。Pilz皮爾磁將會展示能源效率的潛能,及如何提升競爭力。採用通過認證的能源管理系統,是企業對環境和氣候保護所做的貢獻。

感測器、控制和致動器技術創新
Pilz皮爾磁將會在紐倫堡會場展示創新的感測器、控制和驅動技術領域,並搭配適當的診斷和圖像顯示系統與軟體。

新的Type4光柵
新的光柵PSENopt II能安全進出生產流程,並能依據需求提供手指和手部防護。除了現有的Type3光柵之外,新的PSENopt II也提供Type4裝置。PSENopt II最高符合IEC/EN 61496-1/-2的PL e標準的應用。
新光柵PSENopt slim的薄型設計,適用於空間有限和閘門系統中。在這些情況下,Type 2和Type 4光電裝置也能依據需求提供手指和手部防護。
安全診斷裝置:增強的診斷、更佳的可用性
編碼型安全開關PSENcode也可以在精巧的設計中,搭配安全裝置診斷使用。它是由感測器、現場總線fieldbus模組和連接盒組成,能為安全繼電器提供簡單、大量的診斷。

可程式控制系統PNOZmulti 2:最大彈性
最多可將12個安全擴充模組連接至基本模組PNOZ m B1的右側。也為非安全相關標準應用提供一個具有14個電晶體輸出的輸出模組。提供最大彈性來控制其安全功能,尤其是在大型專案上。

新一代的遠端I/O系統
Pilz皮爾磁新一代的PSSuniversal 2,延續其通用遠端I/O系統和控制系統的功能。遠端I/O系統PSS u2包含PROFINET通訊模組和許多I/O模組。其技術和機械方面的改進,能有效節省時間和成本。

效能足以應付嚴苛的運動應用
新的運動控制系統PMCprimo MC能以獨立解決方案形式,在嚴苛的運動任務中提供高效能。可擴充運動控制器解決方案具備眾多通訊介面(例如Modbus TCP、CAN或Profibus DP-S),適合廣泛應用領域的彈性解決方案。

全方位圖像顯示的緊密關係
Pilz皮爾磁新的圖像顯示解決方案PMIvisu,能在硬體和軟體之間達成密切的合作關係。PMIvisu包含Pilz皮爾磁操作員終端機PMI,並在其中預先安裝已授權的網頁式圖像顯示解決方案PASvisu。Pilz皮爾磁控制解決方案的使用者可用它來完全操作、診斷和監控工廠設備。

Pilz皮爾磁2017年展望
在紐倫堡的展覽中,Pilz皮爾磁也會發表2017年的創新展望:例如,將會展示適合機器人應用的壓力感測安全踏墊的原型。這項觸覺感測技術能以圖像顯示和人員定位提供實用支援,是一條可望為人機協同作業 (HRC) 帶來更大動態的途徑。
Pilz皮爾磁將全新推出以電子方式啟動的新E-STOP按鈕開關產品系列。這些E-STOP按鈕開關會以發光表示是否已啟用。

Pilz皮爾磁也將會在2017年推出可掃描偵測區域的雷射掃描器。這些掃描器能夠串聯連接,以達成高生產力的區域監控。
Pilz皮爾磁將在9館的攤位370參展。其他資訊:https://www.pilz.com/en-INT/sps-ipc-drives

Pilz皮爾磁將會在2016年國際自動化工業展(SPS IPC Drives)中,展示智慧工廠的自動化解決方案。模組化生產線能清楚展示分散式自動化系統如何與感測器以及致動器技術通訊。
At SPS IPC Drives 2016 Pilz will be exhibiting automation solutions for the smart factory. The modular production line illustrates how distributed automation systems communicate with sensor and actuator technology.

At SPS IPC Drives 2016 Pilz will be exhibiting automation solutions for the smart factory. The modular production line illustrates how distributed automation systems communicate with sensor and actuator technology.

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: