台灣 | 中文(繁體)

奧斯菲爾, 2015年6月25日

Pilz皮爾磁在營業額和員工數方面都創造了新記錄 - 這是尖端技術的堅實基礎

總部位於奧斯菲爾(斯圖加特附近)的Pilz皮爾磁集團,在2014會計年度獲利可觀。家族企業的營業額提升至2億5,930萬歐元的新記錄。這代表較2013年增加11.3%,儼然已成為安全繼電器和安全控制系統的世界領導廠商。員工數在去年也增加6.3%,達到1,922名員工。

「我們的成長是建立在一個堅實的基礎上,意謂著緊密的區域佈署、產業經營和我們豐富的產品組合」Pilz GmbH & Co. KG的董事長Renate Pilz表示。出口比率再度攀升至69.5% (與2013年相比增加1.3%),正是最佳的證明。在歐洲市場的營業額成長也創造新的記錄。

遠東地區的榮景
在過去幾年的亞洲市場,尤其是中國市場,一直是大幅度成長的市場。Pilz皮爾磁不僅受惠於當地出口導向型工程的持續成長,也因為中國產業逐漸將重點放在品質、永續性,並進一步著重在安全而獲益。自2015年的春天在中國金壇市設立生產基地以來,Pilz皮爾磁一直為中國的客戶提供更快速的服務。

永續的員工成長
Pilz皮爾磁在員工數方面,仍保續過去幾年的成長。至2014年12月31日為止,公司已經有1,922名員工分佈在全球各地的31個子公司。這代表在過去五年員工人數成長達45% (2009年12月31日:1,319位員工)。在今年的會計年度中,Pilz皮爾磁計劃會在全球提供200個額外的工作機會。本公司目前在位於德國奧斯菲爾的總部僱用946名員工,包括31名實習生。

研發方面的投資遠超過平均值
研究和開發一直都是Pilz皮爾磁的優先要務。在去年的會計年度中,自營公司將20%的營業額投入新產品和技術的開發。這就是Pilz皮爾磁在投資方面遠超過製造業的平均值。

工業 4.0的挑戰 - 完整的產品組合
Pilz皮爾磁在研發方面特別著重在工業4.0,即因應網際網路技術發達而提升生產的網路化程度。工廠與機械設備的自動化在此方面相當重要。Pilz皮爾磁相信自身已充分具備克服各種挑戰的能力:「我們的產品組合包括智慧感測器及驅動器,以及能夠安全管理高複雜度與分散式工廠的控制系統。因此我們早已為未來的自動化工作提供完整的產品組合。例如,透過與工業4.0相容的自動化系統PSS 4000所建立的安全與自動化,使用者得以控制分散式、模組化的工廠,不僅方法簡單且經濟實惠」Renate Pilz表示。

Pilz皮爾磁在2015年的會計年度有好的開始。「我們對今年上半年的訂單量感到十分滿意。我們非常有信心,在2015年我們將能夠維持過去幾年的成長幅度」Renate Pilz樂觀地展望。
 

子公司連絡人:

澳洲:
Don Gherashe
電話:+61 3 95446300
電子郵件:safety@pilz.com.au

英國:
Natasha Sephton-Pike
電話:+44 1536 460766
電子郵件:marketing@pilz.co.uk

印度:
Shivani Handoo
電話:+91 20 24213994/95
電子郵件:s.handoo@pilz.in

愛爾蘭:
Yvonne McNamara
電話:+353 21 4346535
電子郵件:y.mcnamara@pilz.ie

美國和加拿大:
Felicia Caponi
電話:+1 734 354-0211
電子郵件:f.caponi@pilzusa.com


Pilz皮爾磁集團連絡人:

Martin Kurth
企業與技術媒體部
德國
電話:+49 711 3409-158
電子郵件:m.kurth@pilz.de


Sabine Karrer
技術媒體部
德國
電話:+49 711 3409-7009
電子郵件:s.skaletz-karrer@pilz.de

Pilz皮爾磁提供與工業4.0相容的控制系統給全世界的工廠和機器製造商。完整的「ready-to-use」自動化系統在德國奧斯菲爾的總部生產製造。該系統用於控制生產工廠、包裝機、風力發電機或平交道等,並確保安全運作。
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

媒體聯絡人

電話號碼:
電子郵件: