台灣 | 中文(繁體)

2017年12月1日

第一個具備 IP67 防護等級的安全 PLC 控制系統

隨著 PLC 控制系統 PSS67 PLC 推出,自動化系統 PSS 4000 擁有第一個具備 IP67 防護等級的安全控制系統。如今,無需控制櫃即可掌控自動化作業!

基於成本或空間考量,必須捨棄大型控制櫃,直接將控制系統安裝在機器上嗎?在尋找可安裝在控制櫃外的安全控制系統嗎?請選擇自動化系統 PSS 4000,具備 IP67 防護等級的安全 PLC 控制系統!


客製自動化

可以個別組合自動化系統 PSS 4000,以滿足您的需求。控制系統、I/O 模組及對應的圖像顯示和工程軟體,任您選擇。隨著 PLC 控制系統 PSS67 PLC 推出,我們提供具備 IP67 防護等級的分散式自動化解決方案,無須加裝控制櫃

控制系統 PSS67 PLC1 16FDI 採完全封裝,格外堅固,能夠在多塵或潮濕環境下正常運作。具備 IP67 防護等級的模組 PSS67 IO1 16FDI是現場分散式應用的理想輔助。此模組可在現場傳輸安全相關和非安全相關的輸入訊號。


簡易安裝和編程

將控制系統 PSS67 PLC 安裝在實際製程附近 - 無需控制櫃。不僅可節省空間,相較於以控制櫃為基礎的系統,佈纜線的費用也明顯降低

您可以使用工程軟體 PAS4000 編程控制系統 PSS67 PLC,如同自動化系統 PSS 4000 的 IP 20 控制系統 PSSuniversal PLC。圖像顯示軟體 PASvisu 讓您能夠隨時監控整座工廠。


節省更換裝置的時間

如同自動化系統 PSS 4000,您也可以在 IP67 元件中儲存專案至安裝在受保護位置的 microSD 卡。更換裝置時,只需重新插入 microSD 卡。不必重新配置或重新編程專案。


其他資訊:

PLC 控制器 PSS67 PLC
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw