透過自動化系統 PSS 4000,可實現個人化、高效能、模組化的自動化概念。透過工程軟體 PAS4000 的 Release 16 中的創新功能,現在可將模組化機器的標準化過程更進一步簡化。
2017年8月24日
未來的生產系統:能夠有效率的方式回應客戶要求
自動化系統 PSS 4000 可實現高彈性模組化生產。有了這款智慧型簡易工程軟體 PAS4000,工廠設備製造商可快速靈活地針對市場狀況以及模組容量的調整作出應對。組件專為您的需求所設計,您可進行快速變更以及高彈性的生產程序。透過自動化系統,工廠設備在整個生命周期均能充分運作,自動化系統支援 Industrie 4.0 解決方案。
客製化、經濟性的製造過程
身為工廠設備製造商,您是否希望能以客製化、經濟性的方式進行製造?您需要能有效率地管理數種版本,這是確保生產線能具備高度可用性的唯一方式。自動化系統 PSS 4000 工程軟體 PAS4000 的 Release 16 中的創新功能,讓模組化機器標準化的過程更容易。
以更簡易的方式將模組化機器標準化
藉由安全相關組件能透過應用參數進行更廣泛的配置控制。因此您可透過數種版本或多種功能模組,實現模組化機器安全概念。系統啟動期間,應用參數讓控制系統知道選擇的(機器)版本中具備那些硬體,以及欲使用的程式版本。
因此可建立擁有所有版本的個別 PAS 程式,試運轉期間可選擇相關擴增版本。身為工廠設備製造商,您可改善並優化生產過程。
簡單地進行版本配置
可在配置專案後對工廠設備進行變更,因此不一定要配合使用者程式。若使用不同版本,工廠設備仍可運作,且能變更應用參數。針對工廠設備範圍所有版本,只能創造一次專案。
一大優點:您可使用經核准可適用於數種版本的專案。專案總和檢查碼仍保持不變。所有啟動版本個別功能的應用參數,均包含在個別的總和檢查碼中。很明顯地,只有應用參數的相關數值改變,專案則保持不變。
其他資訊: