台灣 | 中文(繁體)

2016年6月30日

PSENopt II入圍決賽階段

新的類型3光柵已入圍2017年GIT安全獎「安全自動化」類別的決賽階段。

GIT安全獎

2017年GIT安全獎的決賽入圍名單已由中立評審委員會提名,該委員會是由BHE、TÜV、VDMA、ZVEI和使用者的代表所組成。從五個類別中,選出獲得最多票數的前三名創新產品。

您的一票相當寶貴!您可以在此處投票支持PSENopt II;截止日為2016年8月31日!所有歐洲、非洲與中東的用戶均符合投票資格。
 

首款類型3光柵PSENopt II

首款類型3光柵PSENopt II是為符合IEC/EN 61496的安全類別PL d應用所設計。它們能提供手指和手部的安全防護。歸功於其無死角的特性,可靈活的安裝PSENopt II。這些抗震能力達50 g的光柵極為堅固,適用於嚴峻的工業環境。

操作人員可透過LED來評估機器停止與系統故障的原因。因此能將停機時間減至最低。搭配Pilz皮爾磁的控制技術,PSENopt II能為您的工廠提供安全而符合經濟效益的完整解決方案。可使用5-pin接頭將它們直接連接至PDP67。相容組裝指南有助於快速、簡便的安裝。

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw