台灣 | 中文(繁體)

2016年2月9日

縮短調試時間並提高生產力

目前可下載自動化系統PSS 4000的韌體版本13,納入許多新功能。

縮短調試時間

藉由線上切換功能,現在可以在控制系統上對個別的程式進行變更,如此可為您省下許多時間,因為不需要在調試過程中彙整及載入完整程式。由於自動化系統PSS 4000以相同的方式處理安全和自動化功能,Pilz皮爾磁首次能夠在線上切換失效安全區段。


標準化得以減少設備型式的種類

PLC控制系統PSSuniversal PLC在版本13中,提供一個能與ProfiNET網路進行標準通訊的裝置介面。ProfiNET以通訊堆疊整合至控制系統中。透過PAS4000中的特殊設定,就能夠以相同的硬體(UDP Raw、Modbus/TCP、乙太網路/IP等,以及全新的ProfiNET)來操作各種不同的通訊連線。控制系統PSSuniversal PLC可存取各種不同的通訊系統


強化生產力

可設定的連線結構SafetyNET p FS提供其他優勢,它確保系統在失去SafetyNET連線時自動重新連線。最新版本能在精巧型模組快速控制裝置(PSSu K F FCU)中使用脈衝擴展及脈衝延遲,以達成更大的安全性。因此,即使極短的脈衝也能安全地記錄及處理。


您的優勢:

  • 節省調試時間:這是首次能在不需重建整個專案下建構個別程式區段和功能模塊,在失效安全區段中亦然。
  • 標準化得以減少設備型號種類:只需在PAS4000中設定,單一控制系統即可用於各種工業乙太網路通訊協定,例如ProfiNET。
  • 更強大的生產力:若SafetyNET p連線中斷,系統會自動重新建立連線。


其他資訊:

The automation system PSS 4000

Control system PSSuniversal

Software platform PAS4000

縮短調試時間並提高生產力
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw