隨時掌握關於自動化領域的產品、服務和趨勢的詳細資訊

Pilz 皮爾磁新聞讓您隨時掌握最新消息。
透過 RSS 接收 Pilz 皮爾磁新聞!

透過 RSS Feed 訂閱新聞

掌握最新的安全自動化趨勢:以 RSS Feed 的形式,簡單而方便地取得 Pilz 皮爾磁的解決方案、產品、服務和公司的相關新聞。

立即訂閱 RSS Feed!
您也可以在 RSS 閱讀程式的欄位中輸入下列連結:https://www.pilz.com/rssfeeds/news_rss_TW_tw.xml

新聞總覽

兩位人員一起看著平板電腦

2024年4月15日

全新工業資安諮詢服務

您如何保護機械設備防止網路攻擊、操作人員誤用或擅改?未來,工業資安將是 EC 符合性聲明的重要組成部分。Pilz 的全新工業資安諮詢服務是您的解決方案:我們的專家可以分析您機器上資安漏洞的風險,並為了提高網路資安而創建適當概念,並可以提高員工保護和機器可用性。

立即探索!
具備防護鎖定的產品群組安全開關

2024年4月4日

在漢諾威工業展上 – 具備護罩鎖定的安全開關

採用防護鎖定的 Pilz 安全開關可同時為程序與人員保護提供合適解決方案 – 可實現安全有效的作業。

前往具備防護鎖定的安全開關
Matthias Wimmer 在我們的網路研討會上解說機械規則

2024年3月27日

在 30 分鐘內簡明瞭解機械規則

Matthias Wimmer 是 Pilz 釋義新標準與規則的專家。他知道:「因應新要求永遠不會過早。」因此,他將引導您完成有關歐盟機械規則的五個部分網路研討會,以讓機器製造商可以總覽機械安全方面即將發生的變更。您將逐步探索有關歐盟機械規章發佈以及流程、組織及技術變更的重要資訊,從而提前做好準備。

立即觀看網路研討會!
一位人員站在會議室中的掛圖前面。

2024年3月20日

有關機械規則的新訓練課程

運用我們的新訓練課程為機械規則做好準備:您將會大致瞭解機械指令與機械規則之間的差異。此外,機械規則將在 CE 標章 6 個步驟程序中檢驗。

立即註冊:機械規則簡介
Pilz 的鐵路控制系統採用 Pilz 標誌的鐵路解決方案

2024年3月18日

Pilz 和 Trafikverket 正在將瑞典全國鐵路網數位化。

瑞典鐵路基礎設施交通運輸管理局 Trafikverket 已授予 Pilz 橫跨全國鐵路網進行通訊結構現代化的合約。未來,Pilz 的鐵路控制系統將基於安全即時乙太網路 SafetyNET p,接管路線上的連鎖裝置與控制機櫃之間的通訊。數位 I/O 信號將透過玻璃纖維長距離連接傳輸。該解決方案也保證符合 SIL4 和 EN 50126 的安全操作。

在此探索合作夥伴關係和參考資料!
與我們的專家預約會面

2024年3月13日

保留日期:2024 年漢諾威工業展

今年的漢諾威工業展將於 2024 年 4 月 22 至 26 日舉辦。我們將會再次在那裡展出 – 像往常一樣在 9 號館的 D17 攤位。立即瞭解關於今年展覽重點的更多資訊,並直接在展覽上與我們的專家預約會面。我們期待與您相見!

與我們的專家預約會面

2024年3月6日

獲獎的解決方案

在最近於紐倫堡舉辦的 SPS 上,Pilz 的兩項創新榮獲獎項。閱讀更多相關內容,以及這些解決方案的特殊特色。

關於獎項的更多資訊
標準應用的輸入模組 PNOZ m ES 16DI 可監控按鈕及其他數位感測器

2024年2月26日

小型控制器 PNOZmulti 2 – 用於監控按鈕的輸入模組

為監控按鈕及其他數位感測器,您可以使用標準應用的輸入模組 PNOZ m ES 16DI。

關於全新模組的其他資訊
一位人員站在內含一些字詞的掛圖前面。

2024年2月23日

機械規則變得簡單

自 2024 年 1 月起,我們的訓練課程已符合新機械規則要求。運用時間獲取您所需的知識。無論是基礎或專家課程 – 與 Pilz 一起,您皆能掌握最新資訊。

立即充分運用前置時間!
在倉庫中拿著寫字夾板的兩位人員

2024年2月19日

保留日期!LogiMAT 2024

2024 年在斯圖加特國際內部物流展 LogiMAT 上,Pilz 將再次展示物流應用的全方位安全與資安解決方案和服務。

關於展會的更多資訊
2024_CMSE

2024年2月16日

CMSE 機械安全專家課程五月台北開課

臺灣皮爾磁今年將於5月13至16日開課,目前課程已熱烈開放報名,透過此專業課程可了解到如何保護人員與機器安全,讓安全觀念落實到工廠。

更多

2024年2月14日

小型控制器 PNOZmulti 2 現在具備 Safety-over-EtherCAT

為同時傳輸控制與安全相關資訊,搭配在同一通道上傳輸安全相關與非安全相關資訊的安全協定 Safety-over-EtherCAT FSoE(= FailSafe over EtherCAT)使用 EtherCAT。在新聞中,您可以瞭解如何將安全概念無縫整合到機器概念中。

現在可提供 – 小型控制器 PNOZmulti 2 現在具備 Safety-over-EtherCAT
Pilz 和 TÜV Süd 的員工正在移交認證文件

2024年2月7日

小型安全控制器 PNOZmulti 2 – 上下放心!

PNOZmulti 2 產品系列的基礎主模組及相關聯擴充模組已獲得 TÜV SÜD 認證,作為可編程電子系統(稱為 PESSRAL),符合指令 2014/33/EU。

關於認證的更多資訊!
產品圖片,PSENslock 2

2024年1月26日

機電安全鎖定裝置PSENslock 2

新一代 PSENslock 2 帶來一系列新特色 – 即使在嚴苛環境條件下,也能實現有效程序防護。

探索關於新特色的更多資訊
網路研討會圖示

2024年1月15日

對於 I.A.M. – 識別進入管理的動畫

在各種動畫中,您可以清楚看到識別進入管理如何保護您的人員避免在維護時受到危害,以及您可以如何向工廠設備和機械分配各種存取權限。一站式安全與資安解決方案!

前往影片
戴著安全帽的人員在工廠設備的製造現場,站在最前面的工廠設備上的顯示器前面

2023年12月20日

我們安全鎖定裝置的產品組合

我們可為您的安全門提供多種安全鎖定裝置。我們已重新建構網站,使選擇產品更容易。

用於您的安全門的安全鎖定裝置
NÖM AG 標誌

2023年12月20日

NÖM AG 的小型安全控制器 PNOZmulti 2

實際上在操作運行時,小型控制器 PNOZmulti 2 可取代 NÖM 乳製品堆棧系統中過時的屏蔽解決方案

客戶參考:在 NÖM 的冷藏庫中堆棧時,採用 PNOZmulti 2 進行安全屏蔽
裝滿糖果的長襪

2023年12月19日

Pilz 祝您耶誕快樂!

讓我們一起回顧 2023 非常特殊的週年紀念日年。我們已再次為您彙整重點。感謝您信賴我們。我們已在期待明年許多令人興奮的專案。祝您和您的家人耶誕快樂!

回顧 2023 週年紀念日年
可提供版本 11.2 軟體工具 PNOZmulti Configurator !

2023年12月12日

小型安全控制器 PNOZmulti Configurator – 版本 11.3 新增功能

軟體工具 PNOZmulti Configurator 用於透過可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2 創建與編輯專案。作為使用者,全新版本 11.3 再次提供了一系列有助於最安全且靈活監控機器的功能。全新版本可簡化將 PNOZmulti 與安全感測器技術結合使用的解決方案。

立即下載
AI 影像,雜誌封面

2023年12月4日

Pilz 的未來主題

人工智慧與安全?在數位客戶雜誌中,IO-Link Safety 和工業資安概述了不久的將來。

前往新的一期
新訓練:自主移動車輛的 ROS 應用

2023年12月1日

新訓練:自主移動車輛的 ROS 應用

在此訓練結束時,您將能夠採用 ROS 和 ROS2 創建自主移動車輛專案。您將瞭解如何在真實應用中實行。專業人員訓練!

立即深入瞭解!

2023年11月28日

針對行動機器人應用的全新安全解決方案

對於自動導航的行動平台,Pilz 可提供符合 ISO 3691-4 的全方位安全解決方案,包含具備同步監控新功能的小型安全控制器 PNOZmulti 2、用於生產區域監控的安全雷射掃描器 PSENscan,以及各種訊號裝置。

更多
國際自動化工業展(SPS – Smart Production Solutions)標誌

2023年11月21日

SPS 回顧2023

無法參加今年的 SPS 國際自動化工業展(Smart Production Solutions)?沒問題。您不會錯過我們的展覽創新特色和最佳快照。下載我們的最新型錄。讓您一覽所有新產品創新特色。您將在相片集中找到今年展覽的精彩報導。我們期待明年與您在紐倫堡相見!

回顧 SPS 2023
有黑色圓圈的標誌以及符號和文字「IO-Link safety」

2023年11月6日

IO-Link Safety:在一個系統中進行現場層級安全通訊。

作為安全自動化領域的專家,我們將在 SPS 2023 上向市場展示一些新產品:具備主控和感測器的完整 IO-Link Safety 系統。經濟實惠且靈活的完整解決方案可簡化與工廠與機械設備的整合,並提高性能。

IO-Link Safety
具備黃色與白色元件的麥克風

2023年10月27日

SPS 上的專家小組 – 智慧生產解決方案

「轉型中的安全和資安」是我們今年 SPS 的座右銘。在此轉型過程中,我們是您可靠的合作夥伴。歡迎參加我們的每日簡報,並從我們專家的知識受益。

立即探索我們的簡報議程!

2023年10月24日

EPLAN 合作夥伴網路 – 可節省工程設計時間

EPLAN 合作夥伴網路(EPN)成立於 2021 年初,並匯集世界各地 60 多個合作夥伴的專業知識。Pilz 從一開始就是 EPN 網路的技術合作夥伴。您將直接在 EPLAN 工具中找到 EPLAN 巨集、文章資料及適用於我們產品的 3D 控制機櫃巨集。

採用 EPLAN 可節省工程設計時間
拿著筆電的人員在 AGVS 旁邊

2023年10月19日

ISO 3691-4 的更新版本已發佈

無人搬運車系統國際標準的更新版本已自 2023 年 6 月起生效。我們的訓練可為製造商和營運商提供重要變更的概述。

變更有哪些?
產品圖片安全鎖定裝置 PSENmlock mini

2023年10月17日

新安全鎖定裝置 PSENmlock mini

用於人員保護的新安全鎖定裝置 PSENmlock mini,可擴充 Pilz 具備防護鎖定的安全開關產品組合。憑藉其僅 30x30x159 mm 的精巧型設計,PSENmlock mini 非常適合有限空間應用,例如活動門或外蓋等。

關於全新安全鎖定裝置的資訊

2023年10月9日

人與自動化(Mensch und Automation)– 現在已有數位版!

我們的《人與自動化》(Mensch und Automation)週年紀念特刊將帶您回顧 Pilz 75 年的歷程。立即探索數位版中所有令人興奮的主題!

前往數位版客戶雜誌
Pilz 安全距離計算器

2023年9月25日

需要多少安全距離?

採用需要手部保護的應用,員工將擁有最佳保護,且工作流程不會受到干擾。因此,重要的是要計算正確的安全距離。

關於 Pilz 安全距離計算器的更多資訊
世界地圖,英國

2023年9月7日

英國脫歐新聞:英國的 CE 標章延長

2023 年 8 月 1 日,除了 UKCA 標章外,英國政府宣布應維持可能無限期進口具備 CE 標章的指定產品。

立即深入瞭解!
拿著平板電腦的人員在機器前面

2023年9月5日

我的機器是否安全?– 有效總覽

您的一些機器(無論是購買的新機器或二手機器)是否已使用一段時間?此影片解說 Pilz 機械安全評定服務如何透過符合成本效益的評定、一連串措施、優先順序清單及建議的行動,為您提供完美支援!

前往影片

2023年9月5日

使用權限系統PITreader S:在 HT Robotics 的應用

對於行動機器人站,HT Robotics 想要確保僅限三個授權使用者群組能夠存取應用 – 存取權限系統 PITreader S 就是此處的解決方案!

客戶參考:安全存取控制適用於 HT Robotics 的行動工具站
隨身鑰匙:登入

2023年8月28日

新系統版本 PSS 4000 1.25 – 隨身鑰匙解決方案

系統版本 1.25 的自動化系統 PSS 4000 可提供隨身鑰匙解決方案。如此,您可以保護您的人員避免機器意外重新啟動。

所有新產品的概述

2023年8月22日

對於 CMSE 非常特別的一年:

國際認可的機械安全專家認證(CMSE)資格正在慶祝其十週年紀念日。10,000 位學員已接受與 TÜV Nord 和 Pilz 配合的機械安全訓練。安全是全球關注的問題。因此,我們現在可以在 60 個不同的國家提供 CMSE 訓練。您也可能成為認證 CMSE 專家!

立即註冊參加下一期課程!
兩位人員站在機器前面

2023年8月17日

驗證 – 在影片中簡要解說!

在影片中快速一覽!只有透過安全驗證,您才能確定降低機器風險的所需措施是否已得到驗證且正確實行!但是什麼驗證深度為必要且合理?Pilz 採用包含三個個別層級的新驗證系統 – 為了最高效率並專為您的需求完美量身打造!

前往影片
全新基礎主模組 PNOZ m B0.1

2023年8月14日

小型安全控制器 PNOZmulti 2 – 全新基礎主模組 PNOZ m B0.1

您是否需要監控您的機器上最高可達 PL e / SIL CL 3 的安全功能?全新基礎主模組 PNOZ m B0.1 可用作獨立式裝置,或在模組化系統中採用最多一個 I/O 模組擴充:全新繼電器輸出模組 PNOZ m EF 2DOR!

全新基礎主模組 PNOZ m B0.1
Pilz 安全距離計算器

2023年8月4日

快速且安全計算合適的安全距離

安全距離是工廠安全運作的關鍵。採用 Pilz 安全距離計算器,您可以輕鬆計算所需距離。

請立即試用!

2023年7月27日

PITmode 組合版本:在 MTU Aero Engines 的應用

操作模式選擇與使用權限系統 PITmode 組合版本可提高 Rhode + Wagner 裂縫測試機的安全和資安

客戶參考:Rhode + Wagner 裂縫測試機的識別進入管理
黃灰色機器

2023年7月26日

正確設置安全相關控制系統

了解對於安全相關控制系統的設計和評估中,重要的程序與標準。這裡的重點在於安全相關控制器的標準:EN ISO 13849-1 和 EN IEC 62061。擴展您對設計原則,以及如何計算安全完整性等級和性能等級的知識。

立即註冊並獲得您需要的專業知識!
參加訓練課程的人員

2023年7月24日

如何安全使用無人搬運車和無人搬運車系統?

了解如何將 AGVS 安全整合到現有流出系統中!擴展您對典型風險降低措施以及使用各種安全策略的知識。該訓練適合負責新舊 AGV 機械安全的所有專業人員,以及 AGV 製造商、整合商及使用者。從正確應用和實作直到評估和評測 – Pilz 可讓您保持安全!

立即確保您的位置!
Pilz 安全距離計算器

2023年7月20日

計算正確的安全距離

憑藉我們的 Pilz 安全距離計算器,我們可以為計算安全光柵的安全距離提供支援。必要的距離是根據 EN ISO 13855 和您的資訊計算得出的。然後,直接顯示適合您的產品。

立即測試 Pilz 安全距離計算器!

2023年7月14日

保護 Pilz 的人員

在世界各地,Pilz 的自動化解決方案可保護機械工程、內部物流、鐵路技術或機器人技術領域的人員,避免生產程序或生產環境中所產生的潛在危害。在 Pilz,人員及其安全至關重要。

保護人員
演講者在展覽上簡報

2023年7月12日

漢諾威工業展上的識別進入管理(I.A.M.)

我們在今年展覽上的重要焦點是安全和資安。我們的專家將提供有關「識別進入管理」的全方位資訊。立即安排個人諮詢。

在漢諾威工業展上安排諮詢

2023年6月29日

與 ARENA2036 和 SmartFactoryKL 的新合作

Pilz、ARENA2036 及 SmartFactoryKL 的代表簽署瞭解備忘錄(MoU)。合作對 Catena-X 和 Asset Administration Shell 等專案的共同作業。

有關新合作的更多資訊
白色背景下的機械規則指南

2023年6月29日

機械規則指南

一般來說,我們建議參與工程和專用機械製造的所有公司,皆應檢查將對其產生影響的變更。我們的機械規則指南將為您提供協助。您可以一覽看到所有變更,並將知道要做什麼。

立即下載白皮書!

2023年6月26日

與 Pilz 共創永續自動化

Pilz 的安全自動化技術可在前往節約資源的永續生產的路上支援我們的客戶。我們始終關注安全和工業資安,以便保證您機器的使用壽命很長。

與 Pilz 共創永續自動化
具備標準的指南針

2023年6月21日

ISO 13849-1 已發佈!

國際標準化組織(ISO)已發佈 ISO 13849-1 的新版本。該標準是機械安全相關控制系統設計的主要安全標準。修訂版規定了一系列準則,例如用於判定性能等級,因此可為實作提供更好的支援。並考慮到軟體的更大重要性。

2023 年的重大變更

2023年6月6日

Pilz 的環境保護

作為全球團隊,我們的目標是要改善世界各地人員和機器的安全 – 那也包含環境。在 Pilz,我們會留意我們的溫室排放在哪裡,以及排放量有多高 – 我們的目標是使用適當措施盡可能減少排放!

Pilz 的環境保護
有標誌的 Pilz 園區

2023年5月25日

Pilz 的永續性

作為人員、機器及環境的安全大使,憑藉我們的員工、我們的節能產品和環保解決方案以及我們的生態承諾,我們對永續性做出重要貢獻。目標:將我們的全球溫室氣體排放減至絕對最少。

關於 Pilz 永續性的更多資訊

2023年4月21日

用於屏蔽整合的屏蔽臂

當與小型安全控制器 PNOZmulti 2 結合時,安全光柵 PSENopt II 可提供屏蔽安全功能。這使得材料能夠在生產的同時運輸進出危險區塊,因此可確保生產程序平穩流暢,減少不必要的機器停工時間。

屏蔽臂
客戶雜誌人與自動化(Mensch und Automation)

2023年4月4日

全新客戶雜誌「人與自動化(Mensch und Automation)」已上線

我們無法對每項要求提供解決方案。不過請閱讀本期「人與自動化」(Mensch and Automation) 探索原因,憑藉我們的解決方案套件,回答您有關安全自動化的問題。 

閱讀更多!
安全場所服務

2023年3月20日

安全場所服務

為您的員工提供最佳保護! 我們已為鐵路量身打造我們的機械安全與自動化服務。 您的新安全概念請參見這裡。

鐵路運輸安全場所服務
標誌 PJ Monitoring GmbH

2023年2月28日

以智慧自動化取代錘子敲擊

系統專家 PJM 將 Pilz 的控制智慧加入,以開發貨運車廂上的自動煞車測試。為鐵路貨運提供高效率。

客戶參考:採用 PSS 4000 對貨運列車進行自動煞車測試
前往創新

2023年2月20日

全新產品:PITreader 卡單元

新型傳收器。PITreader 卡和 PITreader 貼紙以卡或貼紙格式使用 RFID 傳收器 – 為了提高靈活性。

前往創新

2023年2月13日

設計安全的鐵路場所

從硬體元件到完整安全概念:我們已為您將我們的產業專業知識從機械安全和健康與安全規章的領域,擴展到鐵路場所。 我們可以為符合標準解決方案提供安全相關評估和實作支援。

更多
myPNOZ 監控硬紙板進料

2023年1月25日

模組化安全繼電器 myPNOZ 監控硬紙板進料

包裝解決方案時常必須安全保護操作人員。舉例來說,若箱盒中的硬紙板不足,則感測器會將此狀態回報給模組化安全繼電器 myPNOZ。機器會停止直到硬紙板重新補足,才可重新開始生產。

myPNOZ 監控硬紙板進料

2023年1月23日

有關無人搬運車系統的資安

在生產工場中,自由導航的無人搬運車系統(AGVS)與其控制站無線通訊。這意指其容易遭受來自外部的攻擊或非法竄改。請繼續閱讀,探索這可如何採用合適解決方案避免。

針對 AGVS 的資安解決方案
標誌 Waldorf Technik GmbH

2023年1月17日

全方位建議 = 高效率

射出成型專家 Waldorf Technik 的核心能力在於模組化、有效且高產能的自動化解決方案,這些是專為客戶要求所量身打造,並提供最大安全性。CE 標章對於這些模組化機器至關重要。Waldorf 委託 Pilz 實行所規範要求很高的風險評估與驗證程序:作為服務專家,Pilz 負責整個合規性程序。 

客戶參考:Pilz 負責 Waldorf Technik 的整個合規性程序
標誌 Haco AG

2022年12月14日

永不過時的貼標!

食品製造商 Haco AG 只是想要將新的雷射貼標機整合到現有咖啡填充生產線中,而無需長時間停機。不過,所安裝的安全繼電器無法再進一步擴充。經過短暫的轉換階段後,模組化安全繼電器 myPNOZ 可提供永不過時的替代品。

更多
鐵路運輸基礎設施

2022年12月12日

鐵路基礎設施 – 現代化且安全

在此,您可以探索關於我們現代化鐵路基礎設施和安全鐵路運行的解決方案資訊。 從工程和專案建置直到服務和維護 – 簡單且安全!

鐵路運輸基礎設施
產品照片 AGVS

2022年12月5日

用於 AGVS 的模組化安全解決方案

在此,您可以探索如何使用模組化產品解決方案協調安全和產能。即使在高速下,也能立即偵測到障礙物並成功避免碰撞。在危險情況下,AGVS 將安全關閉,然後再重新開啟。請繼續閱讀,探索如何採用合適解決方案作業。

針對無人搬運車的安全解決方案
調和標準在哪裡發佈?

2022年12月1日

一旦合約達成 – 歐盟調和作業即全速前進!

歐盟委員會與調和標準承包商簽訂合約!顧問公司 ERNST & YOUNG 將繼續發揮承包商的作用。以歐盟的名義,E&Y 必須承擔指派/認證調和標準顧問(HAS 顧問)的任務,並管理與監控歐盟為此目的所提供的預算。

深入瞭解有關歐盟標準的調和作業
標誌 Brau Union Österreich

2022年11月15日

翻新知識開發

作為全方位翻新措施的一部分,Brau Union 在維瑟爾堡的桶清洗與填充工廠將升級成最新技術。作為擁有多年翻新專業知識的自動化專家,Pilz 擔任合作夥伴:從分析潛在危害點,到依據國際安全指令的安全相關驗證。如今,該工廠符合關於安全的現行規章。

更多
鐵路技術數位化

2022年11月14日

鐵路技術數位化 – 迎向鐵路系統 4.0

鐵路產業的數位化不斷進展。因此,我們也已改善我們的數位網路狀況:歡迎您加入我們的鐵路運輸虛擬世界!我們網站上的互動式圖形提供相關的鐵路自動化解決方案資訊。您也將瞭解我們已實行的專案,以及目前客戶對我們的評價。

鐵路技術數位化
產品照片 IO-Link 安全解決方案

2022年10月28日

在 SPS 上首次:IO-Link 安全解決方案

在紐倫堡的 SPS 上,現場展示 IO-Link 安全解決方案!親自體驗這項新技術的潛力,並在我們的 9 館 370 攤位上,從我們的來自 IO-Link 安全作業小組的專家獲得一些建議。

關於全新安全解決方案的所有資訊

2022年9月20日

為可靠各點控制器開路

過時的各點控制器正在減慢波蘭五個主要城市的城市列車和有軌電車。ZUE S.A. 負責現代化措施。目標:將各點控制器系統轉換成最新技術。因此,自動化系統 PSS 4000 可在所有天氣條件下皆對各點進行可靠控制。

使用自動化系統 PSS 4000 安全可靠控制各點

2022年9月1日

主要的新安全!

為了能夠繼續在未來提供高品質,奧地利機器建置商 Advanced Engineering 也調適其安全概念作為整個機器產品組合的電氣與控制技術現代化的一部分。即使是在 1997 年所建立的 Peelmaster 片材去除器上,新型 myPNOZ 安全繼電器仍是現代化解決方案核心的安全元件。

客戶參考:模組化安全繼電器 myPNOZ 在 Advanced Engineering 建立新安全標準
鐵路產業中的數位化

2022年8月18日

採用 EULYNX 轉接器的統一鐵路標準

我們採用 EULYNX 轉接器的目的在於推動鐵路產業的數位化。 針對基於數位列車控制系統的開放鐵路市場,EULYNX 轉接器是重要里程碑。

進一步瞭解!
Sebastian Lüke(鐵路業務部門負責人)與 Michael Fohrer(鐵路專家)

2022年8月11日

為移動性變革做好準備:建立鐵路業務部門

藉由建立新的鐵路業務部門,我們正在擴展鐵路技術產品,並配套全球鐵路活動。 立即進一步瞭解背景!

進一步瞭解!
生產人員在無人搬運車旁邊

2022年8月8日

AGVS 的安全自動化

在自動化您的無人搬運車(AGV)或車輛系統(AGVS)方面,仰賴安全元件以及包含感測器技術、控制技術及資安解決方案的完整解決方案。 針對自主車輛,在這裡瞭解我們可以如何協助您開發出個別安全解決方案。

我們的內部物流解決方案

2022年7月27日

用於安全雷達感測器 PSENradar 的智慧分析單元

具備 USB 連接的全新分析單元 PSEN rd1.x I/O 現在可用於嚴苛應用條件下的安全保護區塊監控。雷達技術可抗灰塵、髒汙、雨水、光線、火花、蒸汽及震動!

關於智慧分析單元的更多資訊

2022年7月25日

針對模組化安全繼電器 myPNOZ 的 UKCA 認證

Pilz 是德國第一家獲得 TÜV Süd 所頒發針對模組化安全繼電器 myPNOZ 的 UKCA 認證的公司。 如此,myPNOZ 將在英國市場上被接受,即使在 2023 年 1 月之後。

取得認證

2022年7月20日

針對沖床、人員及機器人的安全!

全新預組裝、量身打造的安全繼電器 myPNOZ 為自動化服務供應商 Peter Huber AG 提供了一種簡單的方法,可以讓廚房裝配件製造商的折彎機與機器人之間的介面安全。 現今,在修訂安全概念之後,折彎機可同時手動並透過機器人安全裝載。

客戶參考: 模組化安全繼電器 myPNOZ 可作為折彎機與機器人之間的介面
標準 EN IEC 62061

2022年7月18日

IEC 62061:2021 與歐盟標準 EN IEC 62061:2021 協調一致!

IEC 62061 於 2021 年發佈,並於 2022 年 4 月在歐盟官方公報上發佈為協調標準 EN IEC 62061。先前版本 EN 62061:2005 的合規性推定最遲將於 2023 年 10 月 11 日結束!

標準 EN IEC 62061 發佈為協調標準
配備兩個光學感測器的 PNOZmulti 2

2022年6月30日

安全監控包裝機器上的硬紙板進料

在您的應用中,是否需要監控移動式護罩是否處於預定位置:例如,包裝機器硬紙板箱盒中的包裝材料? 探索關於解決方案和小型控制器 PNOZmulti 2 的更多資訊!

立即閱讀!

2022年6月22日

生產線末端包裝的自動化解決方案

特別是在生產線末端自動化中,經常使用機器人應用。在此,您將能瞭解如何使用 Pilz 的適當解決方案保證人員保護,並同時避免無法生產的機器停工時間。

前往適當自動化解決方案

2022年6月21日

此托盤成型機為了效率而打開

硬紙板坯料作為可移動防護裝置?聽起來很有創意,但這僅適用於托盤成型機,前提是操作人員不會在進料空缺時遭受危險。在 Sema Systemtechnik 的托盤成型機上,這將由具備可程式小型控制器 PNOZmulti 2 和特殊感測器的經 TÜV SÜD 認證解決方案負責。

客戶參考:在 Sema Systemtechnik 安全監控硬紙板進料的經 TÜV SÜD 認證解決方案
Belantis 標誌

2022年5月31日

快速進行翻新

在萊比錫的 Belantis 遊樂園中,「Götterflug」上的乘客可以自行決定想要在空中平靜滑行,或是享受刺激環遊之旅。當然:遊樂設施必須與最大安全性密切相關。因此,在翻新時,Belantis 仰賴包含自動化系統 PSS 4000 的完整解決方案,其中包含創新無線連結。

客戶參考:使用自動化系統 PSS 4000 翻新 BELANTIS「Götterflug」飛行旋轉體

2022年5月13日

自動化系統 PSS 4000 1.23.2 的新系統版本

系統版本 1.23.2 的自動化系統 PSS 4000 可提供新功能:關於最重要者的資訊,可在總覽中取得。

更多資訊

2022年5月10日

祝好運!– 針對地下採礦的安全

對於來自奧地利史泰利亞州的 Sandvik Mining and Construction GmbH 來說,安全是首要任務:尤其是連續採礦機器必須可靠保護,避免爆炸風險。為此,Sandvik 仰賴自動化系統 PSS 4000。確保隧道鑽掘機可無風險在地下使用。

更多
開發程序安全可靠

2022年4月26日

開發程序安全可靠

TÜV Süd 詳細檢查我們的開發程序。此審核的結果:Pilz 的開發符合 IEC 62443-4-1 標準的要求,並符合 SDL 程序。

開發程序安全可靠
初級包裝中包裝線的自動化

2022年4月21日

初級包裝中包裝線的自動化

特別是在初級包裝中,對於程序保護和衛生的要求很高!在此,您將能瞭解如何使用我們的解決方案滿足這些要求,並在該程序中提高您機器的安全性和產能。

初級包裝的安全自動化
標誌 Scheucher Holzindustrie GmbH

2022年4月12日

非常適合嵌木地板製造商的永續安全解決方案

奧地利預製嵌木地板製造商 Scheucher Parkett 翻新其現有銑床之一。現在,其已為下一個十年配備良好的安全設備。此外,能源效率顯著提高,因此更加永續。對於 Scheucher 來說,重要的是規劃和實作以及所採用的解決方案為一站式,並對環境和資源友善。

客戶參考:Scheucher Holzindustrie GmbH 採用 PSENmlock、PSENopt II 及 PITgatebox
用平板電腦認識Pilz產品

2022年4月1日

隨時瞭解來自 Pilz 的「最新」推播訊息!

從現在開始,您可以透過推播訊息便利接收和閱讀我們的新聞。掌握最新資訊!

我們將此提供給您的原因:
配備 Profinet/Profisafe 介面的全新 PDP67 PN

2022年3月28日

新輸入與輸出模組 PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

新 PDP67 模組具有 10 個安全數位輸入,並作為新功能具有 4 個安全電晶體輸出,例如使得模組化安全門系統 PSENmlock 能夠直接連接。

進一步瞭解
CEFS – 功能安全專家認證

2022年3月21日

CEFS – 功能安全專家認證

獲得有關機械功能安全的專業知識,並立即投入實踐 – 憑藉功能安全專家認證資格。CEFS 資格是由 TÜV NORD 認證。

CEFS – 功能安全專家認證
標誌 Brainware Solutions GmbH

2022年3月8日

經濟實惠測試系統:不會停止,勇往直前!

Brainware Solutions 的高端系統可檢查有關車門飾板的品質特性和功能,並且是汽車業生產線上的整體式組成部分。在此,零錯誤和時間是關鍵因素。使用與安全可程式小型控制器 PNOZmulti 2 組合的安全雷射掃描器 PSENscan,可提供測試時間減至最少的有效保護。

客戶參考:Brainware Solutions GmbH 採用 PSENscan 和 PNOZmulti 2

2022年3月3日

非接觸式感測器 PSENcode 鑰匙的存取權限

是否只想讓授權人員能夠操作機器功能,並安全防止您的機器重新啟動?在這種情況下,編碼型安全開關 PSENcode 鑰匙的使用是基於鑰匙鎖定原則。

關於 PSENcode 鑰匙型的更多資訊
(EU)2019/1020 – 市場監督規則

2022年2月28日

(EU)2019/1020 市場監督規則之關鍵變更

瞭解哪些義務何時及對誰適用,以及在您的機器獲得 CE 標章過程中,我們可以如何為您提供支援。

(EU)2019/1020 – 市場監督規則
超限運轉測量

2022年2月24日

超限運轉測量-安全距離可保證

在具備電子感測防護設備的機器上,安全性可由危險運動與電子感測防護設備之間的距離所保證。在有干預/接近危險區域情況下,不會再發生停機移動!Pilz 檢驗可保證安全距離符合法律要求。

超限運轉測量的流程是什麼
ArcelorMittal 標誌

2022年2月23日

提高產能,像鋼鐵一樣堅硬!

作為全球領導鋼鐵生產商,鋼鐵巨頭 ArcelorMittal 著重於最新生產技術。目標在於使其自身生產程序更安全且有效率。依據客戶的需求,使用位於根特的工廠精煉鋼卷(帶鋼輥)。不過,為使得鋼帶能夠冷卻成型,首先必須進行熱處理。當燃爐故障時,顯著機器停工時間和費力故障排除不可避免。在翻新之後,自動化系統 PSS 4000 現在可保證平穩且高產能運作,除此之外也由於故障診斷速度提升。

客戶參考:用於最佳化 ArcelorMittal 燃爐管理的自動化系統
背景中的筆記型電腦,以蜂巢作為前景中的圖示

2022年2月1日

機械安全故障容錯 – 可提供新白皮書!

現在可取得該白皮書有關機械安全故障容錯的第 2 部分,並可免費下載。其清楚說明如何實行故障容錯安全功能,這允許工廠或機器在某些故障情況下繼續運作,而不會忽視個人保護要求。立即免費索取您的白皮書副本!

前往白皮書!
全方位安全

2022年1月27日

Pilz 授權經銷商 – 各式各樣的 Pilz 元件

只需點擊一下您的所在區域:Pilz 產品和系統組合也可從我們的授權經銷商取得。

立即深入瞭解!

2022年1月20日

提高旋轉分度台的產能

為檢查其伺服驅動旋轉分度台,即生產精巧機械構件的精巧型基本機台,PIA Automation需要一種不僅可安全監控運動,而且還能實現提高循環次數的解決方案。採用 Pilz 的驅動解決方案,旋轉分度台可更安全、更有效且更靈活運行。

客戶參考配備 Pilz 運動控制的 PIA Automation

2022年1月13日

您的挑戰:經濟效益、客戶貼近度,以及利用員工潛力?

為了克服這些挑戰,您需要時間、特定領域的專業知識和相關能力。在我們的決策者手冊中,我們將向您展示如何達成更高的經濟效率及全球客戶貼近度,從而充分運用您員工的潛力。

前往下載

2021年12月14日

關於全新安全繼電器 myPNOZ 的常見問題

若模組化安全繼電器 myPNOZ 無法輕鬆嵌入您的應用,則不會稱為「模組化」。我們在關於新產品的常見問題中,確切解說其作業方式。

更多
EuroChem 標誌

2021年12月1日

清楚識別危險!

在肥料生產商 EuroChem 位於安特衛普市的散裝貨物港口,相當密集的輸送帶和升降機可用於運輸產品。 相互連結的元件是巨大輸送帶,其也作為分選系統運作。 在此,挑戰在於嚴苛環境:非常多塵的卸料點必須定期清潔,因此操作人員必須接近機器區域。 如今,即使在這些極端(能見度)條件下,安全雷達系統 PSENradar 也能確保安全有效的工作流程。

客戶參考: 安全雷達系統 PSENradar 可安全克服 EuroChem 最多塵的環境

2021年11月26日

關於全新安全繼電器 myPNOZ 的常見問題

在這個數位時代,還有什麼比在網際網路上便利訂購適合您安全要求的安全繼電器更好?我們憑藉模組化安全繼電器 myPNOZ 和對應線上工具 myPNOZ Creator 實現這一目標。我們將解答關於新線上工具的常見問題。

更多
伺服馬達 PMC EZ

2021年11月22日

伺服馬達 PMC EZ

您可以採用伺服馬達 PMC EZ 實行多種應用。其精巧型設計特色令人信服,也使其非常適合有限空間應用。

伺服馬達 PMC EZ
靈活可組合的驅動控制器

2021年11月10日

全新產品:靈活可組合的驅動控制器

採用伺服放大器 PMC SC6 和 PMC SI6,您可以享有精巧設計的靈活可組合驅動控制器。驅動控制器可透過所有常見通訊協定進行連接。在用於四軸以上大型機器的可擴充多軸解決方案 PMC SI6 與用於精巧機器的可擴充獨立式解決方案 PMC SC6 之間進行選擇。

更多

2021年11月3日

生產正在進行!

在奧地利硬紙板包裝製造商 Mosburger GmbH 在更換重達數百公斤的紙捲盤以生產瓦楞紙板時,由於該程序需要手動干預,因此操作人員的潛在風險很高。為使這種風險降至最低,Mosburger 仰賴包含自動化系統 PSS 4000 和安全門開關 PSENcode 的全方位安全解決方案。

儘管 Mosburger GmbH 的設置特殊,但仍可安全自動化生產瓦楞紙板

2021年10月12日

關於全新安全繼電器 myPNOZ 的常見問題

瞭解我們的全新安全繼電器 myPNOZ。我們將解答關於新產品的最常見問題。

更多

2021年9月30日

專用機械的靈活安全防護

在知名汽車製造商將用於避震器的新組裝單元投入運作之前,專用機械製造商 Hahn Automation 需要精密安全概念。作為長期合作夥伴,Pilz 將風險評估作為開發靈活解決方案的基礎,以安全防護組裝單元;是一種可轉移到其他工廠的解決方案。

客戶參考採用可程式小型控制器 PNOZmulti 2 和感測器技術 PSEN 的 Hahn Automation

2021年9月23日

關於全新安全繼電器 myPNOZ 的常見問題

尚未聽過全新安全繼電器 myPNOZ 的人,歡迎繼續閱讀!我們將解答關於全新安全繼電器的常見問題。

更多

2021年9月16日

客戶參考採用安全光柵 PSENopt II 的 Vaillant

54 家工廠即將進行現代化,以將 Vaillant 的熱水儲藏缸筒生產升級為最先進的電氣與安全技術。針對缸筒生產的安全設計是為兩條較舊生產線採用無障礙解決方案,將安全性與效率結合。裝載與卸載區有一個挑戰,因為必須沒有任何破壞性結構。

客戶參考採用安全光柵 PSENopt II 的 Vaillant
世界首款 UL 認證 Type 3 安全光柵 PSENopt II

2021年9月13日

世界首款 UL 認證 Type 3 安全光柵 PSENopt II

可在美國和加拿大,以及其他任何需要堅固耐用安全性的地方使用!

立即享有優點!
更多資訊

2021年9月1日

暫時配備透明外殼的安全繼電器

目前,全球塑料的供應情況緊張。為確保向客戶供貨,部分安全繼電器將暫時使用透明外殼。

更多資訊
Bühler 集團標誌

2021年8月26日

在世界各地安全烘烤美味的威化餅!

據業界人士表示,在全球製造的威化餅中,每兩片就有一片是使用 Bühler 的 Franz Haas 威化餅機台進行烘烤。因此,客製化工廠設備必須高度靈活,並且最重要的是,符合所有特定國家安全標準。因此,奧地利威化餅機台專家仰賴可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2 的燃爐版本,安全控制和監控其烤箱

客戶參考 Bühler 集團採用 PNOZmulti 2 的安全完整燃爐控制解決方案
Pilz Care

2021年8月25日

Pilz Care:個別產品支援現在作為包含式服務

立即預訂您的 Pilz Care 套餐方案 – 包含我們經驗豐富的安全工程師所提供的支援服務!您將獲得針對您的工廠與機械設備的技術支援,而無需複雜調試或針對每個情況考慮內部訂購程序。因此,特別是在有短期需求時,您只需來電預訂遠端或現場支援即可。

Pilz Care 詳細資訊
標誌 Micado

2021年8月19日

客製化合適安全性!

Micado 是自動化解決方案供應商,著重於量身打造的創新客戶應用。因此,Micado 將新型模組化安全繼電器 myPNOZ 用於有關原型進線測量系統的安全技術,甚至在其正式推出之前!

Micado 採用新型安全繼電器 myPNOZ 為客戶量身打造解決方案
PAS4000 軟體

2021年8月12日

新系統版本 PSS 4000 1.22

系統版本 1.22 的自動化系統 PSS 4000 可提供新功能:您現在無需 PAS4000 軟體也可以下載專案,並透過 SFC 編輯器使用 IEC61131 編程。進一步了解!

新系統版本 PSS 4000 1.22
存取權限及操作模式選擇

2021年7月19日

存取權限與操作模式選擇 – 令人信服的功能!

清楚所定義的職責以及清楚的操作層級有助於提高工作效率,特別是在複雜機器上。舉例來說,僅向使用者提供與其實際相關的操作面板和權限?這和許多其他功能是現代化存取權限系統的一部分。

存取權限及操作模式選擇
安全雷射掃描器 PSENscan

2021年7月15日

預備、準備好、開始:安全雷射掃描器 PSENscan 使得行動應用有效率!

安全雷射掃描器 PSENscan 不僅可用於安全防護無人搬運車(AGV),而且可在生產環境和內部物流方面提供許多附加優點。

立即深入瞭解!

2021年7月13日

獲得認證 Pilz 產品的途徑

作為安全自動化技術的開發商和製造商,法律要求 Pilz 在使用其產品時將風險降至最低,並著重於目前最新技術。探索關於需要考慮的規範的更多資訊!

獲得認證 Pilz 產品的途徑
全新 C++ 程式庫

2021年7月5日

安全雷射掃描器 PSENscan 獨立 C++ 程式庫

PSENscan 也提供有關 UDP 網路協定的資料,並可用於 ROS 環境以及 Linux 或 Windows,如採用例如 C++ 程式庫。

全新 C++ 程式庫

2021年6月25日

採用二手機械,操作人員必須考慮什麼

採用二手機械您應注意什麼,才能使其繼續安全運作?我們將為您回答兩個常見問題,並例示簡單實施方案。

安全應用二手機械
用於存取權限與操作模式選擇的一個系統

2021年6月22日

存取權限與操作模式選擇 – 結合於一個系統中

想像擁有可針對您的機器清楚控制存取權限的一個系統。透過使用明確的權限系統,讓您的員工能夠避免錯誤的一個系統。意指不再需要難以記住或必須寫下來的密碼的一個系統。不需要無數不同密鑰的一個系統。此外,可在您的機器上實現安全操作模式選擇的一個系統。

用於存取權限與操作模式選擇的一個系統
HMI 軟體 PASvisu

2021年6月7日

立即下載:網頁式圖像顯示軟體 PASvisu 的新版本

現在,您可以非常簡單就將網頁式圖像顯示軟體 PASvisu 併入您現有的自動化結構中,因此可以使用市場上大多數標準控制系統。瞭解更多關於擴充功能的資訊!

目前版本的 HMI 軟體 PASvisu 可供使用!
SecurityBridge 防火牆

2021年5月25日

SecurityBridge 可保護工業自動化網路

現在,SecurityBridge 防火牆可實現 Pilz以外其他網路用戶之間的資料通訊。因此,可為工業自動化網路提供全方位保護。由於身分驗證和權限管理,SecurityBridge 可有效提供保護防止潛在資料入侵,並因此提高您的工廠設備效率。

SecurityBridge 防火牆
EPLAN 標誌

2021年5月21日

可在 EPLAN Data Portal 和 EPLAN eBUILDER 中取得的安全繼電器 myPNOZ

現在,在 EPLAN Data Portal 中,也可取得模組化安全繼電器 myPNOZ。使用全新工具 EPLAN eBUILD,可快速簡單創建安全繼電器 myPNOZ 的電路圖。EPLAN Data Portal 也可存取 Pilz 的 1,700 個產品巨集。

關於 EPLAN Data Portal 的更多資訊

2021年5月19日

全新產品:安全插銷 PSENbolt 的全新版本

全新 PSENbolt 版本現在可與安全機械安全門系統 PSENmech(PSEN me5)結合使用。整合式防護鎖定功能可為個人與程序保護提供經濟實惠的安全門解決方案。

更多
自動駕駛車

2021年5月5日

新國際標準一覽

針對無人搬運車(AGV)、自主移動機器人(AMR)及載人工業車輛自動功能的新國際標準,可在這裡參見相關資訊。

其他資訊

2021年5月3日

經修訂標準 EN/IEC 61496

在標準 EN/IEC 61496「機械安全 – 電子感測防護設備」的第四版中,針對最高可達性能等級 4 的應用已包含Type 3,以及Type 2 和 4。針對環境測試的要求也已進行修訂和擴展。此外,已根據機械測試定義針對 ESPE 的靜態使用的兩個衝擊等級。

更多
Senoplast 標誌

2021年4月28日

在安全區域內進行熱成型

Senoplast Klepsch 製造用於各種不同應用的塑料半成品。奧地利公司 Senoplast Klepsch 的核心業務領域,在於使用共擠押出技術製造用於熱成型的senosan® 塑料板和薄膜。Senoplast Klepsch 仰賴安全雷達系統 PSENradar 平穩運行深引伸程序,在這種情況下,該系統可以「非傳統」方式安全防護生產程序。生產重點還包括品質和安全:安全雷達系統已整合到成型機上的現有控制器中,以保護人員和機器。

應用參考,Senoplast Klepsch 採用安全雷達系統 PSENradar
針對機械合規性的 DRA – FAT – SAT 服務

2021年4月26日

從一個單一來源:針對機械合規性的 DRA – FAT – SAT 服務

瞭解如何符合機械設備的設計、製造及交貨等階段的法規要求。

針對機械合規性的 DRA – FAT – SAT 服務
myPNOZ – 簡單販售安全功能的方式:線上購物!

2021年4月22日

全新安全繼電器 myPNOZ – 簡單販售安全功能的方式:線上購物!

我們正在向 B2B 世界導入 B2C 銷售程序!只需在線上選擇所需的安全功能,而我們將整合理想的硬體。

myPNOZ – 簡單販售安全功能的方式:線上購物!
安全雷射掃描器 PSENscan

2021年4月22日

安全雷射掃描器 PSENscan:區域監控以提高高產能的方式!

運用 PSENscan的生產區域監控,其中包含進料區域並鄰近多台雷射掃描器。

安全雷射掃描器 PSENscan
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

公司及技術新聞

電話號碼: +49 711 3409 - 158
電子郵件: publicrelations@pilz.com