最新教學說明PAS4000提供哪些現場總線fieldbus和乙太網路介面,以及其設定方式。
2016年2月19日
與自動化系統PSS 4000通訊和連線
透過Pilz皮爾磁專家的教學說明,提供自動化系統PSS 4000各種編輯器、設定、程式設計以及操作方面的最新資訊。您將取得所有相關功能與重要專業知識的概述。今日影片主題是現場總線fieldbus和乙太網路介面的可用性及設定。
設定和連線PSS4000
供安全相關及非安全相關通訊使用的乙太網路和現場總線fieldbus通訊介面,已經具備在自動化系統PSS 4000了。PSSuniversal I/O模組則可以透過Modbus TCP、Raw-TCP、Raw-UDP和乙太網路IP,與外部上層控制系統通訊。透過IP連線編輯器,即可在軟體平台PAS4000中設定乙太網路通訊介面。除了安全現場總線fieldbus系統PROFIBUS PROFIsafe之外,也提供現場總線fieldbus系統ProfiNET和PROFIBUS 。
自動化專案教學
自動化系統PSS 4000和相對應的軟體平台PAS4000讓您達成安全自動化,並為您的專案提供各式各樣的功能。以PAS4000為主的17項教學能讓您更容易使用軟體和硬體,加速完成測試作業。進一步瞭解自動化系統PSS 4000如何節省工程設計時間。
其他資訊: