台灣 | 中文(繁體)

2015年12月3日

在PAS4000中輕鬆建立專案

藉由自動化系統PSS4000教學影片的協助,在PAS4000中輕鬆快速地建立專案。

 自動化系統PSS 4000的新教學影片

自動化系統PSS 4000能讓您執行各種類型的自動化專案。軟體平台PAS4000的元件和編輯器不但能完美相容,更能達成簡單、快速的設定和程式設計

採用自動化系統PSS 4000的圖形化程式編輯器PASmulti可以簡單、快速且直覺地撰寫程式。詳盡的自動化程式庫與故障安全套件,讓您快速建立程式。

在第二階段的一系列自動化系統PSS 4000教學影片中,我們的專家解說PASmulti 編輯器的組成、如何使用它進行程式設計且符合EN/IEC 61131-3,以及如何直接指定功能模塊到PASmulti的某個資源中。


實現安全自動化,逐步實施

為了更有效率地設定自動化系統上的元件,Pilz皮爾磁提供一系列的教學,以向您展示更有效率的程式設計方法。本教學共有17個影片並涵蓋各式各樣的問題,我們的專家會解說如何正確使用自動化系統PSS 4000的硬體和軟體。

其他資訊

YouTube上的PSS 4000教學

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw