台灣 | 中文(繁體)

2015年11月18日

輕鬆控制複雜應用

有了自動化系統PSS 4000,您可以實施各類型的專案 - 從單機的應用到網路式的工廠設備與機械設備。

集中檢視分散式專案 –工業Industrie 4.0

無論是小型機器或是多台連結、複雜度高的機械設備。自動化控制系統PSSuniversa可依據多重主控原理實施分散式控制,並可透過單一軟體進行程式編輯,無論您的PSS 4000的控制系統使用了12個、34個還是更多自動化系統。身為第一套分散式安全與自動化控制系統,控制系統PSSuniversal讓自動化系統與工業Industrie 4.0相容。


安全與自動化整合的軟體平台:PAS4000

透過軟體平台PAS4000,您可以隨時集中檢視您的分散式使用者程式。您可以在PAS4000中設定、編輯程式和診斷網路中的所有控制系統,這也促使整個專案進行簡單、標準化的處理,進而顯著的降低工程設計、調機和維護成本。


這即是我們簡化複雜度的方法

處理或控制資料、失效安全資料及診斷資訊皆是透過乙太網路,在各種不同的自動化元件間進行交換及同步。所有網路上的用戶皆以相同方式獲得並存取所有資訊。對整個專案而言,所有的控制設備的通訊連接,例如單獨的模組,以及變量和處理數據之間,皆已互通,並根據<77>發佈</77>工具程式獨立建立。透過這樣的方式,即可簡單地以自動化系統PSS 4000實施更為複雜的專案。


您可以獲得的優勢:

  • 控制情報的發佈:多個控制系統需要以網路相連時,只需透過軟體工具來實現。
  • 減少工程設計並縮短專案執行時間:您可以在不預先選擇您的PLC和控制架構的情況下,著手開始進行程式設計,甚至可以在建構階段才選擇。
  • 可輕鬆擴充機器:不需花費大量精力,即可將使用者程式發佈到其他的控制系統,後續的系統調整以及個別工廠區段的變更亦可輕鬆進行
  • 提高生產力:可針對個別機器零件,進行部分調試和部分操作。

請至SPS 9館的攤位370參觀。我們樂於為您提供自動化系統PSS 4000的詳細介紹。


其他資訊:

PSSuniversal - 第一套安全與自動化的分散式控制系統

PSS 4000:與工業Industrie 4.0相容的自動化系統!

工業Industrie 4.0:解決未來問題的答案

輕鬆控制複雜應用
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10458
台北市中山區松江路146號7樓之3
台灣

電話號碼: +886 2 25681680
電子郵件: info@pilz.tw