台灣 | 中文(繁體)

2015年10月13日

軟體平台PAS4000現在具備API介面

如此可讓在PAS4000之外設定自動化流程控制專案的使用者更加輕鬆

自動化系統PSS 4000中,藉由軟體平台PAS4000的圖形化程式編輯器PASmulti或符合EN/IEC 61131-3標準的程式語言IL、STL及LD,可輕鬆編輯設計控制系統PSSuniversal PLC和PSSuniversal multi。


透過API可讓外部應用程式連接到PAS4000

Pilz皮爾磁的PAS4000現在提供外部應用程式介面(API – 應用程式設計介面)。如此可讓設定自動化流程控制專案的使用者更加輕鬆,例如使用Excel。舉例來說,在API的協助下,Excel可自動生成PAS4000的控制碼。這將節省工程設計的時間,特別是需要建立許多類似專案的程序。預設的功能可以迅速有效地轉換到此介面;這些功能可以併入控制專案,無須透過編輯器手動輸入任何內容。

 

透過API執行多項動作

有了API,即可建立專案程式設計含程式庫呼叫的套件、設定硬體以及對應程序和系統變數(內部和外部)。也可以建立和設定IP連線。完成專案所需的其他步驟可如同往常一樣在PAS4000中執行,例如:建立、下載至控制系統、授權及測試功能。

由於自動化系統PSS 4000可執行自動化和安全功能專案,因此也可使用API有效建立安全功能
 

PAS4000線上說明的其他資訊

了解使用API可以執行哪些動作以及需要哪些命令,用戶可以參閱軟體平台PAS4000的線上說明位於「API for PAS4000」。


其他資訊:

PAS4000軟體

自動化系統PSS 4000

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw