台灣 | 中文(繁體)

2015年12月22日

安全驗證

確保完整機械設備安全的重要步驟

機器設備操作者需要安全的絕對保證,確保安全系統達到必要的安全要求,並符合全球和區域標準。安全自動化是現今許多機器系統的必備元素,然而同時也提高機器安全的合規性和標準化的複雜度。

因此實施安全驗證是為了確保工作場所安全及符合機械設備規範(標準和法規)的關鍵。由於驗證通常是在設計的最終階段,且在風險評估之後實施,因此常會被輕忽其重要性。


標準與法規

驗證機械設備安全系統時,必須遵循IEC 61508、IEC 62061、EN ISO 13849-1和13849-2。EN ISO 13849-2記載:「驗證是一種同時透過靜態和動態測試以及其他方法等流程,以檢驗所有零件皆能正確互動以執行預期的安全功能,並且不會發生預期外的功能。」


機械設備生命週期

機械設備控制系統的驗證是機器安全生命週期不可或缺的一部分,它讓使用者和機器供應商能夠確認安全系統設計的功能是否符合風險評估在制定規格和設計過程中所定義的要求。它也為使用者提供保證,確保機器完全符合相關安全標準。

執行驗證目前是一項極為複雜的工作,在機械設備自動化的開發過程中已帶來許多技術進步,未來也會持續進展。不論是符合機械指令的CE標章、遵守NR 12 (巴西)和特定ANSI標準等規範認證,都需要驗證結果文件。某些應用可能需要實施獨立的第三方驗證。
 

更多資訊:

安全驗證服務

確保完整機械設備的安全
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw