台灣 | 中文(繁體)

2015年5月28日

對標準IEC/EN 61496-1的修訂

標準IEC/EN 61496-1的調整達到安全完整性等級和效能等級的標準化。

電子感測保護裝置的各種不同類型等級(ESPE)的應用選項到目前為止仍不甚精確,參考安全完整性等級 (SIL – 依據IEC 62061) / 和效能等級 (PL – 依據ISO 13849)


IEC/EN 61496將會在2015年5月10日開始具有法律約束力

IEC/EN 61496「機械安全 - 電子感測保護裝置 - 第1部份:一般需求和測試」已進行修正,首度能將類型等級指定至相關的SIL和PL。ESPE和SIL/PL類型等級之間的關係如下:

可以在應用中使用,依據
Type1

Type2

Type3

Type4

EN ISO 13849-1

 

PL c

PL d

PL e

EN/IEC 62061  

SIL 1和
SIL CL 1

SIL 2和
SIL CL 2
SIL 3和
SIL CL 3

 

其他資訊:

IEC/EN 61496-1的詳細資訊文章

Pilz皮爾磁光電感測裝置
 

 

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw