台灣 | 中文(繁體)

2015年8月4日

新一代PSENvip 2

使用新一代的攝影技術防護系統PSENvip 2,讓作業更簡單以及提高生產效率。

攝影技術防護系統PSENvip是一套適用於折床機械的高效能監控及控制的整合解決方案。有了這一套新一代的PSENvip 2,使用者可以提升作業能力和生產效率


容易操作

PSENvip 2上的所有調試和組態設定作業,皆可透過折床控制系統上的網路介面直接進行。因此,使用者可以集中控制所有設定。因為其精巧的結構,PSENvip 2也具有安裝彈性,可直接將接收器安裝在折床器控制系統旁的顯示螢幕上,<14>以方便調整</14>。


達到最高產能和機器高使用率

自動化系統PSS 4000目前已內建FAST功能。因此,可加快防護系統的致動時間,折床的刀具低速下壓距離也可降到最短。並可以大幅減少佈線作業。PSENvip 2因為具備堅固的機械結構、創新LED照明的傳送器以及接收器上的協調式光電裝置,能確保的機器可靠性,進而提升生產力。
除了具備基本評估模組的版本之外,PSENvip 2也提供高生產效率評估模組,該模組能提供額外的功能,像是動態屏蔽流程。


您的優勢:

  • 所有設定可單一集中
  • 具備彈性安裝的精巧結構
  • 多樣化的I/O功能模塊,可針對個別的應用靈活調整
  • 確保防護系統的快速致動時間,刀具低速下壓距離也可降到最短
  • 減少佈線作業
  • 提升機器可靠性及生產力
  • 提升折床的安全性

 

其他資訊:

攝影技術防護系統PSENvip

新一代的攝影技術防護系統PSENvip 2
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw