台灣 | 中文(繁體)

2014年12月17日

在評估及降低風險時需要考量哪些步驟?

清晰簡潔—所有資訊皆在我們的流程圖中

從機器到安全功能的途徑以及評估工具,或許看似複雜,但它能協助您解決許多問題。因此我們製作流程圖「使用EN ISO 12100、13849-1和EN/IEC 62061執行功能安全」,做為您的指引。
 

逐步降低風險

這個流程圖說明了評估及降低機械設備風險時需要考量的重要步驟。同時它也說明如何以EN ISO 12100、13849-1和EN/IEC 62061實施評估及驗證安全功能。

請即刻免費下載!

 

其他資訊:

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw