台灣 | 中文(繁體)

2015年2月13日

PNOZmulti 2—整合至PROFINET網路

更具靈活性—可設定控制系統PNOZmulti 2亦可使用通訊模組PROFINET!

可設定控制系統PNOZmulti 2的左側現在已可擴充PROFINET 通訊模組。因此,除了現有的Ethernet/IP、CANopen、EtherCAT、Modbus TCP、Profibus-DP和Powerlink之外,現在PNOZmulti 2多了另一種通訊模組的選項。

開放系統且高靈活性的PNOZmulti 2,適用於各種產業,獨立的高層級的操作控制系統。


您可以獲得的優勢:

  • 可連接至PROFINET (IO裝置)
  • 切換式介面可避免資料衝突
  • 人性化的診斷與控制資訊可提供較短的停機時間與較高的機械設備使用性
  • 透過通訊模組執行雙向通訊與控制
  • PNOZmulti Configurator的功能可以啟動PVIS診斷概念,也可以整合客制化的文字


發揮PNOZmulti 2的安全—所有機械的全球安全標準。


其他資訊:
 

可設定控制系統PNOZmulti 2

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw