47 yıllık üyelikten sonra Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Birleşik Krallık 1 Şubat 2020'de Avrupa Birliği'nden ayrıldı. 2020'nin sonuna kadar bir geçiş dönemi var. Ancak, 31 Aralık 2020'den sonra, devam eden müzakerelerin sonucuna bakılmaksızın, geniş kapsamlı değişiklikler olacak. Burada makine emniyeti ile ilgili bilgi tekliflerine genel bir bakış bulabilirsiniz.
Brexit - Makine emniyeti üzerindeki etkiler

Brexit - 01.01.2021'den itibaren uygulanacak düzenlemeler
Düzenleme, şu anda İngiltere pazarına makine veya makine bileşenleri yerleştirdiğinizde 1 Ocak 2022'ye kadar CE işareti ve AB uygunluk değerlendirmesinin belirli koşullar altında kullanılabilmesini sağlamaktadır.
Ulusal bir İngiliz uygunluk değerlendirme prosedürü oluşturulacaktır. "Birleşik Krallık Uygunluk Değerlendirmesi - UKCA" adlı yeni bir uygunluk işareti tanıtılacaktır. Yeni prosedür, artık AB direktiflerine değil, ulusal Birleşik Krallık yasalarına göre uygulanacaktır. AB yasasında yapılacak herhangi bir değişikliğin geçiş döneminde yürürlüğe girmesi gerekiyorsa UKCA işareti geçiş döneminde zorunlu hale gelecektir.
1 Ocak 2022'den sonra sadece UKCA işareti kabul edilecektir. 1 Ocak 2023'e kadar, çoğu ürün için UKCA işaretini ürüne yapıştırılan bir etikete veya birlikte verilen bir belgeye ekleyebilirsiniz. Bundan sonra, yalnızca doğrudan ürüne yapıştırabilirsiniz.

Birleşik Krallık'ta malların pazarlanmasıyla ilgili aşağıdaki düzenlemeler geçerlidir
AB gerekliliklerini karşılayan mallar, çoğu durumda hala 1 Ocak 2022'ye kadar İngiltere pazarına sürülebilir.
12 aylık geçiş süresine rağmen, ürünün Makine Direktifi dahil olmak üzere belirli bir mevzuata tabi olduğu ve ürünün üçüncü bir tarafça bir uygunluk değerlendirmesi gerektirdiği 1 Ocak 2021'den itibaren UKCA işaretinin gerekli olacağı durumlar vardır.
Uygunluk değerlendirmeniz bir İngiliz uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirildiyse artık CE işaretini kullanamazsınız.
Makinelerin UKCA işaretiyle Birleşik Krallık'ta piyasaya sürülmesi, İngiliz uygunluk değerlendirme prosedürünü ve örneğin Birleşik Krallık vatandaşı olan bir Yetkili Temsilcisini gerektirir.
01.01.2022 yılına kadar geçen geçiş döneminde Birleşik Krallık pazarına mal sürmek için UKCA'nın yeterlilik beyanı yeterlidir.

CE işaretli ürünlerin AB pazarında pazarlanmasıyla ilgili aşağıdaki düzenlemeler geçerlidir:
Birleşik Krallık'tan bitmiş ürünleri AB pazarına sürerseniz 1 Ocak 2021'e kadar AB gerekliliklerine uyumu sağlamak için önlemler alınmalıdır; 12 aylık bir geçiş dönemi yoktur.
İngiliz Onaylanmış Kuruluşları akreditasyonlarını kaybedecek ve İngiliz EC/AB tip inceleme sertifikaları artık geçerli olmayacaktır. Bunları yeniden elde etme sürecini gözden geçirmeniz gerekir.

Brexit'in Pilz ürünleri üzerinde etkileri var mı?
Pilz, İngiliz Onaylanmış Kuruluşların herhangi bir EC/AB tip inceleme sertifikasına sahip olmadığından, Pilz güvenlik bileşenleri Brexit'ten etkilenmez.
Pilz ile makinelerinizin Birleşik Krallık'ta pazarlanmasını sağlarsınız!
Pilz uzmanları, Brexit'e uygun olarak ürün ve makinelerin belgelendirmesinde CE veya UKCA işaretlerinde, İngiltere veya Kuzey İrlanda'da makine ve tesis pazarlamasında ve çalışan makine bileşenlerinde uygulanması gereken değişim süreçlerinde size destek olur. Sorunsuz, uygun maliyetli ve emniyetli geçişi nasıl yöneteceğiniz konusunda size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyarız.
Uzmanlarımız, Yetkili Temsilci olan ve bir UKCA alma sürecinde size destek olabilecek Birleşik Krallık'taki Pilz yan kuruluşuyla işbirliği yapmaktadır.
Ayrıntılı bilgi:
İngiliz Hükümeti'nin CE işaretli resmi web sitesi (gov.uk)
AB ve Brexit UKCA Hükümet Rehberliği
web sitesi
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey
Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr