Avrupa'da kanunlar ve standartlar

Avrupa

Avrupa Birliği'nde birçok direktif uygulanır; bu direktiflerin her bir üye devlet tarafından iç hukuklarına dahil edilmesi gerekir.

Çok sayıdaki direktifin ortak özelliği ise, bu direktiflerin kapsamına giren ürünlerde CE işareti olması zorunluluğudur.

AB dışı ülkelerde bazı farklı kanunlar ve direktifler bulunabilir.

Avrupa'daki direktif, kanun ve standartlar arasındaki ilişki

Bu direktifler, AB direktiflerini iç hukuklarıyla birleştirmek zorunda olan AB üye devletlerine yöneliktir. Örneğin Almanya'da bu direktif, Ürün Güvenliği Kanunu (ProdSG) ile uygulanmıştır.

Standartlar hukuki açıdan bağlayıcı değildir ve yalnızca yayımlandıkları tarihteki bilim ve teknolojinin durumunu temsil eder. Standartlar, Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde bir AB direktifi ile yayımlanarak uyum sağlamadıkları sürece bir AB uygunluk değerlendirme prosedüründe uygulanamaz. Gereksinimlerin karşılanması "uyum varsayımını" doğurur. Bu uyum varsayımına göre, bir üretici standartları doğru şekilde uyguladığında, standardın Ekinde tanımlanan AB direktifindeki temel sağlık ve emniyet gereksinimlerini karşıladığını varsayar.

Eğer bir üretici, Avrupa direktiflerini ve uyarlanmış ilgili standartları doğru şekilde uygularsa, ürün güvenilirliği açısından kanıtlama zorunluluğu ters yönde işler. Bir başka değişle, kaza ya da felaket durumunda, piyasa gözetim yetkilileri (Almanya'da fabrika denetim kurulu) ya da savcılık, üreticinin direktifleri ve uyarlanmış standartları göz önünde bulundurmadığı ve doğru şekilde uygulamadığını kanıtlamak zorundadır.

AB ülkeleri

Makine Direktifi

1993 yılında Makine Direktifi (MD) kabul edildiğinde amaç, ticaret sınırlamalarını ortadan kaldırmak ve Avrupa içinde serbest bir iç pazar oluşturmaktı. İki yıllık bir geçiş sürecinin ardından, Makine Direktifi 01.01.1995 yılından itibaren Avrupa'da bağlayıcı hale geldi. Bu direktif, insan ve makine arasındaki etkileşim için standart hale getirilmiş sağlık ve emniyet gereksinimlerini tanımlar ve bireysel devletler bazında makine emniyeti hakkındaki mevcut düzenlemelerin yerine geçer. Makine Direktifi 2006/42/EC 29.12.2009 tarihinden beri uygulanmaktadır.

Zorunlu CE işareti

Aşağıdaki direktiflerden biri ya da birden fazlasının kapsamına giren ürünlerde CE işaretinin bulunması zorunludur. Bu ürünlerde ayrıca uygunluk beyanının da bulunması zorunludur.

Hukuken bağlayıcı olan uygunluk beyanı ile üreticiler, bir ürünün, AB direktiflerinde bu ürün ile ilgili belirtilmiş tüm gereksinimleri karşıladığını onaylamış olur. Diğer bir deyişle, üreticiler bu ürünü herhangi bir ulusal yasayı göz önünde bulundurmaksızın AB içinde, İsviçre, Norveç ve Türkiye de dahil olmak üzere halihazırdaki 27 AB ülkesinde tanıtabilir ve satabilir.

Pilz ürünleri için uygunluk beyanları dosya indirme alanımızda mevcuttur.

Zorunlu CE işaretine sahip AB direktifleri örnekleri

Büyük Britanya

Büyük Britanya, 31.12.2020 tarihinde AB’den ayrıldı. Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkışı, tesis ve makine üreticileri için ciddi etkiler ortaya çıkarıyor. Bunların neler olduğunu açıklayacağız:

Ayrıntılı bilgi

Ancak, mevcut yönetmelikler yürürlükte kalacaktır!

Büyük Britanya'da, iş ekipmanı yönetmeliklerinin özel kullanımı şu şekilde geçerlidir: Çalışma Donanımı Tedariki ve Kullanımı Yönetmeliği (PUWER).

Bu yönetmelik, çalışanların çalışma esnasında kullandığı tüm çalışma donanımını - çekiçten mekanik preslere ve motorlu araçlara kadar - kapsar. İş ekipmanının "kullanımı" aynı zamanda iş ekipmanının bakımını, temizliğini, taşınmasını veya hizmete alınmasını da kapsar.

PUWER yalnızca uygun iş ekipmanının temin edilmesini ve doğru bir şekilde bakımının yapılmasını değil, ayrıca bu ekipmanların kullanımından kaynaklı risklerin önceden önlenmesini de içerir.

Büyük Britanya

PUWER nedir?

"Çalışma Donanımı Tedariki ve Kullanımı Yönetmelikleri" (PUWER), "İş ve benzeri Alanlarda Sağlık ve Emniyet Kanunu 1974" (HSW Kanunu) kapsamında oluşturulmuş ve 5 Aralık 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. PUWER'in temel amacı, ülke, yaş ve köken ayrımı yapmaksızın, tüm hizmet süresi boyunca, emniyetli çalışma donanımının temin edilmesini garantilemektir.

Kim sorumludur?

Her işveren, çalışma alanlarındaki kişilerin sağlığı ve emniyeti açısından riskleri değerlendirmekle yükümlüdür. Bu yönetmelikler yalnızca işverenlerin uygun, emniyetli çalışma donanımı ve makinesi sağlamasını değil, aynı zamanda uygun eğitimin verilmesi de dahil olmak üzere çalışanlarının sağlığı ve emniyeti açısından çalışma koşullarını ve riskleri göz önünde bulundurmasını gerektirir.

PUWER neyi kapsar?

PUWER, mobil donanım ve yük asansörleri de dahil olmak üzere, tüm çalışma donanımı ve makinelerinin tedariki ve kullanımı, kısacası bir aletten, tek başına bir makineye ve montaj tesisine kadar her şey için geçerlidir.

Ayrıntılı bilgi için:
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
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr

Bu makale yardımcı oldu mu?