Türkiye | türkçe

Elle müdahaleye karşı koruma

Makineniz için emniyetli kilitleme

Eğer emniyet önlemlerine elle müdahale edilirse, ciddi kazalar veya makine hasarı oluşabilir, bunların yasal ve finansal sonuçlarını hesaplamak son derece zordur. Elle müdahalenin tanımlanması ve bunların engellenmesi ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

Tesis ve makineler neden elle çalıştırılıyor?

Makinenin üzerindeki emniyet önlemlerine son kullanıcıların elle müdahale edilmesi nadir görülen bir durum değildir. Hareketli korumalar ve mekanik sabit korumalar en sık etkilenen önlemler arasındadır.

Makine operatörlerinin ve kullanıcıların iş arkadaşlarını risk altına alacak şekilde bunlara elle müdahale etmelerinin ardında farklı nedenler bulunur. Daha hızlı çalışma olanağı, kolaylık, zaman ve performans sorunları, kötü ergonomi veya çalıştırma modlarının kolaylaştırması farklı nedenlerden birkaçıdır. Buna karşın sonuçta hafif kazalardan ölümlere yol açacak kazalara kadar farklı sonuçlar doğurabilir.

 

Elle müdahaleyi teşvik eden faktörler kaldırılmalıdır!

Otomasyon uzmanı ve emniyet önlemi üreticisi olarak amacımız kişileri, ortamı ve varlıkları korumaktır. Ancak bu, makine yalnızca amacına uygun olarak kullanıldığında ve emniyet önlemlerine elle müdahale edilmediğinde mümkün olabilir.

 

Elle müdahaleyi nasıl bertaraf edebiliriz?

İlk olarak elle müdahalenin altında yatan faktörü tanımlamak gerekir. Son kullanıcı dostu olmayan bir makine de bir faktör oluşturabilir. IFA (Mesleki sağlık enstitüsü ve Alman regülasyonları kaza sigortası güvenliği) tarafından yayımlanan bir değerlendirme raporu, elle müdahalenin altında yatan faktörü hesaplamak için bir kılavuz olarak kullanılabilir. Sistemli olarak olası zayıf yönleri ve bu zayıf yönlerin ortadan kaldırılması ile ilgili seçenekleri gösterir.

 Elle müdahaleyi teşvik eden faktörleri belirlemek için değerlendirme sistemi

 Elle müdahaleyi teşvik eden faktörleri belirlemek için değerlendirme sistemi

Makine üreticileri ve operatörler elle müdahalenin sonuçlarından sorumludur

Genellikle, makinenin koruma konseptinin makine geliştirilirken tasarlanması önerilir. Buna, aşağıdakiler dahildir:

  • Gereksinim kılavuzundaki gereksinimleri tanımlamak
  • Koruma konseptini ve makine işlevini paralel olarak geliştirmek
  • Elle müdahaleye teşvik eden faktörü tanımlamak
  • Koruma konseptini optimize etmek
  • Elle müdahaleyi teşvik eden faktörün azaltılma etkinliğini kontrol etmek 

Makine tasarımını planlama aşamasında makinenin çalıştırma modlarının tamamını tanımlamak ve bunlar için uygun koruma konseptlerini geliştirmek. Talep edilen değişiklikler çok az çaba ile bu erken aşamalarda gerçekleştirilebilir.

Makinenin zaten devrede olduğu durumlarda düzenli aralıklarla bir durum açıklaması ve neden analizi oluşturmanız gerekir. Hem satış hem de bakım personeli, elle çalıştırmayı teşvik eden bir faktör olup olmadığını ya da bir emniyet önlemine elle müdahale edilip edilmediğini değerlendirebilir.

Eğer elle müdahale tespit edilirse, teşvik eden faktörler belirlenmeli ve emniyet konsepti iyileştirilmelidir. Aynı işlevi gerçekleştiren emniyet önlemlerini değiştirin (örneğin daha uygun olacaksa bir emniyet kapısı yerine bir ışık perdesi yerleştirin). Entegre emniyet işlevlerine sahip sürüş kontrolörleri de yerleştirilebilir.

Hem makine operatörü hem de makine üreticisi emniyet önlemlerine elle müdahaleyi engellemekle yükümlüdür. Makinenin tüm kullanım ömrü boyunca yükümlülükleri ve sorumlulukları düzenleyen yasal ilkeler vardır.

Avrupa'da emniyet önlemlerine elle müdahale edilmesi kesinlikle yasaktır ve yasalar uyarınca cezalandırılabilir. Üretici, üretim ve imalat kusurları ile yönerge hatalarından sorumludur, operatör ise kişisel yaralanma olasılıklarına karşı sorumludur.

Tesis ve makinelerle ilgili emniyet önlemlerine elle müdahale edilmesini engelleme konusunda size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Risk değerlendirmeden uyumluluk beyanına kadar farklı hizmetler sağlamaktayız.


Daha fazla bilgi:

Makine emniyet hizmetleri

İngilizce Emniyet Özeti makine emniyeti hakkında bilgi sunar.

Emniyet Özeti