Türkiye | türkçe

Emniyetle ilişkili ekipman

Makinelerde uzaktan bakım gerçekleştirildiğinde hangi emniyet şartları uygulanır?

Soru: Makinelerin uzaktan bakımı / uzaktan kontrolü (telehizmet) ile ilişkili olarak hangi emniyet şartları geçerlidir? Müşterinin tesisinde bulunan bir makineye hangi koşullar altında erişim izni verilir? Doğru uygulamaya ilişkin standart şartlar / örnekler var mı?

Cevap: Makinenin risk değerlendirmesi tüm yaşam aşamalarını dikkate almalıdır. Uzaktan bakım da bir yaşam evresi / işletim modudur ve risk değerlendirmesinde dikkate alınması gerekir. Genel olarak şu hususlar geçerlidir: Uzaktan bakım nedeniyle hiçbir tehlike doğmamalıdır.

Hiçbir özel uzaktan bakım standardı yoktur. Bununla birlikte diğer şartlara bakmak mümkündür:
Bazı C standartları, EN ISO 10218-2'nin robot sistemleri için olması gibi konuyla ilgilidir.
Uzaktan erişim 5.6.5 Maddesi a) - k) şıklarında açıklanmaktadır.

Diğer ilgili noktalar:
- Telehizmet sırasında bağlantı koparsa ne olur?
- Güvenlik sorunu konusu (yetkisiz operasyon).

Bu karmaşık bir sorundur. Kesin cevaplar ancak uygulamanın kapsamlı şekilde incelenmesiyle mümkün olabilir. Danışma hizmetlerimizi kullanmak isterseniz bize sales@pilz.de adresinden ulaşmaktan çekinmeyin.