Türkiye | türkçe

Emniyetle ilişkili ekipman

Bir PT100 sensörü için bir emniyet fonksiyunu hesaplamak için (PAScal ile) hangi fonksiyon emniyeti değerleri benimsenebilir? Örneğin genel veri tabanındaki pnömatik bileşenler için standartlaştırılmış değerler var mı?

Bir emniyet fonksiyonunu PAScal'da hesaplamak için aşağıdaki değerleri benimseyebilirsiniz:

Otomasyon teknolojisi bileşenleri için normal değerler, EN ISO 13849-1 standardı C Ekinde listelenmektedir. Tablo C1, yıpranabilir bileşenleri gösterir. B10d değerleri, hidrolik bileşenler istisna olmak üzere, karşılık gelen bileşenler için belirtilmiştir.
(B10d değerleri bileşenlerin %10'u tehlikeye düşene kadar olan devir sayısını belirtir.)

C2-C/ arası tablolar elektronik bileşenlerle ilgilidir. Bu durumda bir MTTFd değeri belirtilir. (MTFFd değeri bir istatistiki değerdir ve dayanım testleri veya kullanılan bileşenin arıza olasılıklarına dayalı güvenilirlik tahminleri yoluyla belirlenir. Kullanılan bileşenlerin kalitesini test ederken dikkate alınan tek unsurdur.)
Sıcaklık sensörleri ise burada ayrıntılı olarak belirtilmemiştir. Bununla birlikte, tanımları uyarınca, sisteminizi fiziksel davranışı aynı olan bileşenlere dayamanızı tavsiye ederiz.

Aşağıdakiler genel olarak geçerlidir: sadece PT100'ün değil, aynı zamanda PT100'e bağlı her türlü değerlendirme cihazını veya ölçüm yükselticinin de hesaplanması gereklidir.